検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 27

並べ替え
Keysight Technologies マイクロ波測定におけるハンドヘルド・アナライザとベンチトップ・アナライザの相関 
このアプリケーションノートでは、最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。

アプリケーション・ノート 2015-12-24

W-CDMA Dynamic Power Analysis Using the 8960 - Application Note 
This document illustrates how to use the dynamic power analysis measurement in the Keysight 8960 test set to measure user equipment (UE) power sequences.

アプリケーション・ノート 2015-07-31

PDF PDF 379 KB
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field - Application Note 
This app note introduces measurement and calibration techniques for cable and antenna testing using FieldFox handheld analyzers.

アプリケーション・ノート 2015-05-15

Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

アプリケーション・ノート 2015-03-30

Keysight Technologies 平均パワー/エンベロープ・トラッキング・デザインで使用できるソリューションと測定ツール 
本書では、Keysightのソリューションと手法の概要について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-23

EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

アプリケーション・ノート 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
Interference Testing with Handheld Spectrum Analyzers - Application Note 
This application note describes the techniques and procedures for interference testing in a wireless environment using the Keysight family of N934xC/N9340B handheld spectrum analyzers.

アプリケーション・ノート 2011-10-11

W-CDMA BER Test on picoChip Femtocell Reference Design Using Keysight MXG  
This application note explains single-direction BER testing of femtocell devices based on picoChip femtocell reference designs using the Keysight N5182A MXG vector signal generator.

アプリケーション・ノート 2009-12-15

PDF PDF 1.12 MB
W-CDMA UEのビデオ通話機能のテスト 
このアプリケーション・ノートでは、Keysight 8960無線テスト・セットとE6706C W-CDMAラボ・アプリケーションを使用して、エンドツーエンドのビデオ・テストの方法について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2009-04-28

Keysight ワイヤレス・テスト・マネージャ(WTM)を使用したGSM/W-CDMA SMS のテスト 
Keysight ワイヤレス・テスト・マネージャ(WTM)のQFE(Quick Fixed Engineering)を使用して、GSM/W-CDMA ショート・メッセージ・サービス(SMS)のテストを自動化できます。

アプリケーション・ノート 2008-03-03

E6601A 無線通信テスト・セットによるW-CDMA 移動機校正用の高速デバイス・チューニング測定ソリューション 
このアプリケーション・ノートでは、E6601A によるW-CDMA 移動機校正用の高速デバイス・チューニング測定について説明しています。

アプリケーション・ノート 2008-01-15

W-CDMA移動機校正用の高速デバイス・チューニング測定ソリューション 
このアプリケーション・ノートでは、8960によるW-CDMA移動機校正用の高速デバイス・チューニング測定について説明します。

アプリケーション・ノート 2007-08-06

Customizing the E656XC/N588XA Wireless Test Manager - Application Note 
This document shows how to use the WTM program to perform extra test procedures and implement some of the program’s advanced capabilities.

アプリケーション・ノート 2007-07-30

移動機のハンドオーバ・テスト 
本書では、セル選択、セル再選択、ハンドオーバについて説明するとともに、8960を使用したそれらのテスト方法について説明しています。

アプリケーション・ノート 2007-07-10

無線デバイスのデータ・スループットのテスト 
このアプリケーション・ノートでは、8960テスト・セットを使ってデータ・スループット・テストの設定と実行方法さらに、テスト中に発生する可能性のある一般的な問題について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2007-03-16

デジタル・フェージング信号によるテスト・コストの削減 
本書では、雑音/フェージング・パターンをデジタル的に追加し、携帯電話の基地局をエミュレートする革新的な手法を紹介します。これらの機能をテスト機器のベースバンド回路で実行することにより、システム・レベルのフェーダの校正に要する時間を大幅に削減でき、テストのセットアップが簡単になります。

アプリケーション・ノート 2007-01-29

E6601A:製造ラインにも適した革新的なプログラミング手法 
このアプリケーション・ノートでは、E6601Aテスト・セットの内蔵機能を使用した自動テスト用サンプル・プログラムの開発方法を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-12-06

マルチ・モード・ハンドセットの製造上の課題とソリューション 
本アプリケーション・ノートでは、マルチ・モード電話機のテストに固有のいくつかの課題について説明しています。まず、技術的概要として、各フォーマットの基本的な仕組みの違いを示します。次に、最終テストと校正の詳細について説明しています。

アプリケーション・ノート 2006-08-09

8960シリーズ10によるアプリケーション・テスト 
本アプリケーション・ノートでは、Keysight 8960シリーズ10ワイヤレス・テスト・セット(E5515C)を移動機ハンドセットのデザイン・サイクルを通じて使用する方法を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-08-02

Performing W-CDMA Tx Dynamic Power Measurements Using the 8960 - Product Note 
This paper illustrates how to use the Tx dynamic power measurement to measure W-CDMA UE power sequences.

アプリケーション・ノート 2005-06-15

PDF PDF 167 KB
Mastering the New Base Stations: Design and Test of ADPA and Digital Transceivers for 3G Radios. 
This paper examines adaptive digital pre-distortion (ADPD) technology and the test challenges associated with implementing ADPD amplifiers and digital radio transceivers.

アプリケーション・ノート 2005-02-01

PDF PDF 851 KB
3GPP W-CDMA携帯電話端末のデザインとテスト (AN 1356) 
本アプリケーション・ノートは、W-CDMA携帯電話端末(UE)1の物理層(レイヤ1)について扱います。

アプリケーション・ノート 2003-04-21

ESG (Revisions B.03.72, B.03.75 and B.03.80) Option 200 Compliance with 3GPP W-CDMA 
The ESG signal sources can be used to generate the signals to perform many of the receiver characteristics and performance requirements measurements for user equipment and base stations as defined by the 3GPP standard.

アプリケーション・ノート 2001-03-01

PDF PDF 34 KB
3GPPW-CDMA 基地局のデザインとテスト AN1355 
W-CDMAは、第3世代(3G)の携帯電話市場で採用が見込まれている広帯域ディジタル携帯電話テクノロジの1つです。日本のW-CDMA実験システムと、欧州のUMTS(Universal Mobile Telephone System)を基礎として、Third-Generation Partnership Project(第3...

アプリケーション・ノート 2001-02-15

1 2 次へ