이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제조 및 생산 테스트

끊임 없이 상용화되는 새로운 기술을 통해 급변하고 있는 오늘날의 세상에서 소비자 전자제품, 산업 의료 산업의 엔지니어는 최신 동향을 통합한 제품 설계에 매진하고 있습니다. 변화의 속도는 빨라지고 제품 혁신의 보폭은 커지고 있습니다.

그러나 마진 개선을 위한 제품 및 설계 비용 감소 요구, 시대에 따라 진화하는 우수한 최신 제품에 대한 고객의 기대치 증가에 부합하기 위한 출시 시간 단축 요구 등 바뀌지 않는 요건들도 있습니다.

키사이트가 이러한 요구사항을 충족시켜 드릴 수 있습니다. 시장 선도적 하드웨어와 소프트웨어, 75년 이상의 테스트 및 측정 경험을 통해 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 키사이트가 가장 까다로운 테스트 과제를 해결할 수 있도록 도와 드리겠습니다.

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-6 / 6

정렬방식:
Appliance Testing 
In this Application Note following the description of the appliance testing application, measurement and control requirements for characterizing devices are discussed. Then, Keysight VXI-based data acquisition suitable for such an application is listed. Description Household and commercial...

어플리케이션 노트 1997-11-01

PDF PDF 110 KB
Pilot Plant Monitoring 
In this Application Note following the description of the pilot plant monitoring application, measurement and control requirements for characterizing the process are discussed. Then, Keysight VXI-based data acquisition equipment suitable for such an application is listed. Description Pilot plants...

어플리케이션 노트 1997-11-01

PDF PDF 120 KB
Pharmaceutical Process Control 
In this Application Note following the description of the pharmaceutical process control, application measurement and control requirements for characterizing the process are discussed. Then, Keysight VXI-Based data acquisition equipment suitable for such an application is listed. Description...

어플리케이션 노트 1997-11-01

PDF PDF 113 KB
Rolling Mill 
In this Application Note following the description of the rolling mill application, measurement and control requirements for characterizing the process are discussed. Then, Keysight VXI-based data acquisition suitable for such an application is listed. Description Steel, aluminum, fiberglass...

어플리케이션 노트 1997-11-01

PDF PDF 82 KB
Canning Process Characterization 
Following the description of the canning process application, measurement and control requirements for characterizing the process are discussed, then in this Application Note, Keysight data acquisition equipment suitable for such an application is listed. Description In the canning industry...

어플리케이션 노트 1997-11-01

PDF PDF 94 KB
Electronic Heater Valves Testing (AN 1270-4) 
Production testing of heater/air conditioning system valves is performed on high speed HP automatic test systems with minimum operator interface. This Application Note describes a typical HP VXI system configuration for testing automotive heater/air-conditioning system valves.

어플리케이션 노트 1995-06-01

PDF PDF 39 KB