이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제조 및 생산 테스트

끊임 없이 상용화되는 새로운 기술을 통해 급변하고 있는 오늘날의 세상에서 소비자 전자제품, 산업 의료 산업의 엔지니어는 최신 동향을 통합한 제품 설계에 매진하고 있습니다. 변화의 속도는 빨라지고 제품 혁신의 보폭은 커지고 있습니다.

그러나 마진 개선을 위한 제품 및 설계 비용 감소 요구, 시대에 따라 진화하는 우수한 최신 제품에 대한 고객의 기대치 증가에 부합하기 위한 출시 시간 단축 요구 등 바뀌지 않는 요건들도 있습니다.

키사이트가 이러한 요구사항을 충족시켜 드릴 수 있습니다. 시장 선도적 하드웨어와 소프트웨어, 75년 이상의 테스트 및 측정 경험을 통해 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 키사이트가 가장 까다로운 테스트 과제를 해결할 수 있도록 도와 드리겠습니다.

1-16 / 16

정렬방식:
Evaluating Battery Run-Down with the N6781A Measure Unit and 14585A Software – Application Note 
This application note will describe in detail the procedure on evaluating battery run down to easily and accurately evaluate the battery and battery-powered device.

어플리케이션 노트 2016-10-10

Join the Future Today with Keysight Low-Power Consumption Test Solutions - Poster 
This poster introduces Keysight's solutions to test battery low-power consumption for the IoT devices.

판촉 자료 2016-10-10

PDF PDF 1.08 MB
배터리 구동식 의료 디바이스의 배터리 수명 측정  
이 어플리케이션 노트는 배터리 구동식 의료 디바이스의 배터리 수명을 측정하는 방법, 배터리 런다운(run-down) 테스트 고려사항, 부담 전압(burden voltage)이 전류 측정에 미치는 영향에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-08-25

모바일 또는 무선 디바이스의 배터리 수명 연장 - 브로셔  
이 브로셔는 배터리 구동식 디바이스 산업의 최고 과제인 배터리 수명 극대화에 대해 설명합니다.

브로셔 2015-03-06

PDF PDF 1.48 MB
Power-Consumption Measurements for LTE User Equipment - Application Note 
This application note focuses on determining how certain parameters affect a specific smartphone's power consumption and figure out how to adjust the parameters to improve battery life.

어플리케이션 노트 2014-08-04

PDF PDF 360 KB
N6700 Modular Power Systems - Data Sheet 
The Keysight N6705 Series DC Power provides unrivaled productivity gains when sourcing and measuring DC voltage and current into a DUT (Device Under Test).

데이터시트 2012-06-06

Battery Drain Video: Seamless Measurement Ranging on the N6781A 
The N6781A Battery Drain Analyzer SMU module for the N6700 Modular Power System is a powerful R&D tool to help engineers understand current consumption in battery powered devices.

기본 데모 2010-06-17

 
태양전지 및 솔라 모듈 테스트 

어플리케이션 노트 2008-12-15

Using LXI to Boost Throughput in Semiconductor Manufacturing 
This document is a case study that discusses the successful customer implementation of a Keysight LXI solution for a multinational semiconductor manufacturer

어플리케이션 노트 2007-04-25

PDF PDF 234 KB
N6700 Modular Power System: Determining Specifications when Paralleling Outputs (AN 1560) 

어플리케이션 노트 2005-07-27

Blazingly Fast Compact Power Supply Reduces Test Time 
Power supplies are often one of the last pieces of equipment given consideration when designing a test system. Yet there are power supplies on the market today that can significantly help reduce the cost of test.

브로셔 2005-02-07

 
Innovative Power Supplies Save Rack Space 
In the past, many programmable system DC power supplies in the medium power range (500W to 2kW) have been packaged in 2U-high (2-EIA rack units) and even 3U, full rack width chassis...

어플리케이션 노트 2004-12-16

 
몇 배 증가한 DC 입력 배터리 어댑터 테스트 처리능력 

어플리케이션 노트 2004-10-22

자동차 ECU 테스트 처리능력 향상 

어플리케이션 노트 2004-10-22

PC 마더보드 테스트를 위한 다중 바이어스 전압 시퀸싱 및 램핑 단순화 

어플리케이션 노트 2004-10-22

키사이트 N67xxA 모듈식 전원 시스템을 사용하여 키사이트 662xA를 대체하는 방법 
662xA - N67xxA MPS 변환 안내

어플리케이션 노트 2004-02-10