Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Радиоизмерения

Уточнить список

убрать все фильтры

По Отрасли/Технологии

По типу содержания

По типу оборудования

1-2 из 2

Упорядочить:
Active Device Characterization in Pulse Operation Using the PNA/PNA-X - Application Note 
This AN discusses pulsed S-parameter measurements using the PNA-X series and measurement techniques that enable power-dependent active device characterization including compression and distortion.

Руководство по применению 2013-06-19

Spectrum and Signal Analysis Pulsed RF Application Note 150-2 
This application note is intended as an aid for the operation of spectrum and signal analyzers and the interpretation of the displayed pulse spectra.

Руководство по применению 2012-07-05