이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

RF 및 마이크로웨이브

1-25 / 100

정렬방식:
Making EMI Compliance Measurements - Application Note 
This application note provides an overview of EMI compliance test requirements and measurement approaches.

어플리케이션 노트 2018-10-31

EMI 인증 테스트 대 EMI 사전 인증 테스트 - 어플리케이션 개요(영어) 
이 백서는 스펙트럼 분석기가 있는 사내 EMI 사전 인증 테스트 실행의 장점에 대한 이해를 제공하고, 새로운 제품의 EMI 성능에 대해 충분한 평가를 수행하는 과정을 안내하며, 원치 않는 방출을 진단합니다.

어플리케이션 노트 2018-08-07

전도성 및 복사성 측정 수행 어플리케이션 노트(영어) 
이 어플리케이션 노트는 복사성 및 전도성 방출 측정 개요와 EMI 사전 인증 테스트에 대한 방법론을 제공합니다.

어플리케이션 노트 2018-08-06

Pulsed Carrier Phase Noise Measurements - Application Note 
This application note discusses basic fundamentals for making pulsed carrier phase noise measurements.

어플리케이션 노트 2018-03-09

Testing and Troubleshooting Digital RF Communications Receiver Designs (AN 1314) 
This Application Note covers the fundamental measurement principles involved in testing and troubleshooting digital communications receivers, particularly those used in digital RF cellular systems. Measurement setups are provided for receiver performance tests and troubleshooting tips are given.

어플리케이션 노트 2018-01-26

신호 분석 측정 기초, 노이즈 플로어 최적화, 해상도 대역폭 등(영어) 
탁월한 통찰력을 위해 신호 분석을 최적화하기 위한 측정 기초를 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2017-12-13

Preselector Tuning for Amplitude Accuracy in Microwave Spectrum Analysis 
This 8 page application note introduces the technique for broadband modulated signals employed in the new MXA signal analyzer.

어플리케이션 노트 2017-12-05

Optimizing RF and Microwave Spectrum Analyzer Dynamic Range - Application Note 
This application note defines the elements of spectrum analyzer measurement speed and shows how to choose solution bandwidth and data output format for fast measurements.

어플리케이션 노트 2017-12-01

10 Hints for Making Successful Noise Figure Measurements (AN 57-3) - Application Note 
This document will help minimize the uncertainties in your noise figure measurements. Key topics include minimizing extraneous signals, mismatch uncertainties, nonlinearities, and path losses.

어플리케이션 노트 2017-10-20

Average Power Sensor Measurement Uncertainty Calculator - Application Note 
Measurement Uncertainty Calculator for the Average Power Sensors (N8481A, N8482A, N8485A, N8481A-CFT, N8482A-CFT, N8485A-CFT, 8481D, 8485D, 8487D, R8486D, Q8486D, E4412A, E4413A, E9300A, E9301A, E9304A, E9300B, E9301B, E9300H, E9301H)

어플리케이션 노트 2017-09-08

XLS XLS 78 KB
Network Analysis - De-embedding and Embedding S-Parameter Networks (1364-1) 
At RF and microwave frequencies, it becomes difficult to directly measure devices with nonstandard connectors (for example, devices using surface-mount packaging).

어플리케이션 노트 2017-09-07

P-Series Measurement Uncertainty Calculator 
Measurement Uncertainty Calculator for the N1911A and N1912A Power Meters and the N1921A and N1922A Power Sensors.

어플리케이션 노트 2017-08-01

XLS XLS 92 KB
레이다 및 EW를 위한 새로운 펄스 분석 기법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 다양한 유형의 펄스 분석을 위한 최고의 툴을 여러 신호와 측정 목표를 위한 디스플레이 및 분석 기법과 함께 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-05-26

Bluetooth Audio Measurement with the U8903B Performance Audio Analyzer - Application Note 
This article focuses on the Bluetooth audio measurement applications of the U8903B performance audio analyzer. Bluetooth audio is also part of the whole audio measurement and analysis ecosystem.

어플리케이션 노트 2016-01-28

5 Reasons to Buy the X-Series Noise Figure Analyzer - Flyer 
This 2-page flyer lists 5 reasons to buy the X-Series noise figure analyzers

어플리케이션 노트 2016-01-26

PDF PDF 643 KB
Optimizing RF and Microwave Spectrum Analyzer Dynamic Range -- Application Note 
The dynamic range of a spectrum analyzer is traditionally defined as the ratio, in dB, of the largest to the smallest signals simultaneously present at the input of the spectrum analyzer that allows measurement of the smaller to a given degree of uncertainty. The signals of interest can either be...

어플리케이션 노트 2015-07-24

Programming with the N937xA PXIe Vector Network Analyzers - Application Note 
This application note discusses the process of developing a C# application using an IVI driver as the programming remote driver for the M937xA PXIe vector network analyzer.

어플리케이션 노트 2015-07-07

PDF PDF 4.75 MB
Innovative Passive Intermodulation (PIM) and S-parameter Measurement Solution with the ENA 
This application note introduces the solution that combines PIM and S-parameter measurements by using the vector network analyzer.

어플리케이션 노트 2014-12-05

Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note 
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

어플리케이션 노트 2014-08-01

Streamline EMC Compliance Testing with Prescan Analysis Tools - Application Note 
Application note

어플리케이션 노트 2014-08-01

PDF PDF 899 KB
노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

On-Wafer SOLT Calibration Using 4-port PNA-L Network Analyzers - Application Note 
This documentation is intended for on-wafer applications using the 4-port, 20 GHz, PNA-L network analyzer with two dual probes to achieve full 4-port on-wafer calibrations manually. This application note provides the step-by-step instructions needed to set up a calibration kit in order to perform a 4-port SOLT (Short-Open-Load-Thru) calibration using only three thrus.

어플리케이션 노트 2014-02-06

Essential Capabilities of EMI Receivers - Application Note 
What makes an EMI receiver fully compliant? This application note provides an overview of some of the most useful internal diagnostic tools for quickly & efficiently measuring unwanted emissions.

어플리케이션 노트 2013-10-14

Active Device Characterization in Pulse Operation Using the PNA/PNA-X - Application Note 
This AN discusses pulsed S-parameter measurements using the PNA-X series and measurement techniques that enable power-dependent active device characterization including compression and distortion.

어플리케이션 노트 2013-06-19

Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

어플리케이션 노트 2013-04-05

PDF PDF 748 KB

1 2 3 4 다음