RF 및 마이크로웨이브
상세 분류
산업/기술
- X-파라미터 (1)
- 노이즈 피겨 측정 (3)
- 설계 및 테스트 통합 (1)
- Pulsed-RF 측정 (1)
- EMI & EMC 시뮬레이션, 측정 및 사전 인증 테스트 (1)
분야별 검색결과
제품 카테고리별
-
모든 제품 카테고리
-
추가 제품
- 액세서리
-
추가 제품
1-13 / 13
신호 분석 측정 기초, 노이즈 플로어 최적화, 해상도 대역폭 등(영어)
탁월한 통찰력을 위해 신호 분석을 최적화하기 위한 측정 기초를 알아보십시오.
어플리케이션 노트 2017-12-13 |
|
Optimizing RF and Microwave Spectrum Analyzer Dynamic Range - Application Note
This application note defines the elements of spectrum analyzer measurement speed and shows how to choose solution bandwidth and data output format for fast measurements.
어플리케이션 노트 2017-12-01 |
|
Optimizing RF and Microwave Spectrum Analyzer Dynamic Range -- Application Note
The dynamic range of a spectrum analyzer is traditionally defined as the ratio, in dB, of the largest to the smallest signals simultaneously present at the input of the spectrum analyzer that allows measurement of the smaller to a given degree of uncertainty. The signals of interest can either be...
어플리케이션 노트 2015-07-24 |
|
노이즈 피겨 불확도 계산기
노이즈 피겨 불확도 계산기는 부품에서 시스템에 이르기까지 설계 작업을 지원하기 위해 만들어졌으며, 시스템 성능 향상에 대한 지속적인 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.
분석 툴 2015-05-29 |
|
노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.
어플리케이션 노트 2014-02-26 |
![]() |
RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정의 기초 - 어플리케이션 노트 (영어)
32페이지 분량의 이 흑백 어플리케이션 노트는 RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정에 대한 정보를 제공합니다. 주제는 노이즈 피겨와 온도, 2포트 네트워크의 노이즈 특성, 그리고 노이즈 피겨 측정 등을 포함하고 있습니다.
어플리케이션 노트 2010-08-05 |
|
Fundamentally Changing Nonlinear Microwave Design
Provides an overview of the invention and need for X-parameters to model the behavior of non-linear devices. This is an article was originally from Microwave Journal, Issue March 2010, Vol.53. No.3
특집 기사 2010-03-09 |
|
PNA - Pulsed-RF S-Parameter Measurements Using Wideband and Narrowband Detection (AN 1408-12)
어플리케이션 노트 2007-11-28 |
|
Performance Spectrum Analyzer Series: Swept and FFT Analysis Application Note
This Product Note covers the measurement speed and other benefits of advanced signal processing in the new PSA Performance Spectrum Analyzer Series.
어플리케이션 노트 2004-10-19 |
|
PSA Performance Spectrum Analyzer Series: Measurement Innovations and Benefits
Performance Spectrum Analyzer Series. This Note is a general overview of all of the major new technologies used in the PSA series, with a focus on the measurement benefits they provide...
어플리케이션 노트 2004-02-27 |
|
Combining Network and Spectrum Analyses and IBASIC (AN 1288-1)
Active components (and now even some passive components like crystal filters require analysis to characterize linear parameters (gain/loss, phase and group delay or S-parameters) as well as non-linear performance. Non-linear analysis is typically related to measuring signal distortion generated...
어플리케이션 노트 2001-08-30 |
|
Optimizing Spectrum Analyzer Amplitude Accuracy (AN 1316)
This Application Note covers the factors affecting the accuracy (or uncertainty)
of amplitude measurements made with spectrum analyzers, and explains how to calculate worst-case uncertainty in general situations. It will help you analyze a measurement and decide what procedure to follow to...
어플리케이션 노트 2000-08-01 |
|
More on Spectrum Analysis (AN 63A)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.
어플리케이션 노트 1965-06-01 |
![]() |