자동차 사이버보안 검증 방법

무선 테스트 플랫폼
+ 무선 테스트 플랫폼

사이버 공격 에뮬레이션으로 차량 콤포넌트와 서브시스템 보호

자동차 사이버보안을 검증하기 위해서는 연결 게이트웨이, 테스트 관리 서버, 정찰 및 퍼징 서버, 알려진 취약성 및 위협 라이브러리가 필요합니다. 자동차 제조업체는 통제된 사이버공격, 기능적인 사이버보안 테스트, 프로토콜 퍼징, 취약성 스캔을 수행하여 제품이 사이버보안 목표를 충족하는지 검증해야 합니다. 테스트 시 여러 공격 벡터를 다루고 Wi-Fi, Bluetooth®, CAN 버스 및 자동차 이더넷을 포함하여 다양한 자동차 통신 인터페이스를 고려해야 합니다.

차량 콤포넌트와 서브시스템의 사이버보안 리스크를 관리하기 위해 OEM들은 알려진 취약성과 새로운 사이버 위협을 고려해서 콤포넌트와 서브시스템의 취약성을 평가해야 합니다. 취약성이 발견되어 해결된 경우, 수정으로 인해 새로운 취약성이 생겨나지 않았는지 확인하기 위한 재검증 테스트가 필요합니다. 테스트 실행 환경은 검증 테스트 자동화, 테스트 범위 개선, 그리고 ISO / SAE 21434 표준에 기술되고 UN R155와 같은 규제에 따라 관리되는 사이버보안 관리 시스템(CSMS) 내에서 컴플라이언스를 입증하는 데 도움이 됩니다.

SA8710A 자동차 사이버보안 테스트 솔루션

자동차 사이버보안 테스트 솔루션

차량 콤포넌트와 서브시스템의 사이버보안 탄력성을 검증하기 위해서는 사이버공격 에뮬레이션이 필요합니다. 키사이트 자동차 사이버보안 테스트 솔루션은 차량 관련 서브시스템과 콤포넌트에서 통제된 사이버공격, 취약성 스캔 및 프로토콜 퍼징을 수행합니다. Bluetooth®, CAN 버스, 자동차 이더넷, 셀룰러 및 Wi-Fi를 포함하여 여러 물리 인터페이스에서 테스트하고 테스트 계획과 실행 및 보고를 자동화합니다.

차량 사이버공격 에뮬레이션 방법에 대한 데모 보기

자동차 사이버보안 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?