우주에서 태양광 어레이의 동작을 시뮬레이션하는 방법

솔라 어레이 시뮬레이터
+ 솔라 어레이 시뮬레이터

태양광 어레이 시뮬레이션을 위한 특수 제작된 전원 공급 장치로 위험 감소

많은 작동 요인이 우주에서 태양광 어레이 패널 출력의 전류-전압 특성 곡선(I-V 곡선)에 영향을 미칩니다. 이러한 요인에는 조사 수준, 온도, 일식, 그림자 등이 포함됩니다. 이러한 조건에서 태양광의 동작을 모방하기 위해 전원 공급 장치를 선택할 때는 출력 커패시턴스, 태양광 출력 유연성, 테스트 대상 장치(DUT)에 대한 보호 등 세 가지 중요한 요소를 고려해야 합니다. 태양광 패널은 전류 소스입니다. 따라서 전원 공급 장치는 이러한 동작을 모방하기 위해 낮은 출력 커패시턴스와 높은 출력 임피던스를 가져야 합니다.

또한 태양광 어레이 패널은 기하급수적인 모양의 I-V 곡선을 가지므로 전원 공급 장치도 이러한 동작을 모방해야 합니다. 전원 공급 장치는 이러한 곡선을 빠르게 조정하여 우주에서 변화하는 조건을 모방할 수 있어야 합니다. 마지막으로, 위성의 섬세한 특성으로 인해 지상 테스트에 사용되는 전원 공급 장치는 일반적으로 기존 전원 공급 장치에서 사용할 수 있는 것보다 더 높은 수준의 보호 기능을 제공해야 합니다. 기본 전원 공급 장치 기능만으로는 과도 전류 스파이크를 제한하거나 전력 손실로부터 내부 부품을 보호하기에 충분하지 않습니다.

저전력 디바이스의 배터리 수명 테스트

태양광 어레이 시뮬레이션 솔루션

솔라 어레이 시뮬레이션에는 공간의 다양한 조건을 모방하여 빠르게 조정할 수 있는 전원 공급 장치가 필요합니다. 키사이트 솔라 어레이 시뮬레이터(SAS) 2U, 6kW 솔루션은 빠른 I-V 곡선 변경과 빠른 복구 시간을 지원하여 이러한 기능을 수행합니다.

이 솔루션의 기본 설계 태양광 패널처럼 작동하도록 출력 커패시턴스가 매우 낮은 전류 소스로 설계되었습니다. 마지막으로, SAS 솔루션의 설계 프로그래밍 가능한 소프트 제한, 총 전류 제한, 과전류 보호 등을 포함한 추가 계층의 DUT 보호 기능이 있습니다.

태양광 어레이 시뮬레이터 데모 보기

태양광 어레이 시뮬레이션 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?