Wi-Fi 디바이스 제조 테스트 방법

신호 생성기
+ 신호 생성기

제조 라인에서 Wi-Fi 디바이스 RF 성능 검증

제조 라인의 Wi-Fi 디바이스 검증을 위해서는 최신 Wi-Fi 표준의 다중 안테나 및 다중 무선 설계를 지원할 수 있도록 포트 밀도가 높은 다중 포트 테스트 섀시가 필요합니다. 테스트 세트는 여러 테스트 대상 디바이스에서 비시그널링 테스트를 한 번에 실행할 수 있어야 합니다. 여러 테스트 세트에서의 테스트 실행을 동시에 예약하여 대량의 고속 테스트를 진행합니다. 테스트 세트는 최대 800 MHz 대역폭의 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7.3 GHz를 포함한 모든 Wi-Fi 주파수를 지원해야 합니다. 디바이스가 여러 무선 표준을 지원할 경우 5G, Bluetooth® 및 근거리 통신(NFC)을 포함한 다른 표준을 지원하는 것이 좋습니다.

송신기를 위한 설계 검증 및 제조 테스트에는 송신 스펙트럼 마스크, 스펙트럼 편평도 및 변조 정확도가 포함됩니다. 베이스밴드 신호를 생성할 수 있는 테스트 솔루션은 수신기 최소 입력 민감도, 인접 및 비인접 채널 거부, 수신기 최대 입력 레벨을 포함하여 수신기에 대한 RF 요구 사항을 검증할 수 있습니다. 설계 검증 및 제조 테스트를 위해, 테스트 솔루션은 여러 클라이언트 디바이스, 여러 액세스 포인트, 주파수 범위가 다른 여러 안테나를 교정 및 검증하고 MIMO를 사용해서 RF 성능을 검증할 수 있어야 합니다.

WLAN 디바이스 테스트 - 다중 AP

Wi-Fi 디바이스 제조 테스트 솔루션

Wi-Fi 디바이스에 대한 설계 검증 및 제조 테스트를 위해서는 802.11be를 비롯해서 5G NR FR1, Bluetooth® 5.1 등 테스트 대상 디바이스의 다른 무선 지원을 포함하여 최신 Wi-Fi 표준에 대한 비시그널링 테스트가 필요합니다. 키사이트 Wi-Fi 테스트 및 검증 솔루션은 키사이트 무선 테스트 세트와 키사이트 X-시리즈 측정 소프트웨어로 구성됩니다. 솔루션은 테스트할 무선 표준를 기준으로 포트 할당을 동적으로 구성하며 여러 디바이스를 병렬로 테스트할 수 있습니다. 포트들 간 내부 스위칭을 사용하여 테스트 순서가 정해지고 자동화됩니다. 테스트 세트 컨트롤, 자동화 및 시퀀싱 소프트웨어를 사용해서 설계 검증 및 제조 중 테스트 스루풋을 확대할 수 있습니다.

 

Wi-Fi 7 디바이스 제조 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?

Bluetooth® 및 Bluetooth® 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 키사이트테크놀로지스에 사용이 허가되었습니다.