O-RAN 무선 장치 적합성 테스트를 수행하는 방법

Open RAN Studio Player 및 Capture 어플라이언스
+ Open RAN Studio Player 및 Capture 어플라이언스

5G NR 표준에 대한 O-RAN 무선 장치의 적합성 테스트

5G NR(New Radio) 표준에 대한 O-RAN(Open Radio Access Network) 무선 장치(O-RU)의 적합성을 테스트하려면 O-RU의 무선 주파수(RF) 반응을 분석해야 합니다. O-RU는 O-RAN 분산 장치(O-DU)에 대한 승인 없이 C-평면 명령을 이행합니다. 이러한 메시지는 매우 빠른 데이터 전송 속도로 송신되며 타이밍 허용오차 범위도 굉장히 좁습니다. 엔지니어는 O-RU의 RF 반응을 분석하여 O-DU 명령을 이해하고 올바르게 작업을 이행하는지 확인해야 합니다.

테스트 시스템은 테스트 대상 디바이스인 O-RU, O-DU 에뮬레이터, 신호 분석기, 신호 소스를 포함합니다. 이러한 테스트 시스템은 시스템 전반에서 정렬 상태를 유지하고 좁은 타이밍 허용오차 범위를 준수하기 위해 공통 클럭과 동기화되어야 합니다. 포괄적인 O-RAN RU 컴플라이언스 테스트에는 적합성 테스트 요구 사항을 기준으로 제조 및 설계 검증을 위한 테스트 사례를 구성하기 위해 자동화된 통합 설정이 필요합니다.

O-RAN 무선 장치 적합성 테스트 솔루션

O-RAN 무선 장치 적합성 테스트 솔루션

차세대 O-RAN 장비 설계, 검증, 생산을 수행하려면 공통 클럭과 동기화되고 좁은 타이밍 허용오차 범위에 반응하는 테스트 시스템을 통해 포괄적인 적합성 테스트를 진행해야 합니다. 키사이트의 O-RAN RU 적합성 테스트 솔루션 하드웨어 및 소프트웨어를 사용하면 설계 검증 및 제조를 위해 5G 표준의 O-RAN RU 적합성 테스트 요구 사항에 따라 포괄적인 통합형 테스트를 자동으로 수행할 수 있습니다.

O-RAN 무선 장치 적합성 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?