무엇을 찾고 있습니까?
서비스로서의 가시성(VAAS)
필요에 따른 동적 네트워크 인텔리전스
서비스로서의 가시성(VaaS)이 무엇입니까?
서비스로서의 가시성(Visibility-as-a-Service)을 통해 IT 조직은 공공 또는 사설 클라우드, 지사, 캠퍼스 또는 데이터 센터에의 상주 여부와 관계없이 온디맨드로 전체 인프라에서 네트워크 트래픽에 접근할 수 있습니다.
네트워크 가시성은 네트워크와 네트워크에서 실행되는 애플리케이션의 성능과 보안에 대한 핵심 요소입니다. 그러나 데이터 플로우를 활용하기 위해 네트워크에 접속하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 워크로드가 공공 클라우드로 전송될 때 가시성이 손실될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 모든 배포, 특히 공공 클라우드에서 접속할 수 있는 VaaS가 등장하고 있습니다.


왜 서비스로서의 가시성(VaaS)입니까?
IT 조직은 다음을 위해 VaaS를 선택합니다.
- OpEx나 CapEx 보유 여부에 따라 예산을 더 효율적으로 관리 VaaS를 사용하면 OpEx 모델을 통해 자체 내부 네트워크와 동일한 세분화된 가시성을 확보할 수 있습니다.
- 선불로 지불하고 사용량에 따라 사용한 만큼만 지불합니다.
- 현재의 요구사항을 충족하기 위해 가시성 솔루션을 쉽게 확장하고 축소할 수 있습니다.
공공 클라우드 가시성 과제
가시성은 애플리케이션과 네트워크 성능 모니터링을 포함하여 보안과 문제 해결책을 제공하기 위한 기반입니다. 기존 데이터 센터 내에서 IT 부서는 탭과 바이패스 스위치(이더넷/광학)를 사용하여 패킷 가시성을 확보합니다. 또한 패킷 중계기를 고급 패킷 분석에 사용할 수 있습니다.
엔터프라이즈 애플리케이션은 현재 기존의 데이터 센터에서 공공 클라우드로 급격하게 전환하고 있습니다. 이처럼 다양한 환경에서 가시성과 보안을 입증하는 것이 큰 과제가 되었습니다. 한 비즈니스 설문조사에 따르면 평균적인 기업이 10~16개의 클라우드 애플리케이션을 사용하는 것으로 확인되었습니다. 점점 더 많은 클라우드 기반의 앱이 등장하면서 더 많은 데이터가 기존의 데이터 센터 외부로 이동하고 있습니다.
IT 부서는 클라우드 가시성 솔루션으로 가장 잘 해결할 수 있는 인스턴스와 용도에 대한 보안 및 컴플라이언스에 중점을 두어야 합니다. VaaS를 통해 조직은 탄력적이고 확장 가능한 방식으로 공공 클라우드 네트워크 트래픽을 볼 수 있습니다.

공공 클라우드의 사각지대
효율적인 보안을 위해서는 모든 트래픽을 확인해야 합니다. 공공 클라우드는 가시성에 있어 전통적인 접근 방식에 대해 사각지대를 만들 수 있습니다. 그 외에도 VaaS를 구현하는 방식은 IT 부서에 상당한 이점을 가져다 줄 수 있습니다.

귀하의 VaaS는 IaaS와 SaaS 중 무엇을 사용합니까?
VaaS 솔루션을 선택할 때 구현 아키텍처는 IT 조직에서 필요로 하는 노력과 리소스에 영향을 미칩니다. 일부 VaaS 솔루션은 IaaS(Infrastructure-as-a-Service)로 구현됩니다. IT 부서는 가상 머신(VM) 내의 클라우드에서 가시성 솔루션을 설치, 구성하고 가동시간을 보장해야 합니다. 모니터링이 필요한 클라우드 트래픽은 VM으로 전송됩니다. 이렇게 하면 사용한 대역폭과 IT 부서가 클라우드 서비스 제공자에게 지불하는 비용을 빠르게 증가시킬 수 있습니다.
보다 세련된 아키텍처 접근법은 최소한의 IT 설치와 유지 관리 및 가동 시간 보장을 요구하는 SaaS 모델을 사용하는 것입니다. SaaS 기반인 VaaS 구현을 선택하면 플랫폼에 구애받지 않고 확장 가능하며 어디서나 독립적으로 액세스할 수 있는 배포가 가능합니다. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud 등 어떤 서비스를 사용하든 동일한 경험을 하게 됩니다. 마지막으로, 소스 인스턴스의 데이터를 필터링하고 필요한 패킷이나 메타데이터만 보안, 성능 또는 분석 도구로 전달하는 아키텍처는 훨씬 적은 클라우드 대역폭을 소비하여 IT 비용을 절약합니다.

Cloudlens: SaaS 가시성 솔루션

CloudLens는 VaaS를 제공하며 SaaS로 구현됩니다. CloudLens는 클라우드 가시성이 관리되는 웹 인터페이스를 갖춘 SaaS와, 고객 환경의 소스 인스턴스(센서) 및 도구 인스턴스(커넥터) 내에 위치하는 Docker 기반 컨테이너의 두 가지 구성 요소를 갖춘 서버리스 아키텍처를 사용합니다. SaaS 플랫폼은 모든 어려운 작업을 수행하므로 고객은 클라우드 아키텍처를 변경할 필요가 없습니다.
필터링과 패킷 중계는 소스 인스턴스의 센서를 통해 발생하고 필터링된 패킷 데이터는 보안 오버레이 경로를 통해 보안 및 모니터링 도구 인스턴스의 CloudLens 커넥터로 전송됩니다. 하나의 CloudLens 센서는 여러 도구로 라우팅될 수 있습니다.
-
"공공 클라우드 서비스의 채택은 클라우드 환경에서 처리되는 엔터프라이즈 애플리케이션과 워크로드의 성능과 보안에 의해 제한될 것입니다. 키사이트의 CloudLens Public은 모든 패킷 중계 작업이 소스에서 발생하는 '서비스로서의 가시성'을 기업에 제공합니다. 이를 통해 확장성과 네트워크 민첩성을 향상시킬 수 있습니다.”
JIM DUFFY, 451 RESEARCH 선임 분석가
-
"물리적 계층에 대한 액세스 부족을 감안할 때 네트워크 가시성은 조직의 클라우드 사용 보안을 담당하는 보안 전문가의 최우선 관심사입니다."
DOUG CAHILL, ENTERPRISE STRATEGY GROUP 선임 분석가
가시성에 대한 추가 도움
우리는 모두 때때로 약간의 부가적인 도움을 원합니다. 다행히 키사이트는 네트워크 가시성 투자에서 최상의 결과를 얻을 수 있도록 도와주는 다양한 전문 서비스를 제공합니다.
지원 대상:
- 배포 가속화
- 프로젝트에서 위험 제거
- 팀을 교육
- 기타 등등
키사이트 전문 서비스에 대해 자세히 알아보십시오.

다른 도움이 필요하십니까?