무엇을 찾고 있습니까?
네트워크 가시성에 대한 사용 용이성
GUI로 더 편해지고 비용을 절감하고 있으신가요?
키사이트의 GUI는 Gigamon의 명령 라인이나 Flowmap보다 빠르고 정확합니다
키사이트의 GUI는 오늘날의 네트워크를 처리하는 데 더 적합합니다.
NPB(네트워크 패킷 중계기)는 보안 및 모니터링 도구에 대한 데이터를 집계하고 필터링하여 중복 제거, SSL 암호 해독, 데이터 마스킹, 애플리케이션 및 위협 인텔리전스와 같은 지능적 그루밍과 트래픽 향상 기능을 추가합니다. 그러나 모든 솔루션이 동일하게 생성되는 것은 아니며 GUI를 통한 NPB 구성과 관리에 대한 키사이트의 시각적 접근법은 설정과 재구성 작업을 가속화하고 오류를 줄이며 매우 정교한 필터의 테스트와 문제 해결 과정을 간소화합니다.
통찰력을 제공하는 ZK Research 기사는 통합 드래그 앤 드롭 GUI가 CLI(명령 라인 인터페이스)나 Flowmap 접근 방식을 통해 네트워크 프로그래밍 효율성, 네트워크 문제 해결 속도 및 네트워크 모니터링 정확도를 크게 높여주는 방법에 대한 분석가의 관점을 소개합니다.
ZK Research가 실시한 한 고객 인터뷰의 내용은 다음과 같습니다. "Gigamon과 같은 구성 도구는 IT 부서로 하여금 도구가 올바르게 설정되었는지 확인하는 것을 어렵게 만듭니다." 키사이트에는 Gigamon에 비해 상당한 이점을 제공하는 그래픽 구성 인터페이스가 있습니다.

Keysight의 사용 용이성 활용하기
모든 연결을 한 번에 하나씩 프로그래밍하시겠습니까? 아니면 드래그 앤 드롭 방식을 사용하시겠습니까? 훨씬 빠르고 안정적인 방법이 있다면 어떨까요?

드래그 앤 드롭 사용자 그래픽 인터페이스
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 네트워크 포트와 보안 및 모니터링 도구 포트 간의 연결과 필터 규칙을 쉽게 정의할 수 있습니다. 구성은 간단한 포인트 앤 클릭, 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 몇 분 안에 완료되며 네트워크 연결을 시각적으로 표시합니다.

필터 규칙 복잡성을 자동으로 처리
동적 필터 컴파일러는 모든 필터 규칙 복잡성을 처리하고 이를 통해 기존 필터 규칙의 논리에 대한 걱정 없이 모든 네트워크 포트를 모든 도구 포트에 연결할 수 있습니다. 오버랩 해상도가 은밀히 발생하는 동안 새 필터 규칙을 기존 필터에 쉽게 추가할 수 있습니다.

3가지 수준 필터 로직
수신 네트워크 포트, 중앙의 동적 필터 및 송신 도구 포트의 3가지 수준에서 필터 규칙을 추가할 수 있습니다. 다중 필터링 옵션은 복잡한 로직을 통해 가장 엄격한 방식으로 트래픽을 필터링하여 값비싼 보안 및 모니터링 도구에 과부하가 걸리지 않도록 보호하는 자연스러운 AND 및 OR 부울 로직을 제공합니다.

필터 유형 제한 없음
마지막으로, 함께 활용할 수 있는 고급 필터링 기능에는 제한이 없습니다. 즉, 할 수 있는 요소와 할 수 없는 요소에 대한 걱정을 덜고 보안 및 모니터링 도구와 최고 수준에서 수행해야 하는 데이터에 더 집중할 수 있습니다.
네트워크 가시성에 중요한 사용 용이성
프로그래밍하기 어려운 네트워크 관리 시스템은 시스템이 해결하는 것보다 더 많은 문제를 일으킬 수 있습니다. 복잡한 프로그래밍은 실수와 불량 연결로 이어집니다. 자동 구성 드래그 앤 드롭 인터페이스는 더 빠르고 간편하며 무엇보다 효율적입니다.
사용 용이성이 중요한 이유를 시청하고 확인해보십시오.
편리한 시간에 시청

키사이트의 GUI는 보안, 모니터링 및 포렌식을 위해 네트워크 포트를 도구 포트에 연결하는 자연스러운 레이아웃을 표시합니다. 이러한 명확한 보기 기능을 통해 항상 무슨 일이 일어나고 있는지 확인할 수 있습니다. 연결 생성은 수신(ingress) 포트에서 송신(egress) 포트로 간단하게 드래그 앤 드롭하는 것만큼 쉽습니다. 새 연결을 생성하면 동적 필터를 구성하는 화면이 자동으로 팝업됩니다.

포인트 앤 클릭 및 직관적인 옵션으로 필터를 쉽게 설정할 수 있습니다.
새 네트워크나 도구 포트를 추가할 때 규칙을 오버래핑하거나 기존 구성에 맞게 조정하는 것을 걱정할 필요가 없습니다. 키사이트의 동적 필터 컴파일러는 은밀하게 발생하는 모든 문제를 자동으로 해결합니다.

중복 제거, 패킷 트리밍 또는 애플리케이션 필터링과 같은 고급 가시성 인텔리전스 기능을 추가하려면 포인트 앤 클릭으로 관련 리소스를 추가하고 직관적인 인터페이스를 통해 고급 필터를 구성하기만 하면 됩니다.
NetStack, PacketStack, SecureStack, AppStack, MobileStack 및 TradeStack과 같은 네트워크 패킷 중계기 전반에 걸쳐 키사이트가 제공하는 모든 기능을 확인하십시오.

키사이트를 사용하면 동시에 사용할 수 있는 기능의 수에 제한이 없습니다. 당사의 제품 디자인은 최고의 유연성을 제공하고 삶을 더 편리하게 만듭니다!
필요에 따라 필터를 추가하고, 빼고, 편집할 수 있습니다. 포트나 동적 필터를 더블 클릭하기만 하면 언제든지 규칙을 편집하고 변경할 수 있습니다.
관련 리소스
키사이트의 사용 용이성 살펴보기