DDos 완화 테스팅
DDoS 완화 및 대응을 평가하고, 검증하십시오.

DDos 완화 테스팅의 필요성
공격자는 봇넷을 임대할 수 있으며, 강력한 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 조합하기 위해 Low Orbit Ion Cannon(LOIC)을 사용할 수도 있습니다. 네트워크가 300Gbps의 강력한 공격을 받으면 어떻게 될까요? 400Gbps라면 어떻게 될까요? 기업과 정부기관을 대상으로 하는 DDoS 공격은 규모와 주기, 복잡도가 계속해서 커지고 있습니다.
네트워크 아키텍처를 강화하고 DDoS 공격에 대비하면 공격이 발생하더라도 피해를 줄이고 뛰어난 복원력을 갖출 수 있습니다. 하지만 준비와 투자가 계획대로 진행되도록 하고, 불량한 흐름을 차단하고, 양호한 트래픽은 통과시켜야 합니다. 배포 이전에 테스팅 시나리오를 통해 보호되도록 조치하십시오.

DDoS 방어 검증하기

키사이트의 BreakingPoint 테스트 솔루션은 실제같은 DDoS 트래픽과 어플리케이션, 익스플로잇, 기형 트래픽이 실제와 동일하게 혼합된 네트워크를 대상으로 테스트를 수행합니다. DDoS 공격이 어플리케이션, 개별 디바이스, 네트워크 및 데이터센터에 어떠한 영향을 주는지 그 효과를 제시합니다.
어플리케이션 및 위협 인텔리전스(ATI) 구독 서비스를 활용하면 네트워크가 극복해야 하는 것과 동일한 기형 및 재생 트래픽의 테스트 흐름을 손쉽게 생성할 수 있습니다.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?