OTA(Over-the-Air) 방식으로 FM 신호를 복조하는 방법

FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기
+ FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기

OTA FM 신호에서 오디오 추출

주파수 변조(FM) 신호를 복조하려면 반송파 주파수에서 주로 오디오 신호와 관련이 있는 원본 정보를 추출해야 합니다. FM 신호 주파수가 반송파를 벗어나면서, 복조기의 출력 전압이 바뀝니다. 이 전압은 FM 신호의 순시 주파수를 나타내며 오디오 신호와 부합합니다. 엔지니어는 스펙트럼 분석기 설정을 최적화하여 FM 신호를 복조하며, 프리앰프 활성화, RF 입력 감쇠 최소화, 레퍼런스 레벨 미세 조정을 통해 신호의 명확도는 높이고 오디오 잡음은 줄입니다. 국제전기통신연합(ITU) 등의 표준에 대한 컴플라이언스를 테스트하기 위해 최대 FM 편차를 기준으로 테스트를 진행하고 반송파 전력, 주파수, 변조율을 분석합니다.

FM 신호에서 OTA(Over-the-Air) 방식으로 오디오를 추출하려면 무선 송신기의 FM 신호를 베이스밴드 오디오 신호로 변환할 수 있는 주파수 복조기가 필요합니다. FM 복조와 관련된 엔지니어들의 핵심 요구 사항을 이해하면 적합한 도구와 방법을 선택하기 위한 토대를 마련할 수 있습니다. 엔지니어들에게는 동적 범위가 넓고 주파수 판독값이 정확하여 무선 신호와 다른 무선 송신 작업을 전자적으로 모니터링할 수 있는 스펙트럼 분석기가 필요합니다. 실제 무선 디바이스 성능을 평가하는 경우, 휴대성과 OTA(Over-the-Air) 테스트 기능이 우수한 핸드형 스펙트럼 분석기가 벤치탑 분석기보다 더 낫습니다. 핸드형 분석기는 필터링, 데이터 표시 및 로깅, 오디오 출력과 같은 기능을 제공하므로 통신사업자가 스펙트럼 분석 도중 아날로그 복조 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

FieldFox 핸드형 분석기 아날로그 복조를 통해 OTA(Over-the-Air) 방식으로 FM 신호를 복조하십시오

FM 신호 OTA(Over-the-Air) 복조 솔루션

OTA(Over-the-Air) 방식으로 무선 송신 FM 신호를 복조하려면 스펙트럼 분석기가 필요합니다. 키사이트의 FieldFox 핸드형 분석기는 하나의 휴대용 장비를 통해 스캔, 복조, 필터링, 오디오 출력, 데이터 표시를 수행합니다. 반송파 전력, 주파수, 변조율, 편차와 같은 실시간 정보를 수집 및 분석하십시오. 무선 표준과 편차 유형을 선택하여 FM 편차에 대한 ITU 적합성 테스트를 수행하십시오. 내장된 조정 및 청취 기능을 통해 신호를 조정하고 오디오 톤을 청취하십시오.

FM 신호 복조 데모 보기

FM OTA(Over-the-Air) 복조 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?