픽스처를 제거하고 불일치 오류를 수정하는 방법

신호 발생기
+ MXG 신호 생성기

신호 발생기로 올바른 픽스처를 임베딩 해제하고 일치시키기

대역폭 증가, 고차 변조 및 공간 다중화는 경로 손실 보정 및 디임베딩이 필요한 무선 통신 개선 사항입니다. 일반적으로 반사계를 사용하면 임피던스 불일치를 보정할 수 있습니다. 신호 발생기 및 분석기 측정 설정을 위해 외부 반사계가 시중에서 판매되고 있지만, 보정 구현의 복잡성으로 인해 자주 사용하지 않고 측정 오류가 발생합니다.

임피던스 불일치로 인한 오류는 측정 설정의 양쪽 끝에서 발생합니다. 임피던스 불일치로 인한 오류는 반사파가 입사 신호와 상호 작용하여 발생합니다. 이상적인 테스트 솔루션에는 반사계가 내장된 신호 발생기가 포함되어 있어 현장에서 정합 보정된 신호를 생성할 수 있습니다. 내장된 반사계는 입사파와 반사파를 모두 측정합니다. 반사파를 측정함으로써 입사파에 대한 보정을 계산하여 측정 평면에서 원하는 전력 레벨을 모두 전달하고 리플과 같은 원치 않는 효과를 제거할 수 있습니다.

MXG 신호 발생기

임베디드 픽스처 제거 및 불일치 오류 수정 솔루션

디임베딩 및 정합 보정 측정을 위해서는 테스트 설정에 사용된 DUT의 고정 및 정합과 상관없이 테스트 대상 디바이스(DUT)의 입력에서 원하는 파형을 제공하는 신호 발생기가 필요합니다. 키사이트 MXG 신호 발생기는 내장된 반사계를 사용하여 버튼 하나만 누르면 정확하게 일치시키는 기본 기능을 갖추고 있습니다. 또한 MXG 신호 발생기는 S-파라미터 파일을 가져와서 테스트 픽스처의 임베디드를 제거하고 교정 평면을 DUT 입력에 더 가깝게 확장할 수 있습니다. 이 조합을 통해 사용자는 테스트 시스템과 DUT 간의 픽스처 및 불일치 상호 작용을 제거하여 테스트 결과의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.

디임베드 픽스처의 제품 살펴보기 및 불일치 오류 수정 솔루션

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?