이 페이지의 일부 솔루션은 키사이트 계열사인 PRISMA Telecom Testing이 개발했습니다. PRISMA 웹 사이트에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

새로운 5G 표준과 가입자의 체험 품질(QoE) 기대치는 모바일 네트워크의 코어에서 시작됩니다. 새로운 기능은 더 큰 셀 밀도를 요구합니다. 균형 잡힌 성능과 비용은 새로운 무선 액세스 네트워크(RAN) 장비 배포를 위한 중요한 고려 대상입니다. 네트워크 최적화와 새로운 RAN 배포에서 최고의 의사결정을 내릴 수 있도록 키사이트가 도와드립니다.

5G로 가는 경로

5G 역량은 새로운 비즈니스 모델과 매출원을 창출하며 사용자당 평균 매출액을 높일 수 있는 서비스 차별화를 제공합니다. 키사이트가 5G 배포 중 네트워크를 최적화하고 리스크를 최소화할 수 있도록 도와드립니다.

QoE 측정 및 최적화

가입자 QoE는 경쟁이 치열한 이동통신 사업자 비즈니스 부문의 핵심 차별화 요인입니다. 고객들은 빠른 광대역 연결을 필요로 하며 데드존이나 통화 끊김을 감내하지 않습니다.

키사이트의 드라이브 테스트 및 데이터 로깅 솔루션을 사용하면 고객이 실제로 사용하는 YouTube, Netflix, Facebook, Twitter, Dropbox, Instagram 등의 4G LTE 서비스와 어플리케이션에 대한 실제 QoE 지표를 측정할 수 있습니다. 이 솔루션을 키사이트의 FieldFox RF 및 마이크로파 분석기와 함께 사용하여 드라이브 테스트 솔루션을 새로운 5G 표준에 대한 셀 커버리지와 빔 트래킹 측정으로 확대하십시오.

네트워크 최적화는 동적 네트워크 시나리오 평가를 의미합니다. 키사이트의 가상 드라이브 테스트와 채널 에뮬레이션 도구를 사용하여 현장의 실제 데이터를 측정하거나 채널 동작을 에뮬레이션하거나 두 가지를 조합할 수 있습니다.

디바이스 수용 테스트를 위한 네트워크 에뮬레이션

체험 품질(QoE)은 가입자들이 사용하는 디바이스에서 시작되고 끝이 납니다. 규정 배출 표준에 따른 디바이스 준수, 3GPP 표준 준수, 실험실 기반 네트워크 에뮬레이션 솔루션을 활용한 자체 인수 테스트 등을 평가하십시오.

5G 프로토콜 R&D 툴세트를 활용하여 다양한 글로벌 스펙트럼 요건을 충족하고, mmWave 주파수 빔포밍과 비독립형 사용 사례를 포함해 고급 5G 프로토콜 기능을 효율적으로 프로토타이핑할 수 있습니다.

키사이트의 5G RF DVT 툴세트는 높은 수준의 파라미터화와 내장된 테스트 자동화 기능으로 RF 성능과 원격 무선 측정(RRM) 동작을 측정하므로, 빔포밍 측정뿐 아니라 프로토콜 중심 무선 기능까지 포함하여 무선 RF 및 mmWave 파라메트릭 성능에 대한 피드백을 모두 제공합니다.

부하 테스트를 위한 대규모 UE 에뮬레이션

모바일 네트워크는 5G로 인해 트래픽 볼륨의 막대한 증가를 경험하게 됩니다. 이러한 증가세는 다양한 형태로 나타날 수 있으므로 네트워크 코어는 만반의 태세를 갖춰야 합니다. 이런 상황에서, 폭발적으로 증가하는 수많은 MTC(Machine-Type Communication)와 광대역폭을 원하는 인간 가입자와의 안정적인 공존이 필요합니다. 또한 이러한 이중 과제를 처리할 수 있도록 RAN과 코어 네트워크 확장이 가능해야 합니다.

키사이트의 대규모 사용자 장비(UE) 에뮬레이션은 실제 같은 가입자 및 어플리케이션 부하, 보안 위협, 동적 모빌리티 시나리오를 만들어 실제 문제를 정확히 예측하는 방식으로 RAN을 테스트합니다. 대규모 UE 에뮬레이션을 사용하여 4G LTE ePC(enhanced Packet Core) 또는 5G 차세대 코어(NGC)에 대한 스트레스 테스트를 수행하고 네트워크가 새로운 서비스를 얼마나 매끄럽게 처리하는지 확인해 보십시오. 실제 음성 및 데이터 세션을 동작시키면서 수천 개의 디바이스에서 동시에 실행되는 어플리케이션을 시뮬레이션하여, 네트워크의 성능을 검증할 수 있습니다.

5G Network Deployments and Automated Testing
5G Solutions graphic

고속 디지털 코어 전송 및 스위칭

5G 네트워크는 이전 모바일 기술보다 훨씬 더 많은 데이터를 전송합니다. Cisco에서는 2016년부터 2021년까지 IP 트래픽의 연평균 성장률이 24%에 달할 것으로 예측했습니다. 장거리 및 메트로를 포함한 코어 전송 네트워크와 스위칭 및 라우팅 디바이스는 5G에 대한 기대치에 부응하기 위해 엄청나게 빠른 데이터 전송 속도를 지원해야 합니다.

확장성을 위해서는 코어 네트워크 속도 선택이 중요합니다. 400 기가비트 이더넷(400G, 400GbE) 기술은 더 높은 차원의 변조 형식과 더 빠른 심볼 속도를 통해 보다 효율적인 코어 네트워크 속도를 제공하며, 범위는 단일 모드 광섬유에서 10 km 이상이며 다중 레인 전기 인터페이스 사용 시 칩-칩 또는 칩-모듈만큼이나 짧습니다.

데이터센터에는 CTLE(Continuous Time-Linear Equalization)와 DFE(Decision Feedback Equalization) 모두를 사용한 PAM-4 변조가 요구됩니다. 메트로 및 장거리 옵티컬 링크는 16 QAM, 심지어 64 QAM과 같은 훨씬 더 큰 변조를 필요로 합니다. 옵티컬 트랜시버에서 에러 없는 통신을 보장하기 위해 필요한 특성화 및 규정 준수 테스트는 굉장히 중요합니다. 사용 중인 테스트 솔루션이 규정 준수 테스트를 지원하고 간소화하는지 확인하십시오.

모바일 네트워크 모니터링과 보안

모바일 네트워크는 차별화된 가치 제안을 위한 핵심적인 요소입니다. 가입자에게 성능 최적화 및 최걱의 QoE(Quality of Experience)를 제공하기 위해서는 네트워크 트래픽의 흐름을 이해하는 것이 핵심입니다. 모바일 네트워크 모니터링은 네트워크 사각지대를 없애고 네트워크 성능에 대한 핵심 통찰력을 제공하는 가시성 아키텍처를 필요로 합니다.

모바일 네트워크를 통해 트래픽 병목 지점을 찾고, 느린 어플리케이션 문제를 쉽게 해결하고, 이동 중인 모바일 가입자를 모니터링하고, 현재 공격을 받고 있는지, 아니면 모두 Netflix 및 YouTube를 스트리밍하는 8th 수준 클래스을 다루고 있는지 확실하게 파악하십시오.

5G Service Provider graphic

Verizon, 새로운 테스트 설비에 키사이트 솔루션 선택

Verizon의 5G 테스트 설비가 미국에서 5G 고정 무선 광대역 솔루션을 최초로 출시하기 위해 키사이트의 OTA(Over-The-Air) 테스트 솔루션을 사용합니다.

CATR(Compact Antenna Test Range) Chamber는 mmWave 디바이스의 5G 안테나, 파라메트릭 및 신호 테스트를 위한 가장 완벽한 종합적 원거리장 OTA 테스트 솔루션입니다. 이 솔루션은 키사이트의 5G 테스트 장비와 호환되며 트랜시버, UXM 무선 테스트 세트, 신호 분석기, 신호 소스 및 네트워크 분석기와 통합되어 있습니다. 이 유연한 솔루션은 넓은 주파수 범위(15-80 GHz)와 작은 풋프린트가 강점입니다.

네트워크 최적화 또는 새로운 RAN 배포와 관련한 도움이 필요하십니까?