무엇을 찾고 있습니까?
LTE EPC 테스트
체감 품질을 제공하는 동시에 무선 코어 스케일 보장.

문제점
진정한 구독자 QOE를 제공하는 동시에 무선 코어 스케일 보장
구독자 수, 스마트폰 사용량, 리치 미디어 어플리케이션이 모두 증가하고 있는 가운데 LTE 트래픽 볼륨이 계속해서 급등하고 있습니다. 이동통신 사업자들은 안정적으로 확장할 수 있다면 보장된 품질을 기반으로 한 VoLTE와 같이 새로운 차별화된 서비스를 빠르게 추적해 매출 잠재력을 극대화할 수 있습니다.
이동통신 사업자들과 장비 제조업체들은 동일하게 막대한 새 과제에 직면하고 있습니다.
- 여러 벤더의 장비, 시스템 및 어플리케이션들로 구성된 다각화된 LTE 인프라 최적화
- 미리 예측하기 어려워 정전으로 이어질 수 있는 신호 트래픽의 스파이크 극복(스마트폰은 최대 20배 더 생성함)
- GTP, SIP 및 직경 기반 신호 결합
- 정책 관리, 이동성, 수익 창출, 서비스 품질(QoS)의 대규모 유지 관리
장애는 일반적으로 대규모로 또는 극심한 조건에서 발생하기 때문에, QoS 정책, 수익 창출 및 구독자 체감 품질(QoE)을 검증하려는 경우 EPC 네트워크 코어와 충전 시스템이 실제적인 고스트레스 시나리오의 영향을 받습니다.
솔루션
배포 전에 자체 실험실에서 EPC(Evolved Packet Core)에 대한 기능, 확장성 및 성능 파악
키사이트 솔루션은 “최상의 사례” 성능 데이터에 의존하는 데 그치지 않고 배포 전에, 그리고 향후 네트워크가 발전함에 따라 자체 실험실에서 EPC(Evolved Packet Core)의 기능과 탄력성 및 성능을 파악합니다.
키사이트의 IxLoad Wireless 및 IxCatapult 어플리케이션은 다른 방법으로는 생성하기가 불가능에 가까운 반복 가능한 대규모 EPC 및 신호 테스트를 제공합니다.
IxLoad Wireless:
- MME, S/PGW, 서버, 충전 시스템, DRA(Diameter Routing Agent), eNodeB 등 주요 구성 요소의 에뮬레이션, 격리 및 검증
- 수십 만 구독자의 동작 모델링
- 실제 트래픽과 라이브 네트워크 조건 에뮬레이션
- 장애가 발생하는 대규모 조건을 시뮬레이션하기 위해 수백만 개의 구독자 세션 생성
- Wi-Fi 오프로드 게이트웨이(WAG)와 기타 새로운 디바이스를 포함하여 Wi-Fi 오프로드 네트워크 검증
업계를 선도하는 직경 테스트
IxLoad는 Developing Solutions의 dsTest®를 활용해 패킷 라우팅 성능, 로드 밸런싱, 페일오버 성능, 네트워크 혼잡 제어, 프록시/릴레이 서비스를 측정할 수 있도록 순수 IMS 테스트 및 Diameter 서버 에뮬레이션을 결합하고 있습니다.
주요 특징:
- SmartAVP™를 사용하면 필수 및 맞춤형 AVP를 추가, 제거 또는 구성할 수 있습니다
- 다중 3GPP 릴리스 지원
- 상태 머신 구성을 지원하는 SmartEvents™


무선 코어 스케일 보장
서비스 공급자들은 가장 높은 체감 품질(QoE)에서 높은 가용성으로 과도한 사용자 부하를 지원할 수 있도록 네트워크를 구축합니다. VoLTE(Video over LTE)와 같은 새 서비스를 확장하려면 다음을 포함한 모든 수준에서 검증해야 합니다.
- 여러 벤더의 장비, 시스템 및 어플리케이션들로 구성된 다각화된 LTE 인프라 최적화
- 미리 예측하기 어려워 정전으로 이어질 수 있는 신호 트래픽의 스파이크 극복(스마트폰은 최대 20배 더 생성함)
- 터널링, 세션 또는 직경 기반 신호를 위한 동시 프로토콜 요청 처리
- 정책 관리, 이동성, 수익 창출, 서비스 품질(QoS)의 대규모 유지 관리
대규모의 구독자 체험 검증
장애는 일반적으로 대규모로 또는 극심한 조건에서 발생합니다. 이러한 문제를 조기에 해결하기 위해 EPC 네트워크 코어가 현실적인 고스트레스 시나리오의 영향을 받게 해서 QoS 정책, 현대화 및 구독자 체감 품질을 검증합니다.
키사이트 솔루션은 배포 전에 자체 실험실에서 EPC에 대한 기능, 탄력성 및 성능을 파악합니다. 키사이트의 IxLoad Wireless 및 IxCatapult 어플리케이션은 다른 방법으로는 생성하기가 불가능에 가까운 반복 가능한 대규모 EPC 및 신호 테스트를 제공합니다.
부하 및 프로토콜 검증

IxLoad는 이동성 관리 장비(MME), 게이트웨이(S/PGW), 서버, 충전 시스템용 프로토콜 등 주요 프로토콜을 에뮬레이션하고 격리 및 검증합니다. IxLoad는 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 수십 만 구독자의 동작 모델링
- 실제 트래픽과 라이브 네트워크 조건 에뮬레이션
- 대규모 조건을 시뮬레이션하기 위해 수백만 개의 구독자 세션 생성
- Wi-Fi 게이트웨이와 디바이스를 포함한 Wi-Fi 오프로딩 검증
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?