Threat Simulator: 침해 및 공격 시뮬레이션

키사이트 Threat Simulator 화면 - 침해 및 공격 시뮬레이션

실제 네트워크에 대한 공격 시뮬레이션, SecOps 비용 평가 및 최적화, 지속적인 보안 정책 확인 테스트

키사이트 보안 운영 제품군의 일부

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

해커들보다 먼저...스스로를 해킹해 보십시오

지속적으로 사이버 방어 체계 검증

보안은 절대 정적이지 않습니다. 새로운 사이버 공격이 지속적으로 생겨나고 있으며 잘못된 구성이 만연합니다. 계속해서 변화하는 위협 환경을 어떻게 제어해야 할까요?

유일한 방법은 해커들보다 먼저 스스로를 해킹해 보는 것입니다.

20년이 넘게 네트워크 보안 테스트 분야를 이끌어 온 리더십을 바탕으로 설계된 침해 및 공격 시뮬레이션(BAS) 플랫폼인 Threat Simulator를 통해 프로덕션 네트워크에서 공격을 안전하게 시뮬레이션하고 적용 범위의 빈틈을 식별하고 공격자들이 악용하기 전에 잠재적인 취약성을 해결할 수 있습니다.

키사이트 보안 운영 제품군의 핵심 구성 요소인 Threat Simulator를 통해 다음을 비롯한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 프로덕션 네트워크에서 안전하게 공격을 에뮬레이션합니다.
  • 잘못된 구성을 찾고 취약 부분을 수정하도록 돕습니다.
  • 지속적으로 보안 정책 설정을 확인합니다.
  • 어제보다 오늘이 더 안전한지 확인합니다.
  • 이전의 사건과 공격이 다시 발생하지 않도록 방지합니다.
  • 새 도구를 구매하기 전에 기존 보안 컨트롤과 프로세스를 극대화하여 비용을 절감합니다.

사이버 공격 킬 체인 시뮬레이션

미션 크리티컬 아이콘

지속적으로 방어 체계 검증

보안 아이콘

보안 빈틈 해소

Threat Simulator 액션 샷

침해 및 공격 시뮬레이션이란?

새로운 보안 디바이스를 구매하고 연결한다고 해서 문제들이 마법처럼 사라지는 것은 아닙니다. 또 다른 방어 도구가 아니라 사용 중인 도구가 얼마나 효과적인지 파악하는 것이 필요합니다.

조사한 내용에 따르면 3개 기업 중 두 곳이 보안 도구가 올바르게 구성되었다고 확신하지 못하고 있습니다. 따라서 이것이 수많은 SecOps 팀이 Threat Simulator 같은 침해 및 공격 시뮬레이션(BAS) 도구에 의존하는 이유입니다.

손쉬운 침해 및 공격 시뮬레이션을 다운로드하여 라이브 네트워크에서 실제 공격을 지속적으로 시뮬레이션하는 방법을 알아보십시오. 전체 사이버 공격 킬 체인을 안전하게 에뮬레이션하여 방어 체계의 강도을 검증하고 잠재적인 사이버 보안 위협을 식별하고 취약한 빈틈을 제거할 수 있습니다.

문제를 찾는 것으로 끝이 아닙니다. 문제를 해결해야 합니다.

아는 것이 힘입니다. 하지만 행동하지 않는다면 지식은 하나의 퍼즐 조각에 불과합니다. 안타깝지만 대부분의 도구가 문제를 찾는 것만 도와주고 문제 해결에는 도움이 되지 않습니다.

Threat Simulator를 사용하면 언제나 앞서 나갈 수 있습니다. 지속적인 자동 제어 평가로 보다 쉽게 취약점을 식별할 수 있으며, 특화된 기술 엔진을 통해 취약 통제를 위한 실천 가능한 인텔리전스를 제공합니다. NGFW에서 신규 패치를 배포하든, IPS에서 새로운 기능을 활성화하든, 전체적으로 새로운 도구를 설치하든 관계없이 아키텍처를 최적화하고 사이버 보안 방어 체계를 강화할 수 있는 제품별, 단계별 지침을 제공합니다.

Threat Simulator 추천 엔진
Block  Attackers with Industry-Leading Threat Intelligence

연중무휴 위협 인텔리전스 활용

어플리케이션 및 보안 테스트 부문의 세계적 선두주자인 키사이트 어플리케이션 및 위협 인텔리전스(ATI) 연구 센터가 Threat Simulator에 최신 위협을 꾸준히 업데이트합니다. 키사이트의 데이터베이스는 5천만 개가 넘는 레코드를 포함하고 있으며 매달 수백만 개의 새로운 위협이 분석을 거쳐 분류됩니다.

키사이트가 제공하는 지속적인 업데이트를 통해 항상 최신 사이버 보안 위협과 공격을 에뮬레이션할 수 있습니다. 그러나 위협을 줄이는 것은 또한 적을 아는 것을 의미합니다. 따라서 보다 자세한 정보가 필요한 경우 특정 공격을 드릴 다운해서 더 많은 내용을 파악할 수 있습니다. 사이버 공격 시그니처부터 악의적 활동의 증거까지, 키사이트의 데이터베이스를 사용하면 모든 항목을 꼼꼼하게 확인하는 것이 쉬워집니다.

보안 운영 서비스

또 다른 도구를 배포 및 관리할 시간이 없으신가요? 문제없습니다.

보안 운영을 개선하고 싶지만 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 인력이 부족하신가요? 키사이트가 도와드리겠습니다. 팀원들이 하루 종일 급한 불을 끄고 있을 때 다른 작업을 위해 시간을 내기란 어려울 수 있습니다.

이점이 바로 키사이트가 광범위한 관리형 보안 운영 서비스를 제공하는 이유입니다. 월간 평가를 원하든 일회성 서비스를 원하든 상관없이 키사이트가 다음을 비롯해 다양한 작업을 도와드립니다.

  • 전반적인 보안 태세의 유효성을 측정합니다.
  • 실천 가능한 해결책으로 공격에 취약한 잘못된 구성을 식별 및 수정합니다.
  • 특정 도구 배포나 위협 벡터를 평가하고 문제를 해결합니다.
  • 악의적인 네트워크 트래픽을 최대 80%까지 차단해 SIEM의 효율성을 개선합니다.
보고서 이미지

관련 자료

키사이트 보안 운영 제품군에 대해 자세히 알아보기

Threat Simulator 노트북 화면

보안 운영 제품군:
엔터프라이즈 보안 도구

Threat Simulator로 공격을 시뮬레이션하고 ThreatARMOR로 공격 표면을 줄이고 SecOps 도구로 공격자들보다 앞서 나가십시오.

ThreatArmor 스크린샷

ThreatARMOR:
위협 인텔리전스 게이트웨이

최대 80%의 악의적인 트래픽, 멀웨어, 봇넷을 차단하여 SecOps 알림 피로를 줄이고 네트워크의 공격 표면을 대폭 줄이십시오.

헤드라인이 아닌 영웅이 되십시오

공격자가 방어 체계를 테스트할 때까지 기다리지 마십시오. 네트워크 보안 방어 체계를 강화하려면 지금 바로 문의하시기 바랍니다.