Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
한국
확인해 주세요.
관련 가격, 특별 혜택, 이벤트, 연락처를 확인하려면 해당 국가를 선택하세요. 연락처 정보를 확인하세요.
성과와 예산을 확장할 수 있는 거래를 찾아보세요.
기간 한정 혜택입니다: 적격 MXR B-시리즈 오실로스코프를 구매하면 추가 비용 없이 대역폭을 늘릴 수 있습니다.
HD3 오실로스코프를 구매하시면, 두 가지 무료 소프트웨어 애플리케이션을 선택할 수 있습니다.
최대 4GHz 대역폭의 신호 분석기로 무선 및 레이더에 대한 정확한 실시간 분석을 지원합니다.
저전류 해상도에서 더 높은 측정 인사이트를 확보하세요.
정밀도, 성능, 그리고 컴팩트한 디자인을 갖춘 신호 소스 및 분석기를 만나보세요.
ADS는 양자 초전도 회로, 증폭기 및 시스템 설계 위한 완벽한 워크플로우를 제공합니다.
빠르고 정확한 위치 기반 RF 전파 시나리오 생성을 위해 설계된 최첨단 레이 트레이싱 솔루션입니다.
디지털 및 광학 표준을 위한 고속 AWG로 200+ Gbaud 다중 레벨 변조 신호를 달성하세요.
고속 네트워킹 구성 요소를 검증하고 AI 클라우드 플랫폼에서 안정적인 고성능 AI/ML 운영을 보장합니다.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
빠른 혁신을 지속할 수 있도록 우선 지원되는 맞춤형 지원 계획을 확인하세요.
엔지니어가 작성한 콘텐츠와 교육 과정, 앱노트, 동영상 등 최신 기술에 대한 다양한 리소스를 제공합니다.
키사이트 Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 비롯하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
차세대 테스트 자동화 및 시스템
이 어플리케이션 노트는 M8920A PXIe 무선 테스트 세트에 대한 자세한 자동 OpenTAP 테스트 정보를 제공합니다.
경제형 오실로스코프를 사용하여 시간을 절약할 수 있는 5가지 방법 | 키사이트 키사이트
키사이트의 경제형 오실로스코프는 테스트 시간을 크게 절약해줍니다. 용도에 맞는 적합한 스코프를 사용하여 테스트에 큰 변화를 가져올 수 있는 방법을 알아보십시오.
테라비트 연구의 혁신 - 어플리케이션 노트 | 키사이트 키사이트
이 애플리케이션 노트는 테라비트 연구에서 혁신을 가능하게 하는 새로운 측정 기능을 탐구합니다. 코히어런트 옵티컬, 802.11ay 무선랜, 고속 디지털 버스 및 5G MIMO의 네 가지 획기적인 애플리케이션에 대해 설명합니다.
전원 공급 장치 제어 루프 응답(Bode 플롯) 측정 | 키사이트 키사이트
키사이트 측정 포트폴리오의 고유한 기능은 제어 루프 응답(Bode)을 포함한 주파수 응답 측정이며 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프를 사용하여 수행할 수 있습니다.
동축 전기 기계식 스위치: 작동 수명 및 반복성 | 키사이트 키사이트
이 애플리케이션 노트에서는 EM 스위치의 작동 수명, 기존 EM 스위치의 점퍼 접점 메커니즘 및 와이핑 동작 기술이 적용된 키사이트의 우수한 접점 메커니즘에 대해 설명합니다.
보다 효율적인 디지털 멀티미터 측정을 위한 8가지 힌트 | 키사이트 키사이트
멀티미터로 더 나은 측정을 수행하는 방법을 알아보세요. 이 애플리케이션 노트는 측정 개선을 위한 가장 인기 있는 팁을 제공합니다.
배터리 구동식 의료 디바이스의 배터리 수명 측정 | 키사이트 키사이트
이 애플리케이션 노트에서는 배터리 구동식 의료 기기에서 배터리 수명을 측정하는 방법, 배터리 소모 테스트에 대한 고려 사항 및 전류 측정에 대한 부하 전압 영향에 대해 설명합니다.
장기 프로그램을 지원하는 테스트 시스템의 수명 연장
주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체인 소니는 시스템의 수명을 연장하고 개별 기기가 보증 사양을 충족하도록 보장할 수 있는 효율적이고 효과적인 대안을 제공합니다.
차세대 비휘발성 메모리 개발 가속화 | 키사이트 키사이트
빠른 스위칭 특성 시각화를 위한 CX3300 시리즈, CV에 대한 기본 IV 특성화, 펄스형 IV 및 신뢰성 테스트를 위한 B1500A 반도체 디바이스 파라메트릭 분석기를 통해 차세대 비 휘발성 메모리 개발을 가속화할 수 있습니다.
E36300 시리즈 벤치 전원 공급기를 최대한 활용하기 위한 실용적인 팁
이 애플리케이션 노트에서는 E36300 시리즈 벤치 전원 공급 장치를 최대한 활용할 수 있는 실용적인 팁을 제공합니다.
다양한 포인트의 파형 생성 | 키사이트 키사이트
4페이지 분량의 애플리케이션 개요를 통해 Trueform 파형 생성기가 다른 상용 솔루션에서는 볼 수 없는 고유한 여러 기능을 사용하여 길거나 복잡한 파형을 출력하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보십시오.
Infiniium EXR 및 MXR 시리즈 오실로스코프 | 키사이트 키사이트
문제가 있는 신호에서 무엇을 찾아야 할지 모른다면 문제 해결 및 테스트 설계에 많은 시간을 허비할 수 있습니다. 키사이트 오실로스코프의 Fault Hunter 기능은 숨겨진 오류 신호를 자동으로 검색합니다.
Infiniium EXR-시리즈 오실로스코프를 사용한 스위치 모드 전원 공급기 테스트 | 키사이트 키사이트
전력 분석 소프트웨어 옵션을 사용하여 EXR-시리즈 오실로스코프를 통해 수행하는 기본적인 출력 분석, 스위칭, 입력 측정값에 대해 배우고 관련 작업을 수행합니다. (P/N: D9010PWRA)
필요한 교정 서비스 받기 - 브로셔 | 키사이트 키사이트
교정은 IUT보다 성능이 훨씬 뛰어난 실험실 장비를 사용하여 IUT의 실제 성능을 측정하는 프로세스입니다. 올바른 교정 공급자를 선택하는 것이 핵심입니다.
PSRR(전원 공급 장치 제거율) 측정 | 키사이트 키사이트
키사이트의 측정 포트폴리오에 고유한 전원 공급 장치 특성화를 위한 PSRR(전원 공급 장치 제거비) 측정은 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프를 사용하여 수행할 수 있습니다.
최적의 핸드형 오실로스코프 선택 - 어플리케이션 노트 | 키사이트 키사이트
애플리케이션에 적합한 휴대용 오실로스코프를 선택할 때 고려해야 할 주요 사양입니다.
복잡한 의료 시스템의 신호 무결성 과제 해결
효과, 안전성 및 빠른 시장 출시 기간 보장
고급 오실로스코프 사용자가 알아야 할 7가지 사항 | 키사이트 키사이트
시간을 절약하고 테스트 품질을 개선하기 위해 고급 오실로스코프 사용자가 알아야 할 7가지 개념을 학습하여 테스트 수준을 한 단계 높이세요.
레이더 및 전자전(EW) 테스트를 위한 멀티 이미터 시나리오 구축 | 키사이트 키사이트
이 애플리케이션 노트는 당사의 레이더 및 전자전 시리즈에 대한 마지막 편입니다.이 백서에서는 레이더 및 전자전(EW) 시스템의 다중 방출기 테스트에 대해 살펴봅니다.
사물 인터넷을 지원하는 소비자 전자 디바이스를 위한 테스트 과제 해결 | 키사이트 키사이트
사물 인터넷은 스마트 홈의 핵심이며 설계자와 제조업체에게 고유한 과제를 안겨줍니다. 키사이트는 테스트 과제를 해결하기 위한 완벽한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
무엇을 찾고 계신가요?