Choose a country or area to see content specific to your location
자동차 제조 테스트
지능형 전자장치 테스트를 통해 운전자의 안전을 보장합니다.
스마트한 전자장치로 인해 운전자는 결함에 대해 감지하고 경고를 받을 수 있습니다. 오늘날의 자동차는 타이어 압력을 모니터링하고 고급 운전자 지원 시스템을 제공하며 엔진, 차체 또는 에어백 제어 장치를 작동하는 등 복잡한 슈퍼 컴퓨터와도 같습니다. 운전자의 안전을 보장하기 위해서는 자동차의 움직이는 부품을 제어하는 모든 지능형 전자장치를 철저하게 테스트해야 합니다.
키사이트는 제품 개발 및 제조 라이프사이클을 줄이는 데 도움을 줄 수 있도록 자동차 전자장치에 대한 포괄적인 기능 테스트 솔루션을 제공합니다.
자동차 인 서킷 테스트와 바운더리 스캔 테스트로 업스트림 결함 캡처
키사이트는 자동차 전자장치 제조업체를 위한 가장 광범위한 인 서킷 테스트(ICT)와 바운더리 스캔 테스트 솔루션 중 하나를 제공합니다. 점점 작아져 복잡하게 조립된 인쇄 회로 기판의 전기적 무결성을 테스트해야 합니다. 그러나 테스트 목적으로 이러한 보드에 접근하는 것은 매우 어려운 일입니다. 키사이트의 완전 자동 ICT 솔루션은 민감한 자동차 인쇄 회로 보드 어셈블리(PCBA)에 대한 정전기 방전(ESD)의 위험을 줄이는 데 도움을 주며 비용 및 공간 활용도 면에서 효율성을 제공합니다.


파워트레인 및 하이브리드 전자장치 시스템의 기능 테스트 간소화
메커트로닉스는 정밀 기계 제어를 위해 기계공학, 소프트웨어 및 전자장치 기술이 결합된 통합 시스템입니다. 자동차 및 운송 산업에서는 차량 성능을 제공하고 연료를 올바르게 배출하며 고객이 요구하는 편안하고 안전한 기능을 위해 메커트로닉 제어를 사용합니다.
ECU 핀 카운트가 증가하면 상호연결 관리가 더 어려워집니다. 제조 공정은 조립 시 결함과 도착 시 불량(DOA) ECU를 줄이도록 설계됩니다. 결과적으로 엔지니어는 설계 검증 및 제조 테스트에 중점을 두어야 합니다. 키사이트는 엔지니어가 파워트레인과 하이브리드 전자장치 시스템에서 제조 테스트 목표를 달성하는 데 도움을 주는 기능 테스트 솔루션을 제공합니다.
자동차 기능 테스트 가속화
차세대 혁신 제품을 시장에 내놓기 위해서는 설계뿐만 아니라 차량의 제조 및 테스트에서도 민첩성과 속도가 필요합니다. 키사이트는 빠른 테스트 시스템 구축으로 자동차 전자장치 제조업체가 제품을 빠르게 출시할 수 있도록 도와줍니다. 키사이트의 자동차 기능 테스트는 공통 아키텍처 및 코어 기기장치를 활용하여 지속적으로 변화하는 자동차 전자장치 산업에 속도를 맞출 수 있도록 유연성을 극대화합니다.


전기 및 하이브리드 파워트레인 설계 검증
혁신적인 파워트레인을 제공하기 위해서는 전기 또는 하이브리드 유형 모두 설계 유효성 검사 테스트(DVT)가 반드시 필요합니다. DVT는 생산 준비에 대한 통찰력을 제공하고 새로운 기능과 관련된 전체적인 위험을 줄여줍니다. 키사이트는 새로운 자동차 제품의 설계 검증 요구를 충족시킬 수 있도록 유연하고 적응하기 쉬운 테스트 및 측정 하드웨어를 제공합니다.
제조 통찰력 개선
최상의 보드 품질 및 생산 스루풋으로 최고의 수익을 달성하는 것은 제조사들의 궁극적인 목표입니다. 높은 재테스트율은 생산을 저하시켜 EMS 제공업체의 출시 일정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 4차 산업혁명 데이터 분석 솔루션인 PathWave Manufacturing Analytics가 수율을 높이고 출시 시기를 앞당기는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.


오토모티브 및 에너지 세미나 시리즈
이 시리즈는 고속 디지털 자동차 인터페이스 디버그/검증, 오토모티브 어플리케이션용 셀룰러 및 Wi-Fi 멀티모드, 오토모티브 이더넷 디버그 및 컴플라이언스, 고속 전력 전자장치, 전력 변환기 설계 및 테스트, 전력 무결성 에코시스템 이해, EMC 컴플라이언스 및 커넥티드 카에 대한 이해와 오토모티브 레이더 테스트와 같은 다양한 주제를 다룹니다.
다른 도움이 필요하십니까?