무엇을 찾고 계신가요?
단일 설정으로 구성 요소 테스트 과제 해결
새로운 ENA-X 네트워크 분석기를 사용하면 테스트 설정을 간소화하고 활성 구성 요소를 최대 50% 더 빠르게 특성화할 수 있는 방법을 알아보세요.
ENA-X 네트워크 분석기 20% 할인
단일 설정과 통합된 변조 왜곡 소프트웨어를 통해 능동 구성 요소를 더 빠르게 특성화합니다.
소프트웨어로 ENA-X를 사전 구성하고 저장하세요
한정된 기간 동안 ENA-X 네트워크 분석기를 최대 45%까지 할인받으세요.
이미 성능 네트워크 분석기를 소유하고 계신가요?
현재 사용 중인 네트워크 분석기나 경쟁사 모델을 반납하시면 최대 45%까지 크레딧으로 새로운 ENA-X 네트워크 분석기를 구매하실 수 있습니다.
활성 구성 요소를 최대 50% 더 빠르게 특성화
간소화된 테스트 설정으로 능동 소자의 특성을 최대 50% 더 빠르게 분석할 수 있습니다. 대용량, 저지연 데이터 전송 속도에 필요한 광대역 신호와 복잡한 변조 방식은 능동 소자 특성 분석을 어렵게 만듭니다. 현재 시중에 출시된 솔루션은 소자의 특성을 완벽하게 분석하기 위해 네트워크 분석기와 스펙트럼 분석기를 모두 필요로 합니다.
중급 네트워크 분석기에서 빠르고 정확한 EVM 측정을 지원하는 유일한 솔루션인 ENA-X 네트워크 분석기는 단일 설정으로 최대 44GHz의 고전력 네트워크 분석 및 선형성 테스트를 지원합니다. ENA-X는 테스트 사이클 시간을 최소화하고 DUT 입력에서 채널 전력 및 부정합을 포함한 전체 벡터 보정을 통해 능동 소자 테스트의 정확성과 반복성을 보장합니다.
활성 성분 특성화 솔루션을 알아보세요

변조 신호로 전력 증폭기를 테스트하는 방법
엄격한 EVM 표준을 준수하면서 5G NR 전력 증폭기 개발을 가속화하려면 통합 테스트 설정이 필요합니다. ENA-X 네트워크 분석기를 사용하여 최대 44GHz까지 고전력 네트워크 및 변조 왜곡 분석을 수행하는 방법을 알아보세요.

낮은 테스트 방법 노이즈 증폭기
LNA 5G NR 규정 준수 테스트에는 다음이 필요합니다. 노이즈 변조된 신호 자극 하에서 형상 및 선형성 측정. ENA-X 네트워크 분석기가 고충실도 측정에 필요한 벡터 및 소스 교정을 어떻게 제공하는지 알아보세요.

TR 모듈 성능 확인 방법
5G NR 표준 준수를 위한 송수신(TR) 모듈의 성능 검증에는 다음이 필요합니다. 노이즈 광대역 변조 및 교정된 신호를 사용하여 형상 및 선형성을 측정합니다. ENA-X 네트워크 분석기가 수신기를 어떻게 활성화하는지 알아보세요. 노이즈 테스트 설정의 구성을 변경할 필요 없이 저온 소스 방법을 사용하여 측정값을 구하고, 송신기 ACPR 및 낮은 잔류 EVM을 측정합니다.

주파수 믹서 성능 확인 방법
광대역 변조 신호 자극 조건에서 주파수 믹서 성능을 검증하려면 교정된 신호를 사용한 선형성 및 네트워크 분석 측정이 필요합니다. ENA-X 네트워크 분석기가 변환 이득, 손실 등 중요한 성능 측정을 어떻게 수행하는지 알아보세요. 노이즈 수치 및 잔여 EVM.
주요 리소스
전력 증폭기에 대한 고정확도 EVM 측정 달성
EVM, ACPR, NPR 측정은 능동 소자의 벤치마크 성능을 나타냅니다. 변조된 자극 조건에서 전력 증폭기의 비선형 동작을 특성화하는 혁신적인 방법을 알아보세요.
저강도 강화 노이즈 증폭기 특성화
그만큼 노이즈 저성능의 수치 노이즈 증폭기는 수신기 효율에 중대한 영향을 미칩니다. 비교해보세요 노이즈 ENA-X 및 PNA-X 네트워크 분석기의 수치 측정 기능을 활용하여 가장 적합한 제품을 찾아보세요.
주파수 믹서 및 컨버터 성능 측정
주파수 변환 장치는 무선 통신, 레이더, 전자전 시스템의 기능에 중대한 영향을 미칩니다. 최신 벡터 네트워크 분석기를 사용하여 믹서 및 주파수 변환기 테스트를 종합적으로 수행하는 방법을 알아보세요.
전력 증폭기의 핵심 성능 지표 특성화
전력 증폭기의 기본적인 상충 관계, 일반적인 사용 사례에서 고려해야 할 가장 중요한 특성, 그리고 신호 분석기와 네트워크 분석기 측정을 비교하는 방법을 알아보세요.
활성 구성 요소 특성화 데모 보기
전력 증폭기 특성화 데모
이 데모를 통해 ENA-X 네트워크 분석기가 최대 44GHz까지 전력 증폭기 동작을 어떻게 특성화하는지 알아보세요. 이 데모에는 S-파라미터, 이득 압축, 완전 벡터 보정 EVM, 그리고 ACPR 측정이 포함됩니다.
낮은- 노이즈 증폭기 특성화 데모
이 데모를 시청하여 ENA-X 네트워크 분석기가 저전력 특성을 어떻게 나타내는지 이해하십시오. 노이즈 S-파라미터, EVM, ACPR을 포함하여 최대 44GHz의 증폭기 동작 노이즈 수치 측정 .
T/R 모듈 특성화 데모
이 데모를 시청하세요 방법 알아보기 ENA-X 네트워크 분석기는 최대 44GHz까지 T/R 모듈의 동작을 특성화합니다. EVM, ACPR, 1dB 압축점 등 주요 매개변수를 테스트하는 방법을 알아보세요. 노이즈 수치.
주파수 믹서 특성화 데모
이 데모를 시청하여 ENA-X 네트워크 분석기가 최대 44GHz까지 믹서 동작을 어떻게 특성화하는지 알아보세요. 이 데모에는 EVM이 포함되어 있습니다. 노이즈 수치 및 전환 이득/손실 측정.
ENA-X 네트워크 분석기
최대 50% 더 빠르게 구성 요소 특성화
ENA-X 네트워크 분석기 리소스 살펴보기
도움이 필요하거나 질문이 있으신가요?