HMI를 위한 자동차 UX 테스트 혁신

휴먼 머신 인터페이스(HMI) 사용자 경험(UX)은 차량 구매 시 점점 더 주요 구매 요인으로 떠오르고 있습니다. 휴먼 머신 인터페이스 시스템은 다양한 동적 상황 정보를 수용하는 유연성을 제공합니다. 그러나 가끔씩 발생하는 사소한 렌더링 오류라도 HMI 디스플레이에서 발생하면 사용자에게 좋지 않은 결과를 초래할 수 있습니다.

고객은 모바일 디바이스와 동일한 사용성과 UX를 HMI에 요구합니다. 키사이트 에그플랜트 테스트 소프트웨어는 원활한 UX를 위해 오토모티브 테스트를 혁신합니다.

  • 손쉽게 테스트 생성

    HMI 전문가는 기능, 비기능 및 규정 준수 테스트를 포함하여 광범위한 교육 없이도 테스트 프로세스에 기여할 수 있습니다.

  • 지속적인 업데이트 지원

    전체 테스트 프로세스를 자동화하여 수작업을 줄이고 개발 중 및 over-the-air 업데이트를 지원하여 안전하고 고품질의 소프트웨어를 더 빠르게 출시하세요.

  • 컴퓨터 비전 확보

    실제 사용자처럼 전체 HMI 시스템을 이해합니다. 운전자가 되어 실제 주행 시나리오에서 시스템이 안전하고 정확하게 작동하는지 테스트합니다.

  • 탐색적 AI 테스트로 레벨 업

    인공지능(AI)의 지원을 받는 자동화된 탐색 테스트는 설계자가 예상하지 못한 시나리오를 식별하여 차량의 안전성을 향상시킵니다.

  • 자율주행 차량의 운전자

    AI 기반 자동화를 통한 차량 소프트웨어 안전 테스트

    자동차 HMI 테스트에서 가장 중요한 것은 안전입니다. 충돌 방지와 같은 모든 자동화된 동작은 점점 더 복잡해지는 HMI 시스템의 상태와 관계없이 운전자에게 즉각적이고 정확하게 표시되어야 합니다. 다양한 구성의 무한한 가능성을 테스트하는 것은 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다.

    키사이트 에그플랜트는 실제 사용자처럼 HMI 시스템을 이해하는 AI 기반 테스트 자동화를 통해 소프트웨어 테스트를 가속화하여 이러한 문제를 해결하도록 도와줍니다. 안전과 기능에 대한 확신을 보장하면서 테스트 주기를 단축할 수 있습니다.

    자동화를 통한 자동차 HMI 테스트의 혁신

    자동차 HMI 시스템 테스트에는 고유한 과제가 있습니다. 하지만 지능형 소프트웨어 테스트 자동화를 사용하면 관리하도록 설계된 최첨단 솔루션으로 HMI 테스트 프로세스를 혁신할 수 있습니다:

    • 시스템 복잡성
    • 특수 환경
    • 법률 및 안전 요구 사항
    미래 | 시작이라고 표시된 버튼 위에 손가락을 올려놓습니다.

    가지 테스트가 필요한 경우

    가지를 이용한 IVI 테스트 향상

    밤에 불이 켜진 도시 도로에서 과속하는 자동차의 장노출 이미지

    완벽한 기능 및 UX 보장

    미국의 한 선도적인 자동차 제조업체는 차량 내 인포테인먼트(IVI)와 핸드셋 통합의 회귀 테스트를 자동화하고 여러 하위 브랜드에 걸쳐 벡터 CANoe 솔루션과 통합하기 위해 에그플랜트를 선택했습니다.

    인텔리전트 테스트 자동화 여정을 강화할 준비가 되셨나요?