Automotive Logo

Auto Tech Talk는 까다로운 자동차 개발 및 테스트 과제를 해소할 수 있는 방안을 찾고 있는 자동차 엔지니어, 제조업체, 비즈니스 리더들을 위한 Q&A 동영상 시리즈입니다. 15분 정도만 시간을 내서 혁신에 동력이 될 수 있는 주요 자동차 테스트 주제에 대한 최신 트렌드를 알아보십시오.

Hwee Yng Yeo - Keysight Automotive Industry Solution Expert

Auto Tech Talk는 키사이트의 자동차 산업 및 솔루션 마케팅 팀의 Janet Ooi와 Hwee Yng Yeo가 공동으로 진행합니다. Janet은 자율주행 차량 솔루션 책임자이자 장기 솔루션 마케터이며 이전에는 비즈니스 개발 매니저로 근무한 경력을 보유하고 있습니다. Hwee Yng은 생태학자이자 키사이트의 e-mobility 고객 지원 담당자로 이전에는 저널리스트로 일한 바 있습니다.

Janet Ooi - Keysight Automotive Industry Solution Expert

에피소드 9: 라이더 기술  

라이다(빛 감지 및 거리 측정) 기술은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 핵심 요소이자 자율 주행 차량의 원동력이 되는 자동차 센서로 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차 산업에서 라이다에 대한 투자와 채택이 계속 증가함에 따라 규정 준수, 비용, 품질, 출시 시간 측면에서 극복해야 할 장애물이 있습니다. 키사이트 라이다 전문가 아시시 자인(Asish Jain)과 함께 오늘날의 라이다 기술 현황과 라이다가 나아갈 방향, 미래의 혁신에 어떤 영향을 미칠지 살펴보는 여정을 떠나보십시오.

7123-1082 3DCover

라이다의 강력한 성능을 활용하세요: 설계 검증 및 제조 테스트 간소화

차량용 라이다는 소비자에게 완전한 자율 주행 경험을 제공할 수 있는 유망한 기술입니다. 테스트 비용을 최적화하고 라이다 테스트에 필요한 공간을 줄이는 방법을 알아보세요.

에피소드 8: 플러그 앤 차지 및 양방향 전력의 EV 트렌드

플러그 앤 차지는 전기 자동차(EV) 운전자에게 원활하고 안전한 충전 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 충전 전문가 모리츠가 EV와 충전소 간의 암호화, 암호 해독 및 양방향 인증을 보장하는 ISO 15118 표준에 대해 자세히 설명합니다. 또한 양방향 전력 전송 기술이 전기차 운전자와 전력망 모두 에너지 사용 효율을 극대화하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.

7120-1021 3DCover

E-모빌리티 생태계 발전

더 긴 주행 거리와 안전성을 추구하는 전기 자동차(EV) 제조업체, 셀 제조업체 및 EV 공급 장비 개발자는 혁신적인 설계 및 제조 테스트 방법을 찾고 있습니다.

에피소드 7: EV 채택을 위한 시장 과제 극복

더 짧은 EV 설계 및 개발 주기와 글로벌 충전 인프라의 증가로 인해 EV 및 EVSE 호환성을 모두 보장하는 것이 시장 출시 성공에 매우 중요합니다. 몇 가지 당면한 시장 과제와 EV 채택을 가속화하기 위해 이러한 과제를 해결하는 방법에 대해 논의합니다.

E-Mobility: 안전, 상호 운용성 및 적합성 탐색

E-Mobility: 안전, 상호 운용성 및 적합성 탐색

전기 자동차(EV)는 시장에 출시되었으나, EV 및 EV 공급 장비(EVSE) 시장은 제대로 규제되거나 완전히 운영되지 않습니다. 이것은 e-모빌리티 생태계 전반에 걸쳐 EV 및 EVSE 제조업체에게 몇 가지 과제를 제시합니다. 안전, 상호운용성 및 적합성은 e-모빌리티를 구현하는 중요한 기준이며 키사이트가 도울 준비가 되어 있습니다.

에피소드 6: 자동차 전자 장치 및 전기 자동차용 DAQ 어플리케이션

데이터 수집 시스템(DAQ)은 자동차 엔지니어가 제품을 특성화하고 내부 프로세스를 모니터링하거나 테스트 프로세스를 제어하는 ​​데 도움이 되는 다목적 도구입니다. DAQ는 전기 자동차의 최신 전력 전자 장치 및 배터리 시스템의 동적 측정에도 유용합니다. 이 비용 효율적인 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

자동차 애플리케이션의 데이터 수집 시스템 사용 사례

자동차 애플리케이션의 데이터 수집 시스템 사용 사례

이 백서에서는 전력 장치 특성화에서 DAQ 시스템에 의존하는 기가팩토리의 배터리 셀 테스트에 이르기까지 자동차 애플리케이션 및 고객 사용 사례에 대해 설명합니다.

에피소드 5: 차량 내 네트워크

자동차 산업이 자율 주행 자동차의 새로운 시대를 탐색함에 따라 차량 내 네트워크(IVN) 성능에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 카메라, 레이더 및 LiDAR를 갖춘 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)은 더 안전하고 향상된 운전 경험을 가능하게 하지만 더 높은 해상도를 요구하므로 IVN의 더 빠른 속도와 더 큰 대역폭이 필요합니다. 이것은 우리가 IVN을 테스트하는 방법과 IVN이 효과적이고 완벽하게 통신하는 방법에 대한 새로운 도전을 불러옵니다. 키사이트 IVN 전문가와 함께 새로운 차량이 이더넷 및 SerDes와 같은 고속 표준으로 이동하는 방법, IVN의 설계 및 테스트 과제 등에 대해 알아보십시오.

7122-1103EN_3D-Cover

수신기 테스트를 사용하여 차량 내 네트워크 성능 개선

차량 내 네트워크는 후방 카메라에서 센터 콘솔 디스플레이로 신호를 전달합니다. 간섭으로 인해 데이터가 손상되거나 변경되지 않아야 합니다. 이를 보장하기 위해 엔지니어는 표준화된 제한을 사용하여 반복 가능한 방식으로 시스템 구성 요소를 테스트하여 광범위한 상호 운용성을 촉진할 수 있습니다.

에피소드 4: EV 배터리 테스트 랩의 효율성 향상

배터리 비용은 전기 자동차(EV)를 보다 저렴하게 만드는 데 중요한 요소이므로 대규모 테스트 실험실에서 효율적인 워크플로를 유지하는 것이 중요합니다. EV 배터리 테스트 랩 내부의 일반적인 워크플로를 살펴보고 최신 배터리 테스트 랩을 자동화하여 시간과 비용을 모두 절약할 수 있는 방법을 알아보겠습니다. 이를 통해 개발자는 셀, 모듈 및 팩 수준에서 배터리 품질을 개선하는 데 집중할 수 있습니다.

White paper covering topics on the future of e-mobility

전력 변환 및 배터리 테스트를 통한 E-모빌리티의 미래 주도

핵심 E-모빌리티 기술은 EV 시장을 최고 수준으로 끌어올리고 있습니다. 여기에는 보다 효율적인 전력 변환을 가능하게 하는 새로운 와이드 밴드갭 전력 반도체부터 고밀도 배터리 및 더 빠른 충전 기능을 갖춘 EV에 이르기까지 다양합니다. 더 알아보기.

에피소드 3: 셀, 모듈 및 팩 수준에서 EV 배터리 테스트

전기 자동차(EV) 배터리는 다양한 폼 팩터로 제공됩니다. 개별 셀 수준에서는 원통형 셀이거나 더 강력한 파우치 및 각형 셀일 수 있습니다. 그런 다음 이 셀을 모듈로 조립하고 차례로 연결하여 배터리 팩을 형성한 다음 차량 섀시에 조립합니다. 키사이트 배터리 테스트 전문가와 함께 각 단계의 다양한 배터리 테스트 매개변수가 궁극적으로 EV에서 배터리 성능을 어떻게 안내하는지 알아보십시오.

White paper covering investment in EV battery testing

EV 배터리 테스트에 대한 투자 — EV 배터리 설계자를 위한 이점

최첨단 EV 배터리 기술에 투자하면 EV 배터리 설계의 품질과 성능을 개선하여 주행 거리, 전력 밀도 및 안전성을 손상시키지 않으면서 배터리 설계자를 도울 수 있습니다. 더 알아보기.

에피소드 2: EV 배터리 붐을 충족하기 위해 시장 변화에 대처

전기차(EV) 시장이 EV 배터리 개발 및 제조 붐을 주도하고 있습니다. 시간과 비용 측면의 막대한 압박 속에 배터리 테스트 랩 크기, 테스트 속도, 총 소유 비용 등 세 가지 주요 트렌드가 배터리 개발자들이 시장 과제를 해결할 수 있도록 돕고 있습니다. Auto Tech Talk에서 배터리 개발의 시장 트렌드를 살펴봅니다.

배터리 테스트를 위한 고급 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy)

배터리 테스트를 위한 고급 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy)

이 백서에서는 전기화학 회로 모델링으로 마이크로 옴 분해능의 넓은 주파수 범위에서 교정된 정확한 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy)를 사용한 셀의 전기 특성화를 제시하고 해석합니다.

에피소드 1: 오늘날의 주요 자동차 트렌드

키사이트의 오토모티브 앤 에너지 사업부의 Ken Horne이 현대 차량의 e-mobility, 자율주행 차량, 인공 지능, 연결성, 디지털 구조를 포함하여 오늘날의 몇 가지 주요 자동차 트렌드를 집중 조명합니다.

자동차와 에너지를 위한 설계 및 테스트 솔루션

자동차와 에너지를 위한 설계 및 테스트 솔루션

e-mobility, 자율주행 차량 및 커넥티드 카 영역의 키사이트 자동차 설계 및 테스트 솔루션을 최신 상태로 유지하여 자동차 혁신의 신뢰도와 성능을 보장할 수 있습니다.

다른 도움이 필요하십니까?