무엇을 찾고 계신가요?
더 빠르고 스마트한 테스트
네트워크, 애플리케이션, 보안 테스트 솔루션을 간소화할 때입니다.
키사이트, 네트워크, 어플리케이션, 보안 테스트 간소화 및 가속화를 위해 테스트 포트폴리오 확장
언제 어디서나 액세스할 수 있기를 바라는 사용자의 기대에 따라 웹 인터페이스는 오늘날의 애플리케이션에서 가장 선호되는 UI가 되고 있습니다. 그리고 REST API와 같은 최신 자동화 기술은 조직이 끊임없는 변화를 따라잡을 수 있도록 지원합니다. 네트워크 테스트 도구도 이에 맞춰 변화해야 합니다. 키사이트의 테스트 솔루션은 Linux, IPv6, REST API, 웹 브라우저, 심지어 QR 코드를 활용하여 사용자에게 칩, 디바이스, 네트워크, 어플리케이션 및 서비스에 대한 보다 간편하고 빠른 테스트를 제공합니다.
네트워크 인프라 테스트
업계 최고의 네트워크 인프라 테스트 솔루션인 IxNetwork는 이제 Windows 애플리케이션에서 또는 Web Edition을 사용하여 HTML5 웹 사용자 인터페이스를 통해 동일한 엄격한 테스트를 실행할 수 있는 옵션을 제공합니다. 프로토콜 에뮬레이션 및 트래픽 테스트, 사전 패키지화된 테스트 방법론, REST API 브라우저 속도 테스트, 문제 해결 및 자동화를 제공합니다. 확장성이 개선되어 이제 실제 조건에서 코어 라우터 라우트 테이블 규모를 검증할 수 있는 업계 최고 규모의 인터넷 라우트 테스트 솔루션을 갖추게 되었습니다.


사이버 보안 테스트
다른 TLS 1.3 테스트 솔루션의 성능을 3배 이상 뛰어넘는 BreakingPoint는 이제 혼합 애플리케이션과 사이버 위협이 있는 TLS 검사 디바이스의 성능과 보안 효과를 TLS를 통해 검증합니다. 또한 테스트 속도를 높이기 위해 새로운 BreakingPoint QuickTest는 테스트 결과에 대한 전문가 분석이 포함된 사전 패키지 테스트 방법론에서 BreakingPoint의 모든 기능을 제공합니다. 또한 BreakingPoint 사용자를 위한 새로운 기능인 REST API와 API 브라우저를 사용하면 자동화를 현대화하고 강력한 DevOps 테스트 관행을 더 쉽게 구축할 수 있습니다.
애플리케이션 QOE 테스트
최종 사용자가 기대하는 경험 품질(QoE)을 제공하고 있는지 확인하세요. IxLoad는 이제 업계에서 가장 큰 규모와 가장 완벽한 TLS 1.3 테스트 솔루션을 제공합니다. RFC 8446 사양을 준수하는 테스트에는 PSK 및 0-RTT에 대한 지원이 포함됩니다. 또한, 비디오 전송 서비스 테스트에 IxLoad의 강력한 기능을 동일하게 사용하여 새로운 QUIC 전송 프로토콜을 통한 스트리밍을 검증할 수 있습니다. 마지막으로 테스트 토폴로지를 간소화하고 성능을 향상시켜 가상 환경에서 애플리케이션 전송 시스템 및 서비스를 테스트하기 위한 새로운 기능을 지속적으로 추가하고 있습니다.

도움이 필요하거나 질문이 있으신가요?