무엇을 찾고 있습니까?
A SMARTer Way to Test the IoT
IoT의 차세대 혁신
키사이트와 함께 더 스마트해지세요
사물인터넷(IoT)이 계속해서 발전하고 상용화되고 있습니다. 설계 엔지니어와 디바이스 제조업체는 이러한 디바이스의 설계 및 테스트와 관련해 상당한 과제에 직면하게 됩니다. 설계, 테스트, 검증 및 보안 구현에 대한 새로운 수준의 복잡성으로 연결성, 연속성, 컴플라이언스, 공존, 사이버보안의 5C가 필요해지게 됩니다.
IoT의 5C로 시대를 앞서 나가면서 설계 및 테스트 과제를 극복하십시오.
Connectivity : 탄탄한 IoT 디바이스를 구축하십시오
연결성(Connectivity)은 IoT 디바이스가 다른 디바이스, 클라우드 및 주변 세상과 연결되도록 보장합니다. 탄탄한 IoT 디바이스의 제조는 탄탄한 연결성(Connectivity)부터 시작됩니다.


Continuity: IoT 디바이스의 배터리 수명을 늘리십시오
연속성(Continuity)은 IoT 디바이스의 긴 배터리 수명을 요구합니다. 디바이스 설계자들은 디바이스의 예상 배터리 수명을 정확하게 계산하고 검증하는 것과 관련하여 많은 과제에 직면해 있습니다.
IoT 디바이스의 배터리 수명을 최적화하는 데 필요한 팁을 살펴보고 디바이스의 소비 전력을 모니터링하도록 설계된 전력 분석 소프트웨어에 대해 알아보십시오.
Compliance: 진화하는 까다로운 규격을 따라잡으십시오
컴플라이언스(Compliance)는 IoT 디바이스가 무선 표준과 글로벌 규제 요건을 준수하도록 보장하는 것을 말합니다. IoT 디바이스 제조업체의 경우 설계, 테스트 검증, 제조, 배포 단계를 포함하여 제품 수명 주기 전반에 걸친 사전 컴플라이언스 및 컴플라이언스 테스트가 필수적입니다.
규제 표준에 대해 알아보고, 설계 간섭 관련 과제에 대해 심층적으로 이해하고 가혹한 실제 환경을 견뎌 낼 수 있는 제품을 개발하십시오


Coexistence: 주변의 다른 디바이스들과 함께 안정적인 성능을 보장하십시오
공존(Coexistence) 테스트는 의도된 (간섭) 신호가 존재하는 상태에서 IoT 디바이스가 정상적인 무선 성능을 유지하도록 보장합니다. 디바이스 제조업체의 경우 디바이스가 실제 환경에서 직면하게 될 간섭 과제와 이를 중심으로 설계하는 방법을 이해하는 것이 매우 중요합니다.
간섭을 극복하기 위해서는 공존 테스트에 대한 빈틈없는 계획이 필요합니다. 디바이스가 항상 정상적으로 작동할 수 있도록 간섭을 찾고 식별하는 방법을 확인해 보십시오.
CYBERSECURITY: IoT 디바이스의 보안을 강화하십시오
사이버보안은 사이버 위협으로부터 데이터를 보호합니다. 무선 센서가 널리 상용화됨에 따라, 사이버 범죄자들은 아주 단순한 IoT 디바이스에 접근할 때에도 고급 수법을 사용합니다. 이러한 디바이스는 사이버 범죄자들이 고가의 시스템으로 진입하는 관문 역할을 할 수 있습니다.
사이버 공격의 위험을 최소화하기 위해 기업들은 사이버보안 문제를 극복하고 강력한 IoT 인프라를 구축할 수 있는 확실한 조치를 마련해야 합니다.


IoT 테스트 실사례 알아보기
IoT 설계 및 테스트에 어려움을 겪고 계신가요? 키사이트의 기술 전문가들과 소통하여 키사이트 솔루션을 사용해 IoT 설계 및 테스트 과제에 대처할 수 있는 방법을 알아보십시오.
IoT 통찰력 확보
IoT 디바이스 설계 및 테스트와 관련한 다면적 과제에 대한 통찰력을 확보하십시오. 키사이트의 기술 전문가 패널이 배터리 수명, 사이버보안, 컴플라이언스, 공존 및 기타 IoT 주제에 관해 알아보는 자리를 마련했습니다.
가상 이벤트와 Tech Talk를 놓치셨나요? 두 가지로 구성된 가상 세미나, “IoT 혁신 테스트”를 시청하거나 향후 진행될 15분 분량의 Tech Talk에 등록하여 인기 IoT 주제에 대한 최신 정보를 얻으십시오.

참고 자료
다른 도움이 필요십니까?