Column Control DTX

O-RAN 차세대 프론트홀 적합성 테스트 | 키사이트 Keysight

백서

Open RAN으로 향하는 길

4G 이전 세대에서 무선 접속망(RAN)을 배포할 때에는 동일한 벤더의 공유형 독점 네트워크 장비에 의존해야 했습니다. 전통적으로 다중 벤더 네트워크의 경우 다양한 벤더의 장비를 네트워크의 여러 부분에 배포했습니다. 하지만 여러 벤더의 장비가 다중 벤더 네트워크의 특정한 부분에서 제대로 조합되지 않는 경우가 많았습니다. 다수의 서비스 제공자가 이러한 부분을 단일 벤더 "영역"이라고 부릅니다. 이에 따라 무선 장치(RU) 제조업체는 베이스밴드 장치(BBU)의 제조업체와 동일해야 했습니다. 이러한 디바이스들은 한데 모여 LTE의 eNodeB(eNB)를 구성했습니다.

O-RAN Alliance의 주도하에 전 세계의 서비스 제공자들이 5G Open RAN의 채택을 추진하고 있습니다. O-RAN Alliance가 정의한 5G RAN 아키텍처는 단일 벤더, 하드웨어 중심이었던 RAN을 여러 섹션으로 분해합니다. 상호 운용 가능한 표준들이 이러한 섹션 간의 접점을 정확하게 정의합니다.

따라서 서비스 제공자는 여러 벤더의 구성요소를 다양하게 조합하여 다음과 같은 이점을 활용할 수 있습니다.

  • 가상화: 프론트홀 인터페이스가 독점 일반 공용 무선 인터페이스(CPRI)에서 개방형 이더넷으로 전환되고 있습니다. 이더넷을 통해 프론트홀 트래픽의 일반 규격 네트워킹 장비를 사용한 물리적 노드 간 전환을 가능하게 만들어 가상화를 수행할 수 있습니다. 그 결과 트래픽이 여분의 용량이 있는 노드와 새로운 베이스밴드 프로세싱 스타트업 인스턴스로 전달됩니다.
  • 가격: 시장 내 경쟁은 비용을 낮춥니다.
  • 혁신: 이전에는 기존의 eNB와 상호 운용이 불가하여 소규모 무선 벤더가 네트워크 시장에 진입할 수 없었습니다. 서비스 제공자는 해당 벤더의 eNB를 사용하지 않을 경우 소규모 벤더가 제공하는 혁신 기술을 배포할 수 없었습니다. 소규모 벤더는 완전한 RAN을 구축할 수 있는 리소스가 부족합니다. 개방형 인터페이스로 이 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 혁신 속도: 소규모 기업은 대규모 기업보다 이동 속도가 빠릅니다. 이동 통신 사업자들은 소규모 기업들의 참여를 장려하여 혁신을 가속하고자 합니다.
  • 제어 역량 향상: 새로운 네트워크 요소의 가상화를 통해 독점 인터페이스 없이 더 많은 맞춤화를 진행할 수 있습니다.

새로운 5G O-RAN과 많은 경우의 LTE는 다음과 같은 세 가지 요소로 구성되어 있습니다.

  • O-RAN 중앙 장치(O-CU)는 RAN의 구성요소로 중앙화 및 가상화 되어 있습니다. 해당 프로토콜의 패킷 데이터 변환 프로토콜(PDCP) 계층을 담당합니다. 북향 인터페이스는 코어에 대한 백홀 네트워크이며 남향 인터페이스는 F1 인터페이스입니다.
  • O-RAN 분산 장치(O-DU)는 모든 베이스밴드 프로세싱, 스케줄링, 무선 링크 제어(RLC), MAC, 물리 계층(PHY)의 상단 계층을 담당하는 구성요소입니다. F1이 북향 인터페이스이고 O-RAN 프론트홀이 남향 인터페이스입니다. 이러한 구성요소의 가상화는 일반적이지만 FPGA나 그래픽 처리 장치(GPU)와 같은 가속기 형태의 하드웨어 지원을 필요로 합니다.
  • O-RAN 무선 장치(O-RU)는 PHY 계층 프로세싱의 하단 계층(예: 고속 푸리에 변환(FFT)/ 역 고속 푸리에 변환(IFFT), 빔 포밍)을 담당하는 구성요소로 여기에는 무선 송신기와 수신기의 아날로그 구성요소가 포함됩니다. O-RU를 가상화할 수 있는 희박한 가능성이 존재하지만 O-RAN Alliance의 한 작업 그룹은 규격 구성요소를 사용한 “화이트 박스” 무선 구현을 계획하고 있습니다. 이러한 무선 구현을 통해 모두가 독점 구성요소 없이 무선을 구축할 수 있다는 점이 가상화와 다릅니다.

키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

×

판매 문의 부탁드립니다.

*Indicates required field

선호하는 연락방법을 선택해 주십시오. *필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX