Choose a country or area to see content specific to your location

    사이트 기능 및 성능 향상을 위해 브라우저 쿠키를 활성화하십시오.
    Keysight Technologies
    Toggle Menu
    실기간 채팅
    키사이트에 연락
    Welcome

    환영합니다.

    • 내 프로필
    • 로그아웃
    • 로그인
    • 등록
    견적
    한국

    국가 또는 지역 확인

    한국

    • 中国
    • 日本
    • 繁體中文
    • 한국
    • Россия
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
      • 오실로스코프 + 분석기
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
        • 물질 테스트 장비
        • 디바이스 전류 파형 분석기
        • 파라미터 및 디바이스 분석기, 커브 트레이서
      • 미터
        • 디지털 멀티미터 (DMM)
        • 위상 노이즈 측정
        • 파워 미터 및 파워 센서
        • 53200 시리즈 RF 및 범용 주파수 카운터/타이머
        • LCR 미터 및 임피던스 측정 제품
        • B2980 시리즈 펨토/피코 전류계 및 전위계
      • 발생기, 소스 + 전력 공급기
        • 신호 발생기(신호 소스)
        • 파형 및 함수 발생기
        • 임의 파형 발생기
        • 펄스 패턴 발생기
        • HEV/EV/그리드 에뮬레이터 및 테스트 시스템
        • DC 전원 공급기
        • 소스 측정 장치
        • DC 전자 부하
        • AC 전원 공급기
      • 소프트웨어
        • Application Software Testing
        • PathWave 설계 소프트웨어
        • PathWave 테스트 소프트웨어
        • 어플리케이션 소프트웨어
        • 생산성 소프트웨어
        • Software Enterprise Agreement
        • 모든 설계 + 테스트 소프트웨어  
      • 무선 통신
        • 무선 네트워크 에뮬레이터
        • 채널 에뮬레이터
        • Nemo 무선 네트워크 솔루션
        • 5G OTA 챔버
        • 무선 분석기
        • IoT 규정 준수 솔루션
      • 모듈러 계측기
        • PXI 제품
        • AXIe 제품
        • 데이터 수집 – DAQ
        • USB 계측기
        • VXI 제품
        • 레퍼런스 솔루션
        • All Modular Instruments  
      • 네트워크 테스트
        • 프로토콜 및 로드 테스트
        • 네트워크 테스트 하드웨어
        • Cloud Test
        • 성능 모니터링
        • 5G NR 기지국 테스트
        • 무선 액세스 및 코어 네트워크 테스트
        • Keysight Cyber Training Simulator
        • Network Modeling
        • All Network Test  
      • 네트워크 보안 + 가시성
        • 네트워크 패킷 브로커
        • 클라우드 가시성
        • 네트워크 탭
        • 바이패스 스위치
        • 네트워크 보안
        • 어플리케이션 및 위협 인텔리전스
      • 추가 제품
        • 인서킷 테스트 시스템
        • 어플리케이션별 테스트 시스템 및 콤포넌트
        • 파라메트릭 테스트 솔루션
        • 포토닉스 테스트 및 측정
        • 현미경, 포지셔닝 및 광학 시스템
        • 모놀리식 레이저 콤바이너 및 정밀 광학
        • 밀리미터웨이브 및 마이크로웨이브 디바이스
      • 서비스
        • KeysightCare 서비스 및 지원
        • KeysightAccess Service
        • 교정 서비스
        • Repair Services
        • Technology Refresh Services
        • Test as a Service (TaaS)
        • 네트워크/보안 서비스
        • Consulting Services
        • Financial Services
        • 교육 서비스
        • Keysight Support Portal
        • Used Equipment
        • 모든 서비스  
      • 모든 제품, 소프트웨어, 서비스  
    • 솔루션
      • 5G
      • 클라우드
      • 커넥티드 카
      • 데이터 센터 인프라
      • 설계 + 자동화
      • Emerging Technologies
      • 에너지 에코시스템
      • 고속 디지털 시스템 설계
      • 사물인터넷(IoT)
      • 제조 테스트
      • 측정 기초
      • 네트워크 보안
      • 네트워크 테스트
      • 네트워크 가시성
      • SDN, NFV, 가상화
      • 소프트웨어 테스트 자동화
      • 모든 솔루션  
    • 산업
      • 항공우주 + 방위산업
      • 오토모티브 + 에너지
      • 통신
      • 교육기관
      • 엔터프라이즈
      • 정부기관
      • 반도체
      • 서비스 제공업체
      • 산업 + 기술 더 보기  
    • Insights
      • Discover 통찰력
      • 성공 사례
      • 블로그
      • Keysight University
    • 리소스
    • 지원
      • 키사이트 제품 지원
      • 익시아(Ixia) 제품 지원
    No product matches found - System Exception
    Techniques for Time Domain Measurements Using FieldFox Handheld Analyzers
    Application Notes

    Techniques for Time Domain Measurements Using FieldFox Handheld Analyzers

    Show Description

    Introduction

    Components and subsystems of communication or radar systems need to achieve a certain level of specified electrical performance across the operating frequency range to pass testing and qualification. These specifications include, but are not limited to, voltage standing wave ratio (VSWR), return loss (RL), and insertion loss (IL). These specifications make it clear when the device under test (DUT) passes or fails its performance requirements as a function of frequency.

    While a frequency measurement provides useful information, the sweeping frequency may not provide enough information to determine the root cause of a problem. When a system fails to meet specifications, troubleshooting is challenging due to component swapping until performance meets the specified requirements. Fortunately, there is another measurement technique that provides details into the location and magnitude of any such challenges.

    This technique relies on measurements in the time domain — FieldFox can easily display the time domain characteristics of one and two-port components and systems.

    Table of Content

    • Time Domain Measurement Basics
    • Gating and Frequency Response
    • Masking in Coaxial Lines
    • Relationship Between Frequency Span and Pulse Width
    • Relationship Between Frequency Span and Time Span
    • Configuring Bandpass and Lowpass Time Domain Options

    Time Domain Measurement Basics

    A time-domain analysis is very useful to observe the effects of mismatch along with a transmission line system. When an RF or microwave signal propagates along a transmission line, a portion of the signal reflects back from any discontinuities encountered along the path. Using time-domain analysis, the location of each discontinuity displays as a function of time along the x-axis — the amplitude of the reflected signal, or S11 plots along the y-axis.

    Knowing the propagation velocity along the transmission line allows the FieldFox to scale the time measurement to physical distance. It is also possible to examine the time domain response of a transmitted signal or S21. However, this measurement requires a two-port connection. Due to distance constraints, field engineers cannot usually access two ports of a system. Because of that limitation, this application note primarily focuses on the time domain response of reflection measurements using one port.

    The FieldFox can represent the measurement from any one-port or two-port device in the time domain and the frequency domain. If a measurement occurs in one domain, then the FieldFox calculates the other domain using a well-known mathematical technique called the Fourier Transform (FT). This transform provides a universal problem-solving method that allows you to examine a particular measurement from an entirely different viewpoint. If you record a measurement using a time-domain method, then an FT calculation results in a frequency domain representation of the data.

    Alternatively, if you initially capture frequency domain data, then an Inverse FT (IFT) results in a time-domain representation of the data. Simultaneously displaying the same data in time and frequency creates a powerful analysis and problem-solving tool. Fortunately, modern test instrumentation, such as an NA, includes this mathematical transformation as part of the firmware. This feature allows users to display either time-domain data or frequency domain data or both.

    Instruments with time-domain capabilities

    There are two basic instruments capable of displaying the time domain response of individual discontinuities along with a transmission system — the time domain reflectometer (TDR) and the NA. A TDR uses a traditional method of launching an impulse or a step waveform into the test device and directly measures the response as a function of time. A fast edge launches into the transmission line when using a step generator and broadband oscilloscope. The broadband oscilloscope monitors the incident and reflected voltage waves and displays the position of each discontinuity as a function of time.

    An NA, such as the FieldFox NA mode, is primarily a frequency domain instrument with the capability of measuring the reflected and transmission characteristics of one- and two-port devices. Using error-corrected data measured in the frequency domain, the FieldFox calculates the response of a network to an impulse or step function using the IFT. It then displays the response as a function of time. As the NA uses narrowband measurement receivers, the dynamic range is higher than oscilloscope-based TDR systems. Also, an NA includes time-domain capabilities for measuring band-limited devices, called bandpass mode, which we will discuss later in this application note. Lastly, there is a configuration of the FieldFox, known as cable and antenna (CAT) mode, which performs the same frequency-to-time domain transformation but scales the time measurements to an equivalent physical distance. This measurement aids the user in quickly locating faults in RF and microwave transmission lines in the field.

    Measurement example using a horn antenna

    Figure 3 shows a test configuration for an examination of the frequency domain and time domain responses of an over-the-air measurement. It uses an X-band waveguide horn antenna and a separate metal plate placed near the antenna. The high-gain horn antenna connects to a short length of WR-90 waveguide transmission line, and the transmission line attaches to a wave- guide-to-coaxial adapter for connection to the NA. Calibrate the NA for S11 at the plane where the adapter connects to the instrument port.

    이메일 변경하기 필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목

    필수입력항목
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
    Download
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
    • Facebook에서 키사이트 소식 받기 LinkedIn에서 키사이트 소식 받기 Twitter에서 키사이트 소식 받기 YouTube에서 키사이트 소식 받기 kakaotalk에서 키사이트 소식 받기 Naver Blog에서 키사이트 소식 받기 WeChat에서 키사이트 소식 받기
    • © 키사이트테크놀로지스 연혁 2000년–2022년
    • 개인정보 보호정책
    • 이용 약관
    • 피드백