이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Throughput Multiplier

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

사용자는 PanelTest와 함께 Throughput Multiplier를 사용하여 최대 4개의 보드를 병렬로 테스트할 수 있습니다. 보드는 개별적이 아니라 패널로 테스트할 수 있습니다. 테스트 작업자는 각 보드에 걸리는 작업 시간을 단축하고 정상 보드의 지체 없이 불량 보드를 수리할 수 있습니다. 정상 보드는 지체 없이 생산 라인을 통과할 수 있어 처리 속도가 높아지고 작업 비용이 절감됩니다.

키사이트는 높을 처리 속도를 원하는 제조업체의 요구를 충족시키기 위해 1992년에 Throughput Multiplier의 특허를 획득했습니다. 개념은 간단합니다. 키사이트의 4가지 테스트 모듈을 하나의 테스트 시스템으로 통합하고 각 모듈이 독립적으로 작동하면서 완벽한 디지털 및 아날로그 인서킷 측정을 제공한다는 것입니다. 키사이트의 혁신적 아키텍처는 최대 4개의 보드를 병렬로 테스트할 수 있어 하나의 보드를 테스트하는 데 걸리는 시간의 1.6배 만에 4개 보드를 테스트할 수 있습니다.

PanelTest 소프트웨어와 함께 사용할 경우 Throughput Multiplier는 중복된 테스트 생성 및 디버깅을 없애줍니다.