이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Panel Test

판매자:

내용

많은 제조업체는 단일 패널에 더욱 많은 보드를 밀집시키고 있습니다. PanelTest를 사용하면 각 패널에서 테스트할 각 보드 종류에 대해 설정 데이터를 한 번만 입력하면 됩니다. 그러면 인서킷 프로그램이 보드에 있는 각 디바이스에 대해 디바이스 테스트를 자동으로 생성합니다 사용자는 소프트웨어를 통해 패널화된 테스트를 실시하여 보드당 처리 시간을 줄일 수 있어 처리 속도가 훨씬 높아지는 효과를 기대할 수 있습니다. 설정 데이터는 각 패널에 대한 한번만 입력하면 되므로 평균적인 시간이 줄어듭니다. 그 결과 자동 테스트 생성 및 편집을 통해 보다 빠른 테스트 개발과 ECO가 가능해지므로 중복된 작업을 없애 전반적인 효율이 증가합니다. 그 밖에도 보드에 독립적으로 전력을 공급하여 수리/작업에서 각 보드를 분리시킬 수 있습니다.