이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8504B Precision Reflectometer [Discontinued]

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

Discontinued. Support until: 30 April 2006.

The Keysight 8504B precision reflectometer provides state-of-the-art lightwave reflection measurements. Individual reflections are measured and displayed as a function of distance or position. Return loss measurements beyond 80 dB are achievable, even when larger reflections are present in the measurement path. Two reflections can be closer than 25 µm (equivalent distance in air) and still be individually identified.