주요 특징 및 사양
- Spectrasys – 회로 툴, 시간 도메인 시뮬레이터를 위한 수학 기반 블록 세트, 벤더 “계산기” 앱 및 스프레드시트를 통해 주목할 만한 시뮬레이션과 인터랙티브 그래픽 사용 모델 이점을 제공하는 스펙트럼 도메인 RF 시스템 아키텍처 시뮬레이터. 사전 프로그래밍된 수십 개의 측정에서 선택하고 그래프를 통해 직접 상호작용합니다.
- ADS X-파라미터* 지원 – ADS 설계 또는 벤더의 측정된 디바이스에 대한 세부적인 부분부터 시작하는 빠른 검증을 위해 시스템 레벨에서 회로 레벨 비선형 X-파라미터를 사용합니다. 복잡한 임피던스 로딩, 고조파, 바이어스, 전력 및 주파수 종속성을 설명합니다. 새로운 Volterra 모델링이 다중 톤 대규모 신호 시뮬레이션을 위해 단일 톤 X-파라미터 데이터를 보다 정확하게 만들 수 있도록 지원합니다.
-
WhatIF – 다중 대역, 무선 프런트 엔드를 위한 RF 주파수 계획 유틸리티.
내용
SystemVue Spectrasys 번들은 최적의 RF 시스템 아키텍처를 효율적으로 설계할 수 있도록 지원합니다. 이 번들의 인터랙티브 시스템 주파수 계획(WhatIF) 기능은 RF 시스템의 혼재 주파수를 계산하는 번거로운 과정의 소요 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축합니다. 또, Spectrasys 시스템 시뮬레이터의 혁신적인 근원 분석 기능은 아키텍처, 주파수 및 콤포넌트 파티셔닝에 대한 중대 결정을 내리기 전에 문제가 될 수 있는 스퓨리어스 신호의 원인을 식별하여 큰 비용이 발생하는 하드웨어 통합 지연 다운스트림을 예방할 수 있습니다.
SYSTEMVUE SPECTRASYS 번들이 필요한 이유
- SystemVue Spectrasys 번들은 최적의 주파수 계획과 시스템 콤포넌트 사양의 파티셔닝을 통해 RF 시스템 아키텍트 고성능 RF 시스템을 실현할 수 있도록 전용 설계 및 진단 툴을 제공합니다.
- Spectrays 시스템 시뮬레이터 고유의 근본 원인 분석 기능이 스프레드시트나 DSP/수학 툴에서는 간과하기 쉬운 스퓨리어스 주파수 혼재 및 임피던스 부정합 등과 같은 RF 아날로그 성능 장애의 원인을 진단합니다.
- 시스템과 선형 회로 시뮬레이터의 통합은 시스템 아키텍트와 회로 설계자가 아키텍처, 주파수 및 콤포넌트 사양에 대해 중대 결정을 내리기 전에 인터랙티브 설계 트레이드오프를 수행하여 큰 비용이 발생하는 하드웨어 통합 지연 다운스트림을 예방할 수 있습니다.
- 적절한 전력 및 전압 기반 행동 모델의 100가지가 넘는 사전 정의 시스템 측정은 자체 개발 코드를 전용 RF 시스템 설계 그래픽 툴로 대체합니다. 이 기능은 정확하고 사실적인 RF 시스템 성능 시뮬레이션으로 수익성 높은 항공우주/방위 계약을 수주하기 위해 전문적으로 보이는 제안서를 작성하는 데 특히 유용합니다.
SystemVue Spectrasys 번들로 무엇을 설계할 수 있습니까?
- RF 업컨버터 및 다운컨버터 아키텍처
- 모든 종류의 통신 신호 경로: 송수신기, 검출기, 모니터
- 위성 링크 및 지상파 마이크로웨이브 링크
- 상용, 무선, 군 통신 링크
- 새로운 어플리케이션을 위해 상용 칩셋을 재배포하는 의료, RFID 및 전용 데이터 링크
- 다중 대역 수신기 아키텍처, 이미지 거부 및 간섭 거부 시스템
- RFIC 다운컨버터와 같은 전압 기반 시스템
-
누가 SystemVue Spectrasys 번들을 사용합니까?
현재 처해 있는 상황 SystemVue Spectrasys 번들의 이점 RF 시스템을 실현해야 하는 RF 시스템 아키텍트 및 회로 설계자 팀 시스템 및 선형 회로 시뮬레이터의 통합으로 시스템 아키텍트와 회로 설계자는 아키텍처, 주파수, 콤포넌트 사양에 대해 중대 결정을 내리기 전에 인터랙티브 설계 트레이드오프를 수행하여 큰 비용이 발생하는 하드웨어 통합 지연 다운스트림을 예방할 수 있습니다. RF 시스템 설계자들이 스프레드시트에 의존하고 있는 상황 아키텍처, 주파수, 콤포넌트 사양 파티셔닝에 대해 중대 결정을 내리기 전에 스프레드시트에서 간과한 스퓨리어스 주파수 혼재 및 임피던스 부정의 원인 등에 대한 우수한 진단 통찰력을 얻을 수 있어 큰 비용이 발생하는 하드웨어 통합 지연 다운스트림을 예방할 수 있습니다. 수학 엔진 또는 시간 도메인 DSP 시뮬레이터에 의존하는 RF 시스템 설계자 SystemVue를 사용해서 최적의 보정되지 않은 원시 RF 하드웨어를 설계합니다. 독립형 DSP 및 수학 엔진은 아키텍처, 주파수 및 콤포넌트 사양 파티셔닝에 대한 중대한 결정을 내리기 전에 큰 비용이 발생하는 하드웨어 통합 지연 다운스트림을 예방하는 데 필요한 스퓨리어스 주파수 혼재 및 임피던스 부정합 같은 RF 시스템 효과를 정확하게 설명할 수 없습니다. RF 성능에 대한 DSP 기반 보정 알고리즘의 효과를 시뮬레이션하기 위해 SystemVue Spectrasys 번들은 시간 도메인 데이터 흐름 엔진을 포함한 전체 SystemVue 구성까지 업그레이드할 수 있습니다. 키사이트 ADS(Advanced Design System)와 다른 주요 EDA 플랫폼 사용자 플랫폼 내 동급의 툴보다 우수한 RF 시스템 아키텍처 설계 기능을 더 낮은 가격으로 제공합니다. ADS 설계 흐름을 통합합니다. 제안서 작성자, 시스템 아키텍트와 테스트 및 수리 계획 작성자 별도의 NRE 또는 IP를 만들지 않고 사실적이고 중요한 시스템 통찰력을 빠르게 확보한 다음 구현, 검증 또는 전문 설명서에 따라 진행합니다. 제안서에는 전문적으로 보이는 사실적 시뮬레이션뿐만 아니라 시스템을 수익성 있게 제 시간에 제공할 수 있다는 완벽한 자신감도 포함되어 있습니다.
Spectrasys – RF 아키텍트를 위한 블록 레벨 RF 시뮬레이터
RF 시스템 설계 키트는 RF 시스템 성능에 대한 원클릭 그래픽 진단을 제공하면서 아날로그 영향을 고려하여 RF 시스템 아키텍트를 위해 시간을 절약합니다. 이를 위한 핵심이 Spectrasys 시뮬레이터입니다.
Spectrasys는 이러한 아날로그 영향 전체를 간과하거나 분리해서 진단하기가 매우 어려운 문제를 만들어내는 스프레드시트, 수학 및 DSP 엔진, 회로 시뮬레이터, 그리고 이들의 제한적 모델 세트의 핵심 한계를 해결합니다. 이를 통해 RF 시스템 엔지니어는 주파수 계획, 보드 영역, 레이아웃, BOM(Bill of Material), 성능에 대해 중대 결정을 내리기 전에 설계 초기에 부적절한 아키텍처 선택을 식별하고 보정할 수 있습니다.
100가지가 넘는 사전 정의 시스템 측정과 수십 가지의 전력 및 전압 기반 행동 모델이 있기 때문에, RF 시스템 설계 작업을 위해 설계된 전용 그래픽 툴을 사용할 수 있을 경우 설계자는 자체 개발 코드를 작성하기 위해 시간을 소모할 필요가 없습니다. 시제품 제작 주기, 큰 비용이 드는 문제해결, 프로젝트 리스크를 방지하면서 고품질 설계를 빠르게 만들어낼 수 있습니다.
그림 1. Spectrasys는 복잡한 부정합, 양방향 전파, 비선형성, 주파수 응답, 누출 조건, DC부터 밀리미터웨이브에 이르는 연속 스펙트럼을 설명하고 개별 신호 및 노이즈 기여자를 추적합니다. 이들은 그래프에서 바로 대화형으로 몇 초 내에 검사할 수 있습니다.
WhatIF – RF 주파수 플래너
W1468은 또한 “WhatIF” 주파수 계획 툴을 제공합니다. WhatIF는 무선 시스템 아키텍트가 다중 대역 RF 수신기를 위해 최소한의 필터링 및 설계 마진으로 시스템 성능을 극대화하는 중간 주파수(IF) 세트를 선택하도록 돕습니다. WhatIF는 인터랙티브 그래픽 접근법을 이용해서 분석 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축시켜 주파수 계획 작업에 걸리는 시간을 줄여줍니다. 또한 동조 대역폭, 스퍼 및 상호 변조된 주파수를 설명합니다.
그림 2. WhatIF 주파수 계획 툴은 낮은 시스템 복잡성과 최고의 스퍼 없는 성능을 위한 최선의 IF 주파수 선택을 빠르게 보여줍니다.
Genesys Spectrasys와의 비교
W1468 기능이 있는 기본 Spectrasys 시뮬레이터와 WhatIF 유틸리티는 또한 키사이트 Genesys 환경에 대한 옵션으로도 제공됩니다. 아날로그/RF회로를 주로 설계하는 경우 CW 톤을 사용해서 성능에 가까워질 수 있습니다. 또는 신호 처리 내용 비율이 낮을 경우 Spectrasys와 WhatIF의 Genesys 버전을 살펴볼 수도 있습니다. Genesys 구성은 Genesys 제품 구조 및 옵션 요약에서 확인할 수 있습니다.
통신 또는 방위 시스템이 RF 및 신호 처리 내용 둘 다 포함하고 있을 경우 EVM, BER, 스펙트럼 재생성 또는 위상 어레이 빔포밍 같은 변조 분석이 필요할 것입니다. 또는 테스트 장비, 무선 표준 레퍼런스 또는 인터랙티브 베이스밴드 모델링에 연결한 다음 SystemVue Spectrasys 번들을 시간 도메인 데이터 흐름 엔진을 포함한 전체 SystemVue 구성으로 업그레이드할 수 있습니다.
구성
아래 나열된 제품에 대해 더 자세히 알아보려면 위 옵션 및 액세서리 탭을 클릭하십시오.
SystemVue 시스템 어레이 아키텍트에 무엇이 포함되어 있습니까?
- SystemVue 코어 스케매틱 환경
- W1719 RF 시스템 설계 키트(Spectrasys, WhatIF)
- 포함되지 않음: 시간 도메인 데이터 흐름 시뮬레이터(W1461과 함께 추가할 수 있음)
모든 SystemVue 구성을 보려면 아래 링크를 따라가십시오.