Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 데이터 수집 시스템
- 디지털 데이터 수집 벤치탑 시스템
- X8711A IoT 디바이스 무선 통신 기능 테스트 솔루션 [Discontinued]
무엇을 찾고 있습니까?
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
주요 특징
- OTA(Over-The-Air) 신호 테스트
- 정량적 측정: 입력 전력 측정(디바이스 송신 전력), 수신기 감도, 패킷 오류율(PER)
- 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP) 소프트웨어가 포함된 통합 솔루션으로 다양한 측정이 가능: KS83301A /KS83301B Bluetooth® Low Energy(BLE) 4.2 신호 측정 제품군과 KS83302A /KS83302B WLAN b/g/n 신호 측정 제품군은 기능 테스트에 필요한 기본적인 테스트 단계를 제공
X8711A 솔루션을 보완하는 액세서리에는 RoHS를 준수하지 않는 X8751A RF 쉴드 키트가 포함됩니다. 키사이트는 유럽 연합 규제가 적용되는 국가로의 제품 배송을 제한합니다.
IoT 디바이스에 대한 기능 테스트 솔루션– 더 적은 비용으로 출시 기간을 앞당기는 새로운 방법
IoT 디바이스 제조업체의 경우 제조 테스트 단계는 특히 IoT 디바이스의 최종 제조 후 본래 의도된 설계와 사양대로 작동하는 우수한 제품이 고객에게 제공되고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 현장에서의 실패는 고객 불만을 유발하거나 더 나쁘게는 제품 리콜을 유발해 브랜드와 평판에 나쁜 영향을 미치게 됩니다.
IoT 디바이스 기능 테스트에 대한 기존 방법에는 황금 비율 방법이 있습니다. 이 방법은 비용은 저렴하지만 제조 결함을 걸러낼 수 있을 정도로 충분한 테스트 범위를 제공하지 않으며, 성능 변화를 감지하거나 장애의 근본 원인을 식별하는 데 있어 중요한 요소인 정량적 결과도 부족합니다.
파라메트릭 테스터는 오늘날 사용할 수 있는 또 다른 방법이지만, 제품 수명 주기 관점에서는 너무 지나치게 과한 방법입니다. 또한 이러한 테스트 솔루션은 고가이기 때문에 테스트하는 양과 함께 테스트 비용이 크게 상승하게 됩니다.
그와 동시에 테스트 비용을 유지하면서 새로운 디바이스를 시장에 더 빠르게 선보여야 한다는 압박에 직면하게 됩니다.
따라서 디바이스 품질과 성능을 보장하기 위해 최종 조립 후 RF 디바이스의 기능을 테스트하는 혁신적이고 비용 효과적인 방법이 필요합니다.
키사이트 X8711A는 일반적으로 프로덕션 릴리스 소프트웨어로 조작할 수 있으며 IoT 디바이스에 대한 중요한 RF 성능 지표를 측정하는 독자적인 통합 솔루션입니다. 이 제품은 복잡하거나 고가인 테스트 시스템 없이도 구성 요소가 누락되거나 장애, 납땜 문제 등 제조 과정에서 발생하는 결함을 테스트 과정에서 충분히 찾아낼 수 있습니다.
X8711A는 6.5디지트 디지털 멀티미터가 내장된 키사이트 34972A 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치, 34999A RF 모듈 및 TAP 기반 KS83301A /KS83301B Bluetooth® Low Energy(BLE) 4.2 신호 및 KS83302A /KS83302B WLAN b/g/n 신호 측정 제품군으로 구성됩니다.
최종 조립 후 정상 작동 모드에서 IoT 디바이스 테스트
IoT 디바이스의 초소형화로 테스트 지점이 사라져, 접촉 테스트가 불가능해지고 있습니다. X8711A의 OTA(over-the-air) 신호 테스트 기능을 사용하면 디바이스를 분리하거나 펌웨어를 테스트 펌웨어로 전환할 필요가 없습니다. 물리적인 연결이나 펌웨어 교체로 인해 오류가 생길 가능성과 테스트 셋업과 관련된 모든 복잡성이 제거되므로, 테스트 개발 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
디바이스가 품질 수준을 충족하도록 보장
X8711A는 입력 전력 측정 및 수신기 감도 테스트와 같이 RF 신호에 대한 정량적 측정으로 제조 과정에서 발생하는 결함이 영향을 미치게 되는 주요 송신기 및 수신기 파라미터를 객관적으로 측정합니다.
테스트 개발 간소화
Bluetooth® 4.2 신호와 WLAN b/g/n 신호에 대한 테스트 단계를 쉽게 사용할 수 있는 TAP 기반 측정 제품군은 KS8400A TAP 개발자 시스템을 사용하여 필요한 테스트에 맞게 테스트 파라미터를 쉽게 조정하고 테스트 소프트웨어를 만드느라 시간을 들이지 않고도 IoT 디바이스에 대한 기능 테스트를 빠르게 수행할 수 있습니다.
제조 라인 처리량 극대화 및 출시 가속화
X8711A는 쉽게 셋업이 가능하고 입력 전력 측정 및 수신기(Rx) PER 테스트를 몇 초만에 완료합니다.
공지: 키사이트에서는 2020년 1월 1일에 KS83301A와 KS83302A를 단종하며, 그 이후부터는 제한적 지원만 제공됩니다. 키사이트에서 두 단종 제품을 대체할 제품으로 KS83301B와 KS83302B를 출시하였습니다.