Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 전자 설계 자동화(EDA)
- PathWave ADS(Advanced Design System)
- W2340EP Momentum, FEM 수퍼 요소 [Discontinued]
무엇을 찾고 있습니까?
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
RFPro 특장점
- 새로운 사용자 인터페이스 - 회로 시뮬레이션처럼 손쉽게 EM 분석 실행
- 전문가 EM 사전 설정 - FR/마이크로웨이브 회로 설계를 위해 항상 올바르게 EM 분석 설정
- 분석, 튜닝, 최적화 - 대화형 EM-회로 공동 시뮬레이션
- EM 시뮬레이션 기술 – FEM(Finite Element Method) 및 Moments(Momentum) 방법
- ADS(Advanced Design System)에 통합 – 외장 EM 시뮬레이터가 필요하지 않음
> "쿠키 자르기"와 별도의 EM 분석을 위한 정리가 필요하지 않음
> EM 포트 및 재료의 수동 재할당으로 인한 오류가 없음
> EM-회로 공동 시뮬레이션을 위해 EM 결과를 다시 가져와서 꿰어 맞추는 지루한 작업을 수행할 필요가 없음
> 익숙하지 않은 다른 도구를 배워야 하거나 누군가 외부 배치(batch) EM 분석을 실행하는 것을 기다릴 필요가 없음
EM-회로 공동 시뮬레이션을 위한 ADS의 키사이트 RFPro에서 새 동영상을 시청하십시오.
RFPro, Momentum, FEM 요소(RFPro)는 RF 및 마이크로웨이브 회로 설계를 위한 차세대 전자기(EM) 시뮬레이션 플랫폼입니다. RFPro는 RF/마이크로웨이브 회로 설계 전용의 업계 최초 EM 시뮬레이션 플랫폼이 되기 위해 EM을 회로 시뮬레이션과 완벽하게 통합시켜 5G 무선, 항공우주-방위, 오토모티브와 IoT 어플리케이션을 위한 RFIC, MMIC & RF 모듈 설계를 혁신합니다.
ADS(Advanced Design System) 2019의 완벽한 통합을 통해 RFPro는 전담 EM 시뮬레이션 전문가가 구성에 사용하는 예측적 전문가 설정을 통해 회로 시뮬레이션을 실행하는 것처럼 간단하게 EM 분석을 수행합니다.
그림 1. RFPro를 통해 EM 및 회로에 미치는 영향을 대화형으로 분석, 튜닝 및 최적화하십시오.
새로운 사용자 인터페이스
또한 RFPro는 물리적 회로 레이아웃 구조에 대해 매번 올바른 EM 분석을 수행할 수 있도록 예측적 전문가 설정을 제공합니다. 자동 EM-회로 공동 시뮬레이션 파티셔닝은 대화형 튜닝 및 최적화를 위해 EM 결과를 회로 설계에 손쉽게 통합합니다.
그림 2. 자동 EM-회로 공동 시뮬레이션 파티셔닝은 튜닝 및 최적화를 위해 EM 결과를 회로 설계에 손쉽게 통합할 수 있게 해줍니다.
전문가 EM 사전 설정
분석 설정 방법에 대해 걱정할 필요 없이 현장의 RF 레이아웃 일부에서 EM 시뮬레이션을 수행하고, 회로 설계 워크플로우에서 EM 결과를 자유롭게 사용할 수 있습니다. EM-회로 상호 작용을 설명하거나 활용하여 과거에는 매우 지루했던 설계 작업에 대한 혁신적인 옵션을 신속하게 탐색할 수 있습니다.
그림 3. 예측적 EM 전문가 설정 덕분에 매번 올바르게 EM 분석을 수행할 수 있습니다.
분석, 튜닝, 최적화
RFPro는 ADS에 원활하게 통합이 가능하기 때문에 "쿠키 자르기"와 오프라인 EM 분석을 위한 레이아웃 정리가 필요하지 않습니다. 이를 통해 몇 시간, 몇 일, 때로는 몇 주에 걸쳐 EM 시뮬레이션을 실행하기 위한 레이아웃을 준비하는 수동 작업을 제거할 수 있습니다. 따라서 라미네이트 등록, 제조 오버사이징 및 언더사이징 같이 잘 알려진 물리적 효과를 이해하기 위해 설계를 대화형으로 튜닝, 최적화 및 분석할 수 있습니다.
그림 4. ADS에 설계된 RF 보드
그림 5. RFPro는 ADS에 원활하게 통합이 가능하기 때문에 회로 시뮬레이션 실행만큼 손쉽게 EM 분석을 수행할 수 있습니다.
EM 시뮬레이션 기술
기존의 회로 시뮬레이션은 작동 주파수, 복잡한 파형 및 기술 통합 밀도의 증가로 인해 RF 모듈, RFIC 및 MMIC 설계에 더 이상 적절하지 않습니다. 회로의 물리적 측면은 복잡성이 증가할수록 보다 긴밀하게 상호 작용하는 경향이 있습니다. 따라서 EM 효과가 회로 성능에 대한 일차 기여자가 되기 때문에 설계 프로세스의 모든 단계에서 이를 반드시 고려해야 합니다. RFPro 플랫폼은 물리적 구조를 효율적으로 분석하고 신속하게 올바른 해답을 얻을 수 있는 솔버를 손쉽게 선택할 수 있도록 풀 3D FEM(Finite Element Method)과 Moments(Momentum) EM 시뮬레이션 기술의 3D 평면 방법을 하나로 통합했습니다.
그림 6. 완전 3D EM 분석을 위한 FEM(Finite Element Method).
그림 7. 3D 평면 EM 분석을 위한 Moments(Momentum) 방법
ADS 2019에서 RFPro를 사용할 수 있는 방법
RFPro는 Momentum 및 FEM 전자기 시뮬레이션 기능을 모두 포함하고 있는 다음 번들 및 요소에서 ADS 2019의 무료 업그레이드 기능으로 제공될 예정입니다.
모델 번호 | 설명 |
---|---|
W2243BP/BT | ADS 코어, 레이아웃, RFPro, Momentum, FEM 번들 |
W2206BP/BT | ADS 코어, 레이아웃, 고급 레이아웃, 고조파 균형, RFPro, Momentum, FEM 번들 |
W2209BP/BT | ADS 코어, 회로 시뮬레이터, 레이아웃, RFPro, Momentum, FEM, Ptolemy, Verilog-A, Mature Wireless Libraries 번들 |
W2215BP/BT | ADS/EMPro 코어, 고조파 균형, 레이아웃, 고급 레이아웃, RFPro, Momentum, FEM 번들 |
위 표에 나와 있는 번들에 대해 자세히 알아보려면 위 옵션 및 액세서리 탭을 클릭하여 관련 소프트웨어 제품을 보십시오.
번들 모델 번호 |
설명 |
---|---|
W2340EP/ET | RFPro Element |
Virtuoso의 RFPro
또한 RFPro는 Cadence Virtuoso에도 통합되어 있기 때문에 Virtuoso를 사용하는 RFIC 및 MMIC 설계자는 EM-회로 공동 시뮬레이션을 위한 ADS에서와 똑같이 손쉽게 즉각적으로 EM 시뮬레이션에 액세스할 수 있습니다.
그림 8. RFPro가 Virtuoso에 통합된 상태에서 Virtuoso -> 전력 증폭기 EM-회로 공동 시뮬레이션 시 전력 증폭기 RFIC 레이아웃
그림 9. RFPro가 Virtuoso에 통합된 상태에서 Virtuoso -> VCO EM-회로 공동 시뮬레이션 시 VCO RFIC 레이아웃
RFPro 개발의 뒷이야기
ADS 제품 관리자인 Joe Civello는 "RFPro의 비전은 3년 전에 시작되었습니다. RF 설계 엔지니어는 단순히 회로 설계에 EM 효과를 포함시키고 싶어합니다. 이들은 EM 시뮬레이션을 실행하기 위한 레이아웃을 준비하는 수동 작업에 몇 시간, 몇 일, 때로는 몇 주를 소비하고 EM 모델을 회로 설계에 통합하는 데 더 많은 시간을 할애하고 싶어하지 않습니다. 회로 설계자는 레이아웃에 대해 "쿠키 자르기"를 하지 않고도 설계의 일부를 시뮬레이션하여 전자기 및 회로 모델을 포함한 정확한 답을 얻고 싶어 합니다. 그리고 초기 시뮬레이션 이후에 라미네이트 등록, 제조 오버사이징 및 언더사이징 같이 잘 알려진 물리적 효과의 전자기적 영향을 이해하기 위해 설계를 튜닝, 최적화 및 분석하기를 원합니다.