Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 전자 설계 자동화(EDA)
- PathWave RF Synthesis(Genesys)
- W1333BP Genesys 코어, 시스템, 변조 RF번들 [Discontinued]
무엇을 찾고 있습니까?
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
- 코어 선형 시뮬레이션, 스케매틱, 레이아웃, 계측기 링크
- RF 시스템 시뮬레이션 및 주파수 계획
- 시스템 및 회로의 변조 RF 시뮬레이션
- LTE-3GPP 및 802.11ac 무선 검증
Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들에서는 디지털 변조 RF 신호를 이용해 최적의 RF 시스템 아키텍처를 설계할 수 있습니다. 이 번들은 레벨 다이어그램에서 EVM, BER, ACPR의 획기적인 예산 분석을 지원하므로 각 시스템 구성요소의 단계별 기여도를 파악할 수 있습니다. 그런 다음, LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준에 따라 시스템을 검증할 수 있습니다. 인터랙티브한 시스템 주파수 계획(WhatIF) 기능이 RF 시스템에 혼재되어 있는 다수의 주파수를 계산하는 번거로운 과정의 소요 시간도 수시간에서 수분으로 단축합니다. 또, Spectrasys 시스템 시뮬레이터의 혁신적인 근원 분석 기능은 아키텍처, 주파수, 구성요소 부문에 대한 중대 결정을 내리기 전에 문제가 될 수 있는 스퓨리어스 신호의 근원을 찾아주므로 큰 비용으로 이어질 수 있는 후반 공정에서의 하드웨어 통합 지연을 미연에 방지할 수 있습니다.
Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들은 현재 시판되고 있는 동급 제품들보다 저렴한 가격으로 책정되어 있지만 RF 및 마이크로웨이브 시스템 설계자에게 최고의 성능과 가치를 보장합니다. Genesys는 배우고 사용하기가 쉬워 진행 속도가 빠른 제조 중심의 설계 흐름에서 엔지니어들이 최단 시간 안에 생산성을 발휘할 수 있습니다.
Genesys 코어, 시스템, 변조 RF번들의 기능
- Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들은 RF 시스템 아키텍트 전용 설계 및 진단 툴로서 최적의 주파수 계획과 시스템 구성요소 사양 파티셔닝을 바탕으로 고성능 RF 시스템 실현 가능
- 변조 RF 신호를 이용해 회로와 시스템을 시뮬레이션해서 EVM, BER, ACPR을 계산할 수 있는 데이터 흐름 시뮬레이터
- 레벨 다이어그램에서 EVM, BER, ACPR의 변조 RF 예산 분석을 통해 시스템 아키텍처의 결함을 정확히 파악
- LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준을 따르는 검증 라이브러리
- Spectrays 시스템 시뮬레이터 고유의 근원 분석 기능이 스프레드시트나 DSP/연산 툴에서는 간과하기 쉬운 스퓨리어스 주파수 혼재 및 임피던스 미스매치 등과 같은 RF 아날로그 성능 장애 원인 진단
- 시스템 및 선형 회로 시뮬레이터의 통합으로 인해 시스템 아키텍트와 회로 설계자가 아키텍처, 주파수, 구성요소 사양에 대해 중대 결정을 내리기 전에 인터랙티브 설계 트레이드오프를 수행할 수 있어 큰 비용으로 이어질 수 있는 후반 공정의 하드웨어 통합 지연을 미연에 방지
- 100가지가 넘는 사전 정의 시스템 측정 기능과 적합한 전력 및 전압 기반 동작 모델이 자체 개발 코드를 전용 RF 시스템 설계 그래픽 툴로 대체. 이 기능은 정확하고 사실적인 RF 시스템 성능 시뮬레이션을 거쳐 전문적 느낌의 제안서를 작성함으로써 수익성 높은 항공우주/국방 부문의 계약을 수주하는 데 특히 유용
Genesys 코어, 시스템, 변조 RF번들이 필요한 상황 | |
---|---|
현 상황 | Genesys 코어, 시스템, 변조 RF번들의 이점 |
RF 시스템 아키텍트 및 회로 설계자로 구성된 팀이 RF 시스템을 실현해야 하는 상황 | 시스템 및 선형 회로 시뮬레이터의 통합으로 인해 시스템 아키텍트와 회로 설계자가 아키텍처, 주파수, 구성요소 사양에 대해 중대 결정을 내리기 전에 인터랙티브 설계 트레이드오프를 수행할 수 있어 큰 비용으로 이어질 수 있는 후반 공정의 하드웨어 통합 지연을 미연에 방지 |
RF 시스템 설계자들이 스프레드시트에 의존하고 있는 상황 | 스프레드시트에서 간과하기 쉬운 스퓨리어스 주파수 혼재 및 임피던스 미스매치의 원인을 우수한 진단 기능으로 통찰한 후에 아키텍처, 주파수, 구성요소 사양 파티셔닝에 대한 중대 결정을 내릴 수 있어 큰 비용으로 이어질 수 있는 후반 공정의 하드웨어 통합 지연을 미연에 방지 |
RF 시스템 설계자들이 수학 엔진이나 시간 도메인 DSP 시뮬레이터에 의존하고 있는 상황 | Genesys를 이용하면 나중에 시정할 필요가 없는 최적의 원시 아날로그 RF 하드웨어를 설계한 다음 DSP 툴을 이용해 신호를 검증하고 처리할 수 있음. DSP와 수학 엔진은 스퓨리어스 주파수 혼재 및 임피던스 미스매치와 같은 RF 시스템 효과를 정확히 고려할 수 없는데, 이 작업은 시스템 아키텍처, 주파수, 구성요소 사양 파티셔닝에 대한 중대 결정을 내리기 전에 반드시 수행해 큰 비용으로 이어질 수 있는 후반 공정의 하드웨어 통합 지연을 미연에 방지해야 함. |
키사이트 ADS뿐만 아니라 기타 주요 EDA 플랫폼을 사용하고 있는 상황 | 플랫폼 안에서 지원하는 기타 모든 동급 툴보다 저렴한 가격으로 더 우수한 RF 시스템 아키텍처 설계 기능 제공. ADS 설계 흐름과 통합. |
제안서 작성자, 시스템 아키텍트, 테스트 및 복구 계획서 작성자 | 별도의 NRE나 IP를 만들지 않고도 빠른 시간 안에 사실적이고 값진 시스템 통찰력을 얻을 수 있음은 물론, 설치, 검증 또는 전문 설명서에 따라 작업 진행 가능. 제안서에 전문적인 느낌의 사실적 시뮬레이션 결과뿐만 아니라 수익성을 높여 시스템을 예정대로 완성할 수 있다는 완벽한 자신감까지 포함. |
Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들로 무엇을 설계할 수 있는가?
- RF 업컨버터 및 다운컨버터 아키텍처
- 모든 종류의 통신 신호 경로: 송수신기, 검출기, 모니터
- 위성 링크 및 지상파 마이크로웨이브 링크
- 상용, 무선, 군용 통신 링크
- 새로운 어플리케이션을 위해 상용 칩셋을 재배포할 수 있는 의료용, RFID, 전용 데이터 링크
- 다중 대역 Receiver 아키텍처 및 이미지 거부/ 간섭 거부 시스템
- RFIC 다운컨버터와 같은 전압 기반 시스템
최저 수준의 소유 비용
- Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들의 노드 고정식 라이센스에 첫 해 1년간 지원 그리고 동급 제품보다 저렴한 업그레이드 포함. 사실, 이 정도 수준의 가격은 대부분의 기타 RF/마이크로웨이브 시스템 설계 툴의 1년간 임대 요금보다 저렴함. Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들은 시간을 기준으로 하는 라이센스로도 이용할 수 있어 예산의 제약이 심한 프로젝트에서 현금 흐름의 영향 완화 가능.
동일 가격대에서 최고 성능을 자랑하는 RF/마이크로웨이브 시스템 설계 툴
- Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들은 다른 RF EDA 플랫폼보다 저렴한 가격으로 더 많은 기능을 제공하면서도 유용성, 품질, 정확성, 기술적 깊이 측면에서도 결코 뒤쳐지지 않습니다.
- Genesys는 설치 및 관리가 쉬운 툴로서 RF/마이크로웨이브 시스템 엔지니어들에게 저렴한 가격으로 우수한 설계 환경을 제공하면서도 전사적 차원의 설계 흐름 자동화 관리가 복잡하지 않습니다.
- 예를 들면, Genesys 코어만으로도 거의 타의 추종을 불허할 만한 각종 기능을 이용할 수 있는데도 불구하고 통합의 이점이 없다는 이유로 인해 별도로 구입해야 한다면 비용이 몇 배는 더 들 것입니다. Genesys 코어에는 이미 성능이 입증되었고 사용하기 쉬운 RF 스케매틱 캡처, 레이아웃, 설계 관리 환경 및 테스트 계측기 링크뿐만 아니라 고급 최적화를 비롯한 강력한 선형 및 통계 시뮬레이터까지 포함되어 있습니다. Genesys 코어에서는 MATLAB가 이용하는 Mathlang 스크립팅 언어를 완벽 지원하므로 실로 타의 추종을 불허하는 데이터 처리 역량을 구현합니다. 또, Genesys 코어는 자유로운 가져오기/내보내기 변환기(Gerber, DXF/DWG, GDSII 등 지원)와 인터랙티브 3D 레이아웃 뷰어도 지원하므로 EM 시뮬레이션 또는 후반 공정의 제조를 고려해 PCB 설계도를 준비할 수 있습니다.
- 반면, 다른 RF EDA 툴은 특수 옵션 기능을 통해서만 RF 인식 레이아웃 또는 테스트 계측기 링크를 지원합니다.
결론적으로 Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들은 RF/마이크로웨이브 시스템 설계자 입장에서 볼 때 강력한 성능과 경제성을 동시에 갖춘 완벽한 EDA 솔루션이라 할 수 있습니다.
Genesys 코어, 시스템, 변조 RF 번들의 핵심적 빌딩 블록 | |
---|---|
빌딩 블록 | 설 명 |
Genesys 코어 | 코어 설계 환경, 선형 시뮬레이터, 최적화, 레이아웃, 3D 뷰, 통계 |
Genesys 시스템 | 시스템 아키텍처 및 주파수 계획 시뮬레이터 |
Genesys 변조 RF | LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준에 따른 검증 기능을 갖춘 EVM, BER, ACPR의 변조 RF 분석 기능 |
Genesys의 핵심 빌딩 블록에 대한 자세한 사항은 Genesys 제품 구조 및 옵션 페이지를 참조하십시오.