이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프용 MATLAB 데이터 분석 소프트웨어

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

키사이트로부터 MATLAB 데이터 분석 소프트웨어를 구입하여 스코프의 기능을 확장하십시오.

  • MATLAB 소프트웨어의 분석 능력을 이용하여 오실로스코프 신호를 분석 및 시각화하고 측정을 자동화하며 고유 필터를 설계 및 응용하십시오.
  • 5000, 6000, 7000 또는 90000 시리즈 오실로스코프 구입 시 키사이트가 두 가지 구성을 직접 제공합니다.
  • 90000 시리즈에서 MATLAB을 직접 설치 및 실행하거나 나머지 4개의 오실로스코프 제품군에서 GPIB, LAN 또는 USB 연결을 사용하여 원격으로 MATLAB을 설치 및 실행할 수 있습니다.

키사이트와 The MathWorks가 MATLAB을 완벽 지원

  • 키사이트 오실로스코프에 제공되는 MATLAB 계측기 드라이버는 키사이트에서 테스트를 실시하고 지원합니다.
  • MATLAB 사용과 어플리케이션 개발을 지원하기 위해 예제 어플리케이션을 제공합니다. 지금 다운로드 
  • 키사이트 또는 The MathWorks에서 설치 및 기술 지원을 제공합니다.

Infiniium 90000 시리즈에 추가 통합 제공

  • MATLAB을 Infiniium의 사용자 정의 기능(N5430A)과 결합시켜 90000 시리즈 내에서 맞춤화된 기능을 만들 수 있습니다.
  • MATLAB과 사용자 정의 기능을 사용하면 내장된 다른 모든 표준 오실로스코프 기능과 마찬가지로 라이브 파형 업데이트가 가능합니다.
  • 사용자 정의 기능은 모든 Infiniium 기반 소프트웨어와 완벽 통합됩니다.

내용

MATLAB 개요

MATLAB은 데이터 분석 소프트웨어 환경 및 프로그래밍 언어로서 현재 백만 명 이상이 사용할 정도로 높은 신뢰를 얻고 있습니다. MATLAB 소프트웨어는 측정 수행, 데이터 분석 및 시각화, 임의 파형 생성, 계측기 제어 및 테스트 시스템 개발 등에 이용할 수 있습니다. 또한, 신호 처리 및 디지털 필터링 등의 데이터 분석 작업에 이용할 수 있는 대화식 도구와 명령줄 기능을 제공합니다. MATLAB은 다양한 산업과 응용 분야에서 사용되며 전세계 3,500개 이상의 대학에서 기본적 도구로 자리 잡았습니다. InfiniiVision 5000, 6000 또는 7000 시리즈 오실로스코프나 Infiniium 90000 시리즈 오실로스코프를 구입할 경우 키사이트에서 MATLAB 소프트웨어를 직접 구입할 수 있습니다. 데이터 수집과 분석을 위한 기본 MATLAB 기능부터 신호 처리, 필터 설계 및 테스트 자동화를 위한 완벽한 지원까지 두 가지 MATLAB 구성을 제공합니다. MATLAB은 이러한 계측기로 수집한 신호로부터 데이터를 분석하고 신호를 필터링하며 측정을 자동화하기 위한 도구를 제공함으로써 키사이트 실시간 오실로스코프의 기능을 확장시킵니다.
MATLAB은 이러한 계측기에 직접 설치하고 실행하거나 GPIB, LAN 또는 USB 연결을 사용하여 원격 컴퓨터에 설치하고 실행할 수 있습니다.

키사이트 오실로스코프에서 MATLAB 사용

MATLAB은 사용자가 다음 작업을 수행할 수 있도록 지원함으로써 키사이트 오실로스코프의 기능을 확장시킵니다.

  • MATLAB에서 맞춤화된 디지털 필터를 설계하고 이를 키사이트 오실로스코프에서 수집한 신호에 적용합니다.
  • 결과를 2D 및 3D 그래픽으로 시각화하여 설계에 대한 이해도를 높입니다.
  • GUI 기반 어플리케이션을 개발하여 MATLAB에 익숙하지 않은 오실로스코프 사용자의 테스트 실행을 지원합니다.
  • 수작업으로 실행하기 어렵거나 반복적으로 실행해야 하는 측정 작업을 자동화합니다.
  • 키사이트 오실로스코프와 다른 계측기로 구성된 테스트 시스템을 구성합니다.
  • 오실로스코프 데이터 보고서를 자동으로 생성하여 결과를 동료, 관리자, 공급자 및 고객과 공유합니다.

장점

키사이트 오실로스코프와 함께 MATLAB 소프트웨어를 구입하면 다음 5가지 장점이 있습니다.

  • 편리성: 한번의 구매로 소프트웨어와 오실로스코프를 모두 장만합니다.
  • 검증된 솔루션: 키사이트에서 판매하는 MATLAB 소프트웨어는 키사이트에서 테스트를 거쳐 적합성을 검증했습니다.
  • 확실한 지원: 설치 및 기술상의 문제가 있을 경우 키사이트 또는 The MathWorks로 지원을 요청하십시오.
  • 빠른 시작: 키사이트로부터 직접 다양한 어플리케이션 예제를 제공 받아 작업을 빠르게 시작합니다.
  • 신뢰성: MATLAB 소프트웨어는 사용자의 필요성을 언제나 만족시켜줍니다.

키사이트로부터 InfiniiVision 5000, 6000 또는 7000 시리즈 오실로스코프를 구입할 경우 다음 MATLAB 소프트웨어 옵션을 제공합니다.

옵션-061 MATLAB- 기본 오실로스코프 패키지
옵션설명추가 정보
옵션-061MATLAB – 기본 오실로스코프 패키지오실로스코프 신호를 분석 및 시각화하고 고유 필터를 설계 및 응용하며, 측정을 자동화하고 어플리케이션을 개발하기 위한 MATLAB 데이터 분석 소프트웨어
옵션-062MATLAB – 표준 오실로스코프 패키지MATLAB – 기본 오실로스코프 패키지에 신호 처리 도구 상자와 필터 설계 도구 상자가 추가됩니다.
기본적 수준에서 전문적 수준에 이르는 신호 필터링, 데이터 분석, 측정 자동화 등 오실로스코프에서 수행하는 일반적 작업에 적합한 일반적 MATLAB 소프트웨어 패키지를 제공합니다(대부분의 오실로스코프 사용자에게 권장하는 구성).

키사이트로부터 Infiniium 90000 시리즈 오실로스코프를 구입할 경우 다음 MATLAB 소프트웨어 옵션을 제공합니다.

옵션설명추가 정보
DSO90000A-061MATLAB – 기본 오실로스코프 패키지이 기본 구성에는 MATLAB 소프트웨어 환경과 계측기 제어 도구 상자가 포함됩니다. 이 구성을 사용하여 키사이트 90000 시리즈 오실로스코프의 데이터를 구성, 제어 및 수집하여 기본적 신호 분석과 시각화 작업을 수행할 수 있습니다.
DSO90000A-062MATLAB – 표준 오실로스코프 패키지MATLAB – 기본 오실로스코프 패키지에 신호 처리 도구 상자와 필터 설계 도구 상자가 추가됩니다.
기본적 수준에서 전문적 수준에 이르는 신호 필터링, 데이터 분석, 측정 자동화 등 오실로스코프에서 수행하는 일반적 작업에 적합한 일반적 MATLAB 소프트웨어 패키지를 제공합니다(대부분의 오실로스코프 사용자에게 권장하는 구성).

각 키사이트 옵션으로 제공되는 특정 MATLAB 도구 상자에 대한 자세한 내용은 The MathWorks 웹 사이트를 방문하십시오.

참고: MATLAB 소프트웨어 패키지는 키사이트 EXA, MXA 및 PSA 신호 및 스펙트럼 분석기를 구입할 때도 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 키사이트 신호 분석기 제품용 MATLAB 페이지를 방문하십시오.

시작하기

키사이트 현장 엔지니어나 어플리케이션 엔지니어에게 연락하여 키사이트 오실로스코프나 다른 계측기의 가치를 높일 수 있는 MATLAB 소프트웨어 사용에 대해 알아보십시오. 또한, 오실로스코프에 사용할 수 있는 20개 이상의 MATLAB 예제 어플리케이션 및 프로그램, 테스트를 거친 MATLAB 계측기 드라이버, 기술 문서 및 데이터 시트가 포함된 MATLAB 기술 키트를 키사이트에서 무료로 제공합니다. 지금 다운로드

MATLAB은 The MathWorks, Inc.의 등록 상표입니다.