이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E1852B Bluetooth 테스트 세트

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

"2005년 5월 1일자로 E1852B는 키사이트 제품 가격 목록(Corporate Price List)에서 삭제될 예정입니다. 이 마감일 이전에 주문을 할 경우 해당 지역의 키사이트 영업 사원에게 문의하십시오. 또한 N4010A 무선 연결 테스트 세트를 고객의 설치된 E1852B 베이스에 대한 적절한 대체품으로 고려할 수 있습니다. 새로운 고성능 플랫폼으로 전환할 수 있는 매력적인 보상교환/보상판매 행사도 있습니다." N4010A 보상교환 행사

E1852B Bluetooth™ 테스트 세트에는 RF 인터페이스를 통해 테스트 대상 디바이스(DUT)를 제어하는 기능은 물론 Bluetooth™ 디바이스의 기능 및 성능 검증에 필요한 기능이 있습니다.

저렴한 독립형 솔루션은 표준 Bluetooth™ 프로토콜을 통해 DUT와의 연결을 설정하고 일반(normal) 모드와 테스트(test) 모드를 모두 지원함으로써 빠른 기능 테스트와 성능 테스트를 실행합니다. 전력, 변조, 주파수 오류, 주파수 드리프트 같은 주요 송신기 파라미터와 수신기 감도를 측정합니다. RF 분석기 같은 추가 기능 및 RF 발생기 기능은 클럭 및 데이터 출력과 함께 모듈 교정 및 진단을 지원합니다.

PC 기반 그래픽 사용자 인터페이스용 소프트웨어가 테스트 세트에 포함되어 간단한 측정 셋업을 제공합니다. 결과는 숫자와 그래프로 표시되면 또한 로그 파일로 저장할 수 있기 때문에 쉽게 결함 보고서를 생성하거나 결과를 캡쳐하여 추가 분석을 수행할 수 있습니다. 자동화 테스트 시퀀스는 쉽게 생성되며 프로그래밍 예제가 제공됩니다.

개발 수명 주기 동안에 E1852B는 서로 다른 업체의 모듈 성능에 액세스하는 데 사용될 수 있으며 적절한 선택을 하는 데도 유용합니다. 제조업체가 Bluetooth™ 기능을 자체 제품에 통합시킴에 따라 E1852B는 부품의 상호 운용성 검증을 지원하여 신속하게 최종 설계에 도달하도록 도와줍니다.

사전 품질검증 단계에서 Bluetooth™ 품질검증 테스트는 복잡하고도 시간 소모적일 수 있습니다. E1852B를 포함한 in-house 사전 품질 검증 테스트를 통해 설계자는 개발 주기 초기에 장애를 식별하여 제품 출시 시간을 가속화할 수 있습니다.

제조 환경에서 E1852B는 Bluetooth™ 디바이스와 연결을 설정하고 제어하여 제대로 작동하는 지를 확인합니다. 또한 루프백 및 송신기 테스트 모드에서 주요 파라미터의 성능을 측정하여 다른 Bluetooth™ 디바이스와의 신뢰할 수 있는 상호 운용성을 보장합니다. PlugNplay 드라이버가 제공되어 제품군 프로그래밍 환경에서 테스트 개발을 돕습니다. E1852B에서 GPIB와 직렬 포트 모두가 지원되어 테스트 시스템과의 원활한 통합을 보장합니다. 지원 소프트웨어를 사용하면 반복적이거나 시간 소모적인 측정을 위해 테스트 시퀀스를 자동화함으로써 처리능력과 비용을 절충하지 않고도 제품 품질을 보장할 수 있습니다.

정기 펌웨어 업데이트를 웹에서 쉽게 다운로드하기 때문에 최신 Bluetooth™ 표준과의 상호 운용성 보장은 물론 E1852B에 최신 기능을 지원할 수 있습니다. 키사이트는 신속한 설치 및 작동을 위해 전세계적으로 어플리케이션을 제공합니다.

Bluetooth™ 및 Bluetooth™ 로고는 Bluetooth™ SIG Inc. USA가 소유하고 Keysight Technologies, Inc.에게 사용이 허가된 상표입니다.