이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E7476A W-CDMA 드라이브 테스트 시스템

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

Keysight E7476A W-CDMA 드라이브 테스트 시스템은 무선 서비스 제공업체와 네트워크 장비 생산업체가 W-CDMA 네트워크를 신속히 턴업시키고 네트워크 성능을 최적화 하는 한편 그에 소요되는 시간과 노력은 최소화 할 수 있도록 합니다. E7476A W-CDMA 수신기 기반의 드라이브 테스트 솔루션은 3G 솔루션의 최초 출시를 가능케 하는데 있어 중요한 역할을 합니다.

주요특징 및 사양은 다음과 같습니다.

  • 네트워크에 의존하지 않는 수신기 기반의 솔루션을 제공하여 네트워크 문제의 신속한 탐지를 지원합니다
  • 자동 소프트웨어 알람 기능을 제공하여 네트워크 문제 발생 시 이들에 대한 탐지를 지원합니다.
  • 대도시권역에서 직면하게 되는 보행자 설정값의 드라이브 테스트 기능의 수행 능력을 포함하여 간편한 네트워크 배치를 위한 견고한 휴대용 수신를 제공합니다
  • 최대 4개까지의 디지털 수신기 추가가 가능하고, 이용시 최대 4개의 3G W-CDMA 전화기를 지원할 수 있도록 확장이 가능하며, 네트워크의 규모에 따라 플랫폼 솔루션의 개선이 가능한 확장성 있는 드라이브 테스트 플랫폼 아키텍처를 활용합니다. 이러한 확장성으로 인해 지속적으로 개량되는 드라이브 테스트 플랫폼을 사용할 수 있으며, 따라서 고객의 초기 드라이브 테스트에 대한 투자도 보호해 줍니다.
  • 키사이트의 검증된 2G 드라이브 테스트 솔루션을 기초로 구성되며, 3G 고객 및 이들의 어플리케이션에서의 필요성 증가에 대응할 수 있도록 기존 플랫폼이 개선되었습니다.
  • 현행의 2세대 제공업체(GSM 및 IS-95)가 완전히 새로운 최적화 툴을 구입하지 않고도 3세대 기술로 이행할 수 있도록 하는 상호 교환 기술의 제공합니다. 키사이트의 드라이브 테스트 솔루션을 구입하면 고객의 초기 투자도 보호되는 것입니다.