이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Impedance Analyzers Upgrades

  • E4990A-001 Enhanced Measurement Speed E4990A-001 Enhanced Measurement Speed 

    E4990A-001 Enhanced Measurement Speed

    • Same measurement speed same as 120-MHz E4990A
    • Decreasing the measurement time from 30 msec to 3 msec per point

  • E4991B-002 재료 측정 펌웨어 E4991B-002 재료 측정 펌웨어 

    E4991B-002 재료 측정 펌웨어

    E4991B-002 재료 측정 펌웨어는 최대 1GHz의 투과도 및 유전율과 같은 재료 파라미터의 직접 판독값을 제공합니다.

  • E4991B-007 온도 특성 테스트 키트 E4991B-007 온도 특성 테스트 키트 

    E4991B-007 온도 특성 테스트 키트

    E4991B-007은 -55?C ~ +150?C의 넓은 온도 범위 내에서 고도로 정확한 온도 특성 분석 기능을 제공합니다.

  • E4991B-010 프로브 스테이션 연결 키트 E4991B-010 프로브 스테이션 연결 키트 

    E4991B-010 프로브 스테이션 연결 키트

    E4991B-010은 최대 3GHz의 정확한 온웨이퍼 또는 마이크로 구성요소 임피던스 측정을 제공합니다.