Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
장비 워크플로 소프트웨어
데이터 분석, 실험실 운영, 테스트 자동화 도구를 통해 테스트 워크플로를 가속화하십시오
테스트 워크플로와 실험실 운영 자동화
장비, 테스트 스테이션, 프로젝트 팀을 하나의 테스트 데이터 소스와 연결합니다. 복잡한 테스트 워크플로, 측정 상관관계, 리소스 관리를 자동화하여 테스트 랩부터 생산 현장에 이르는 운영을 최적화합니다.
장비 워크플로 소프트웨어 살펴보기
Test Automation을 통해 테스트 워크플로 간소화
테스트 자동화를 사용하면 전통적인 테스트 자동화 및 분석 도구에 비해 시간과 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 제품 출시 일정이 아주 빠듯할 때도 키사이트의 PathWave Test Automation이 제공하는 다양한 도구를 활용하면, 기한 내에 작업을 완료할 수 있습니다.
자체 테스트 소프트웨어와 관련된 문제에 대해 알아보고 최신 상용 테스트 소프트웨어 환경이 어떻게 테스트 워크플로를 가속화하고 출시 기간을 앞당겨줄 수 있는지 확인해 보십시오.
장비 워크플로 소프트웨어로 어떠한 작업을 수행할 수 있습니까?
장소에 상관없이 연결, 상호연결 및 협업
테스트 워크플로는 설계, 시뮬레이션, 검증이 중심이 되어야 합니다. 별도의 장비를 관리하고 측정을 상호연결하고 복잡한 테스트 계획을 수립하느라 소중한 시간을 낭비해서는 안 됩니다. 장비 측정 데이터를 클라우드에 연결하고 테스트 장비와 테스트 팀 사이에서 데이터를 자동으로 상호연결할 수 있으며, 실험실 간 손쉬운 협업이 가능하고 작업 진행 과정에서 인적 오류를 제거할 수 있습니다.
자세히 보기
BenchVue One 체험하기
실험실 및 테스트 워크플로를 전방위적으로 파악하십시오
실험실의 내부 상황에 대해 자세히 알아보십시오. 테스트 주문에서 실행, 리소스 추적, 데이터 분석 및 스토리지, 보고서 생성에 이르는 실험실의 모든 작업을 하나의 창에서 확인할 수 있습니다. 각 팀이 독립적으로 테스트하든 TaaS(Test as a Service)를 제공하는 중앙집중화된 그룹에 의존하든 상관없이, 키사이트가 연결 및 자동화된 효율적 워크플로를 구축 및 관리할 수 있도록 도와드립니다.
빅 데이터를 통해 제조 워크플로 최적화
빅 데이터는 수율을 개선하고 재작업과 재테스트를 최소화하고 제품의 품질을 개선하는 데 도움이 됩니다. 예측적 통찰력을 통해 조직을 아우르는 근본 원인 분석을 수행하고 이상점을 자동으로 감지하고 불필요한 요소를 제거하십시오. 광범위한 드릴다운, 맞춤 알람, 엄선한 노코드 시각화를 통해 대시보드, 스프레드시트, 그리고 방대한 양의 원시 데이터를 샅샅이 뒤질 필요 없이 중요한 수정 작업을 진행할 수 있습니다.
장비 워크플로 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기
장비 워크플로 소프트웨어와 관련해 자주 묻는 질문
키사이트 BenchVue란 무엇입니까?
Keysight BenchVue는 설계 엔지니어가 설계 및 테스트 워크플로를 가속화하는 데 도움이 되는 멀티 플랫폼 소프트웨어 제품군입니다. BenchVue는 데이터 수집 및 분석, 장비 제어, 테스트 자동화와 같은 응용프로그램을 하나의 플랫폼에 결합함으로써 다양한(벤치) 테스트와 관련된 많은 문제를 제거합니다.
이 제품군을 사용하면 개발 단계의 테스트를 빠르게 통과하고 장비 연결, 제어 및 자동화 테스트 단계를 단순화하여 결과에 더 빠르게 액세스할 수 있습니다. 전용 계측기 앱을 사용하면 각 제품군에서 가장 일반적으로 사용되는 측정 및 설정을 신속하게 구성하여 자동화 프로그램 개발을 대폭 줄이고 테스트 워크플로를 더욱 간소화할 수 있습니다.
키사이트 BenchVue One이란 무엇입니까?
Keysight BenchVue One은 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 설계 엔지니어가 설계 및 테스트 워크플로 전반에 걸쳐 매일 겪는 측정 데이터 손실, 복잡하고 번거로운 변환, 시각화 유연성 부족 문제를 제거합니다. 이 애플리케이션은 설계 및 테스트를 위한 멀티 계측기 데이터 상관관계, 집계 및 시각화 플랫폼을 하나의 창에서 제공합니다. BenchVue One을 사용하면 도시, 국가 또는 대륙 전반에 걸쳐 클라우드에 쉽게 연결하고 데이터의 상관관계를 보여주며 팀과 안전하게 협업할 수 있습니다.
설계 및 테스트 협업 도구란 무엇입니까?
설계 및 테스트 협업 도구는 주로 엔지니어의 벤치탑 및 스팬 장비 제어, 데이터 수집 및 분석, 테스트 자동화 소프트웨어에 중점을 둡니다. 이러한 도구는 데이터를 상호 연관시키고, 측정값을 통합하고 시각화하며, 테스트 조정과 순서 지정을 통해 효율성과 협업을 향상시킵니다.
실험실 관리 도구란 무엇입니까?
이름 그대로 실험실 관리 도구는 실험실 관리자와 책임자가 테스트 팀과 조직을 관리하는 데 도움이 됩니다. 실험실 관리자는 실험실 전체의 효율적인 작업 흐름을 유지하기 위해 여러 도구에 의존하는 경우가 많습니다. 하지만 자산 및 리소스 관리는 여전히 어려운 일입니다. 이에 비해 이 실험실 관리 도구는 서로 다른 도구를 단일 창으로 통합하여 자산, 활동 및 분석에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
이러한 도구는 실험실 관리자가 데이터 수집, 처리, 저장 및 검색을 포괄하는 테스트 계획을 생성하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 자산 및 리소스 관리 애플리케이션은 팀이 최대 효율을 달성하는 데 도움이 되는 프로세스 중심의 연결된 워크플로를 보장합니다. 또한 실험실 관리자는 도구의 데이터 분석을 사용하여 장비 구매를 최적화하고 테스트 결과를 향상하며 제품 품질을 보장하여 실험실 전체의 생산성, 품질 및 테스트 보증을 향상시킬 수 있습니다.
운영 관리 도구란 무엇입니까?
운영 관리 도구는 테스트 및 측정 지표를 빅 데이터 분석과 결합합니다. 많은 빅 데이터 분석 플랫폼과 자산 모니터링 도구가 있지만 이 운영 관리 도구는 세분화된 테스트 데이터의 숨겨진 가치를 활용하여 해당 데이터를 수집, 변환 및 분석하여 설계, 테스트 및 제조 팀의 생산량을 향상시킵니다.
이 도구는 유지보수 업그레이드나 프로세스 개선에 우선순위를 두는 대신, 데이터 합성 및 분석 기능이 생산량에 중점을 두어 기업 평판의 상승/하락을 관리합니다.
다른 도움이 필요하십니까?