이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 네트워크 에뮬레이터

키사이트 제품은 핸드폰 디자이너 및 제조업체에게 모바일 디바이스 테스트에 있어 향상된 측정 속도와 개선된 정확성, 뛰어난 유연성을 제공합니다. 단일 박스 테스트 세트가 LTE-Advanced, LTE (FDD and TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR), Bluetooth Low Energy, ZigBee™, Wireless LAN(WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO, WiMAX™ 등 모든 주요 기술 형식을 아우릅니다.

많은 시간이 소요되고 복잡한 측정 및 분석 작업에서 무선 측정을 간소화하고 테스트를 자동화하도록 설계된 소프트웨어 제품을 통해 키사이트 무선 테스트 세트 기능을 확장하십시오. 모든 무선 통신 테스트 세트 플랫폼에서 셀룰러 모바일 디바이스, WiMAX, LTE 및 Bluetooth/WLAN 디바이스의 테스트를 자동화해주는 소프트웨어 제품이 출시되어 있습니다.

키사이트 시스템은 계측기, 케이블링 및 시스템 하드웨어를 냉각, 전원, 인체공학, 안전성 및 기계적 안정성을 제공하도록 설계된 랙에 하나로 통합했습니다. 키사이트는 신속하고 손쉽게 설계 단계에서 대량 생산 단계로 전환함으로써 테스트 비용을 줄여 보다 빨리 수익을 달성할 수 있도록 도울 것입니다.

Anite의 관련 솔루션

Anite는 키사이트테크놀로지스에 새로 편입되었습니다. 이제 Anite의 디바이스 및 인프라 테스트 비즈니스는 키사이트테크놀로지스의 이름을 달고 수행됩니다. Anite Conformance Toolset, Anite SAS Interoperability Testing, Propsim Channel Emulation Solutions, Anite Virtual Drive Testing Toolset 및 Anite Development Toolset에 관한 정보는 아래를 참조하십시오. Nemo라는 브랜드의 솔루션을 통해 수행되는 Anite의 네트워크 테스트 비즈니스와 관련된 정보는 www.anite.com  을 방문하십시오.

1-25 / 416

정렬방식:
E7515B UXM 5G Wireless Test Set Getting Started Guide
This manual provides a “Quick Start” introduction to the E7515B UXM 5G Test Set, its front and rear panel functions, its Control Panel application, its operating system, and its Internal Applications Server.

사용자 매뉴얼 2019-08-01

PDF PDF 4.87 MB
E7515A UXM Wireless Test Set Getting Started Guide
This manual documents UXM software

사용자 매뉴얼 2019-08-01

PDF PDF 3.21 MB
E6640A EXM Wireless Test Set Getting Started Guide
Getting started information for the E6640A EXM wireless test set.

사용자 매뉴얼 2019-07-01

PDF PDF 6.93 MB
E7760B Wideband Transceiver Getting Started Guide
Safety information, basic instructions for use, operating tasks, and an introduction to the user interface and operating system.

사용자 매뉴얼 2019-01-01

PDF PDF 5.71 MB
E7515B UXM 5G Firmware Update Tool Installation & User Guide
Instructions on how to update the firmware of E7515B UXM 5G units.

사용자 매뉴얼 2018-12-01

PDF PDF 1.31 MB
E7760A Wideband Transceiver User's Guide
Instructions on how to use the 5G test application with the E7760B Wideband Transceiver.

사용자 매뉴얼 2018-11-01

PDF PDF 7.51 MB
M1740A mmWave Transceiver Getting Started Guide
Getting started information for the M1740A mmWave Transceiver.

사용자 매뉴얼 2018-10-01

PDF PDF 1.28 MB
E7530A LTE/LTE-A Test Application Online Documentation (.chm)
This help describes how to use the E7530A LTE/LTE-A Test Application for software revision 1.9.1.0. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents.

도움말 파일 2018-08-16

CHM CHM 1.64 MB
Signal Studio Waveform Licenses User's Guide
Use the N76xxB Signal Studio software to configure, generate, and download waveform files to your instrument.

사용자 매뉴얼 2018-01-01

PDF PDF 580 KB
E7515A UXM Wireless Test Set User's and Programmer's Guide
This manual describes the following aspects of the E7515A UXM: - using the Application Switch Tool - setting up the programming connection for sending SCPI commands to each UXM software component - specifying RF Cable Compensation.

사용자 매뉴얼 2017-12-01

E7760A Wideband Transceiver User's Guide
A guide to the screen interface and SCPI programming interface for the E7760A. Also: test scenarios, port usage, and information on the IEEE 802.11ad-2012 PHY radio standard.

사용자 매뉴얼 2017-07-01

PDF PDF 12.44 MB
X-Series Multi-touch Test Set User Documentation (webhelp)
Online documentation that includes programming information, SCPI commands, and more.

도움말 파일 2017-06-05

E7760A Wideband Transceiver Getting Started Guide
Safety information, basic instructions for use, operating tasks, and an introduction to the user interface and operating system.

사용자 매뉴얼 2017-05-01

PDF PDF 4.67 MB
E7521A GSM/GPRS/EGPRS Test Application Online Documentation (.chm)
This help describes how to use the E7521A GSM/GPRS/EGPRS Test Application for software revision 1.6.1.x. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents.

도움말 파일 2017-03-01

CHM CHM
E7515A UXM Firmware Update Tool Installation and User Guide
Instructions and user information on how to use the E7515A firmware update tool.

사용자 매뉴얼 2017-03-01

PDF PDF 672 KB
E7523A W-CDMA Test Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the E7523A W-CDMA software applications. Refer to the topic: Using Help > Updating the Help File in this chm for instructions for replacing the context-sensitive help in your UXM. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents. system functions, and measurement functions.

도움말 파일 2017-03-01

E7529A TD-SCDMA/HSPA Test Application Online Documentation (.chm)
This help describes how to use the E7529A TD-SCDMA/HSPA Test Application for software revision 1.6.1.x. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents.

도움말 파일 2016-12-06

CHM CHM
M1650A mmWave Transceiver Getting Started Guide
Safety information, location and mounting, and exterior connections for the M1650A, which is used as a test head for the E7760A Wideband Transceiver.

사용자 매뉴얼 2016-10-01

PDF PDF 277 KB
Protocol Logging and Analysis Software (E7515A-L01) - User Guide
Installation and user information for the Protocol Logging & Analysis software. You must have this license (E7515A-L01) to capture data from the UXM

사용자 매뉴얼 2016-09-01

PDF PDF 3.29 MB
Remote Radio Head Tester E6610A - User and Programming Guide
User and Programming Guide for the E6610A Remote Radio Head Tester

사용자 매뉴얼 2016-09-01

PDF PDF 3.76 MB
E6610A Remote Radio Head Tester Startup Guide
Start-up information for the E6610A remote radio head tester.

사용자 매뉴얼 2016-08-01

PDF PDF 15.03 MB
T9080B LTE/ LTE-A FDD X-Series Measurement Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the LTE/LTE-A FDD mode of the LTE/LTE-A X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or to the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

도움말 파일 2016-04-01

CHM CHM 10.79 MB
T9082B LTE TDD/LTE-A TDD X-Series Measurement Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the LTE/LTE-A TDD mode of the LTE/LTE-A X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or to the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

도움말 파일 2016-04-01

CHM CHM 10.80 MB
T9079A TDSCDMA with HSPA8PSK Measurement Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the TDSCDMA mode of the 2G/3G X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

도움말 파일 2016-04-01

T9073B W-CDMA & HSPA Measurement Applications User’s & Programmer’s Reference Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the W-CDMA mode of the 2G/3G X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

도움말 파일 2016-04-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음

관련 산업 및 기술