Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
파형 및 함수 발생기
키사이트의 파형 및 함수 발생기는 표준 파형 테스트에 사용되는 장비입니다. 마이크로볼트부터 수십볼트 이상까지 다양한 범위의 신호를 안정적으로 생성할 수 있습니다. 키사이트의 파형 및 함수 발생기는 어떠한 복잡한 작업이라도 신뢰할 수 있는 파형 생성을 제공합니다.
함수 발생기 사용법
키사이트 함수 발생기 사용법을 동영상으로 확인해 보세요. 함수 발생기 원리, 함수 발생기 진폭 조작 방법 등, 함수 발생기 사용법에 대한 자세한 내용을 확인해 보세요.
키사이트 함수 발생기는 변조, 스위프, 버스트 등 사용자들의 기대에 부합하는 표준 신호와 기능을 제공합니다. 또한 아무리 복잡한 작업이라도 신속하게 완료할 수 있는 기능과 유연성을 제공합니다.
Trueform 함수 발생기는 최고의 신호 충실도를 제공하므로 가장 까다로운 계측 환경에서도 원하는 파형을 정확히 생성할 수 있습니다. 따라서 계측 결과에 단지 생성 된 파형이 아닌 실제 설계의 특성이 나타난다는 확신을 가질 수 있습니다.
PathWave BenchVue 함수 생성기 소프트웨어
PC에서 직관적으로 함수 생성기를 제어하고, 쉽게 맞춤형 임의 파형을 로드할 수 있습니다.
- 클라우드를 통해 함수 생성기를 연결 및 제어할 수 있습니다.
- 신호 생성과 측정을 상호연관시키기 위해 신호 또는 차트를 제어, 표시할 수 있습니다.
- 여러 유형의 장비 측정값을 동시에 시각화할 수 있습니다.
- 최소한의 장비 지식으로 자동화된 테스트 시퀀스를 빠르게 생성해 보십시오.
- 함수 발생기는 전문가 수준의 계측기 제품 중 하나로, 오실로스코프, 디지털 멀티미터, 전원 공급 장치와 함께 사용될 수 있습니다. PathWave 소프트웨어를 사용하여 이 4개의 장비를 통합하고, 하드웨어를 쉽게 설정하여 제어할 수 있습니다.
- 새로운 장치를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이센스를 받습니다.
테스트 개선 및 시간 단축
최신 함수 발생기는 이전 제품보다 더 우수한 성능을 갖추고 있습니다. 테스트 개선과 실험 시간 단축에 유용한 5가지 고급 파형 기능에 대해 알아보십시오.
파형 및 함수 발생기 성능을 높이는 소프트웨어
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
관련 리소스
파형 발생기 FAQ
함수 및 파형 발생기란 무엇인가요?
함수 발생기는 사인파, 사각파, 램프파, 톱니파와 같은 표준 파형을 테스트 대상 디바이스(DUT)에 생성하는 전자 테스트 장비입니다. 회로 설계 및 기판에서 테스트에는 종종 일반 작동을 시뮬레이션하기 위해 제어 가능한 신호가 필요합니다. 물리적 시스템과 변환기를 테스트하려면 마이크로볼트부터 수십볼트 이상까지 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호가 필요한 경우가 종종 있습니다.
자극 또는 알려진 입력 신호를 제공하여 다른 조건에서 디바이스에 어떤 일이 발생하는지 알 수 있습니다. DUT가 예상대로 작동합니까? 성능이 저하되기 전에 어떤 종류의 허용 오차가 있습니까?
정상 작동이 확인된 신호를 DUT에 입력하고 출력을 모니터링하여 DUT의 성능을 평가할 수 있습니다. 파형 발생기 출력은 깨끗하고 안정적이어야 하며 디바이스의 최종 어플리케이션에서 사용할 실제 신호를 나타내야 합니다.
키사이트 Trueform 파형 생성 기술이란 무엇입니까?
Trueform 파형 생성 기술은 키사이트의 33600A 및 33500B 시리즈 Trueform 파형 발생기에 적용된 독점 기술입니다. 키사이트의 Trueform 기술은 파형 발생 기술의 차세대 도약으로, DDS 기술의 가격대에서 PPC 기술과 같이 건너뛰는 파형 지점이 없는 예측 가능한 저노이즈 파형이라는 두 가지 장점을 모두 제공합니다.
Trueform 기술의 장점은 무엇입니까?
다음과 같은 장점이 있습니다.
최저 지터
Trueform 함수/임의 파형 발생기는 1ps의 낮은 지터로 탁월한 에지 안정성을 제공합니다. 또한 다른 장비의 타이밍 및 트리거링을 위한 시스템 클럭으로도 사용할 수 있습니다. 지터 성능이 뛰어나므로 에지를 보다 정확하게 배치해 회로 설계시 타이밍 오류를 줄일 수 있습니다.
최저 고조파 왜곡
단 0.03%의 총 고조파 왜곡 수치를 보이는 Trueform 파형 발생기는 다른 발생기보다 5배 더 높은 충실도를 제공합니다. 깨끗하고 스퓨리어스 없는 신호는 노이즈나 추가 왜곡을 생성하지 않습니다. 파형 발생기의 특성이 아닌 설계의 특성이 담긴 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
비앨리어싱
Trueform 임의 파형 발생 기능을 사용하여 모든 모양과 길이의 파형을 정의할 수 있습니다. 테스팅 디바이스의 신뢰성 측면에서 치명적인 단시간 이상 현상을 놓치는 일 없이 정확한 샘플링 속도에서, 정의된 대로 신호를 재생할 수 있습니다. Trueform은 지점을 건너뛰지 않으며 항상 앤티앨리어싱됩니다.
키사이트 PathWave BenchVue 소프트웨어란 무엇입니까?
키사이트 PathWave BenchVue 소프트웨어는 다양한 어플리케이션을 포함하고 호스팅합니다. BenchVue 어플리케이션을 사용하면 테스트 장비를 제어하고 테스트 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
PathWave BenchVue 소프트웨어를 사용하면 점점 그 수가 증가하고 있는 지원되는 키사이트 장비 목록에서 원하는 데이터를 연결, 제어 및 캡처할 수 있습니다. 대부분의 함수 발생기에는 장비에 연결되는 PC 어플리케이션 소프트웨어가 있습니다. 소프트웨어는 일반적으로 장비 테스트 시퀀스를 간단하게 연결, 제어 및 자동화함으로써 벤치 테스트와 관련된 많은 문제를 제거합니다.
함수 발생기에서 PathWave BenchVue 소프트웨어를 어떻게 사용합니까?
파형 발생기용 PathWave BenchVue 소프트웨어는 모든 기능을 갖춘 파형 생성 소프트웨어를 제공합니다. 이 소프트웨어를 통해 엔지니어는 신호 생성 기능을 최대한 활용하고 맞춤형 파형을 빠르고 간단하게 만들 수 있습니다.
PathWave BenchVue 소프트웨어는 사용자 지정 신호를 생성하는 데 사용할 수 있는 방정식 편집기, 파형 수학 및 드로잉 도구와 같이 편리한 생성 도구를 제공하는 PC 어플리케이션입니다. 플러그 앤 플레이 기능을 통해 장비를 PC에 연결하고 BenchVue에서 즉시 제어를 시작할 수 있습니다.
BenchVue를 열고 파형 발생기에 연결하면 파형 발생기의 그래픽 장비 제어 창이 표시됩니다. 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 원하는 매개변수로 일반 사인, 사각, 램프, 펄스, 삼각형, 노이즈, PRBS 및 DC 파형을 설정할 수 있습니다.
IQ 변조란 무엇입니까?
동상 직교 변조 또는 IQ 변조는 통신 어플리케이션에서 주로 사용되는 변조 방식입니다. 데이터 사용량이 많은 상황에서 계속해서 문제가 되고 있는 대역폭을 효율적으로 사용하기 때문에 인기가 높습니다. 시뮬레이션된 IQ 신호로 테스트하는 것은 설계자가 간섭으로 가득 찬 스펙트럼에서 지속적인 대역폭 위기 상황에 직면하기 때문에 중요합니다.
예를 들어 설계자는 실제 성능을 보장하기 위해 설계의 한계를 테스트해야 합니다. 이를 위해서는 먼저 이상적인 신호를 생성하여 설계의 이상적인 성능을 테스트해야 합니다. 따라서 정상 작동이 확인된 고품질의 신호를 생성해야 합니다.
두 채널 간의 게인 균형과 각 채널의 진폭 오프셋을 조정하여 비이상적인 IQ 신호를 시뮬레이션할 수 있습니다. 스큐를 조정해서 I 또는 Q 베이스밴드 신호를 피코초의 분해능으로 제시간에 이동할 수도 있습니다. 일부 함수 발생기를 사용하면 고급 변조를 수행하여 신호에 노이즈, 랜덤 지터 또는 결정적 지터를 추가할 수 있습니다.
파형 시퀀싱이 중요한 이유는 무엇입니까?
파형 시퀀싱을 사용하면 여러 개의 공통 세그먼트로 구성된 여러 파형을 생성할 수 있습니다. 시퀀싱을 사용하면 최소한의 장비 메모리를 사용하여 길고 복잡한 파형을 만들 수 있습니다. 파형 시퀀싱을 사용하면 필요에 따라 신호의 다양한 위치에서 다른 더 짧은 파형을 재현하여 메모리를 절약할 수 있습니다.
많은 테스트에는 긴 파형 메모리 레코드가 요구됩니다. 결국 필요한 레코드 길이가 사용 가능한 파형 메모리를 초과할 수 있습니다. 시퀀싱은 신호의 길이를 늘리기 위한 방법입니다. 시퀀싱에서 다른 파형 세그먼트는 사용자 정의 시퀀스 목록을 통해 반복(또는 차례로 재생)됩니다.
임의 신호를 생성하기 위해 보다 효율적인 워크플로를 생성하려는 엔지니어는 파형 시퀀싱을 사용하여 임의 파형 신호 라이브러리를 개발할 수 있습니다. 그런 다음 신호를 시퀀스로 재구성하여 새로운 신호를 만들 수 있습니다.
다른 도움이 필요하십니까?