オンデマンド
高解像度のビデオ、AR/VR、クラウドコンピューティング、ネットワークなどの需要の急増に伴い、ユーザーのネットワーク伝送性能に対する要求が高まり、Wi-Fi 面の伝送速度、時間、帯域幅などのさまざまな面で課題が生じています。 7は、より高い信号帯域、より高度な4096QAM方式、およびより高度なMIMO等の技術を採用し、より高いデータ転送速度とより短い遅延を提供する新しい世代のWi−Fi技術標準である。実験と検証では、4096QAM 方式の EVM の要求に匹敵するさらに高い要求が提案されています。テストツールと方法は、標準の要求を満たすために、システム、送信機/受信機、およびコンポーネントのパフォーマンスを厳密に観察する必要があります。
この技術は、新しい技術標準に従って、EVM の検査要求と解決策について徹底的に調査されます。
测试与测量技术人员
何をお探しですか?