Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイトのWEBセミナーで自動計測はとても人気のあるセミナーの一つです。最近では、プログラミングの知識がなくても簡単に自動計測が可能なBenchVueソフトウェアのライセンスが無償で添付されてる製品も増えてきました。そこで、プログラミングの経験のない全くの初心者から具体的なプログラミング手法や自動測定のノウハウを学びたい方まで、実際に自動計測を始めるために必要な情報やデジタルマルチメータを例に知らないと損をする高度な機能を駆使する自動計測のノウハウなどを網羅したセミナーを4本用意しました。日々おこなわれる測定作業の効率化、設定ミスを気にせず必要なデータを素早くレポート化する方法、一つ上の測定技術を学んでみませんか?
費用 : 無料
場所 : オンライン
日時 : 2020年4月24日(金)9:30 a.m. – 3:45 p.m.
セミナーの内容
初めての自動計測「入門編」9:30 a.m. – 10:30 a.m.
「測定値を長時間ロギングをしたい」、「画面やデータをPCに取り込みたい」、「測定工数を削減させ効率化したい」など、多くのエンジニアが自動計測に漠然とした期待を持っています。しかし自動計測に触れた書籍は少なく、何から学んだら良いかわからない、プログミングの勉強が大変そう、など躊躇している方も少なくありません。本セミナーは、今後自動計測を始めたいと考えている方に、自動計測のメリットとそれを実現するテクニックを分かりやすく説明します。
初めての自動計測「無償付属ソフトウェア編」10:45 a.m. – 11:45 a.m.
キーサイトの測定器(一部を除く)に無償付属するBenchVueソフトウェアは、テストベンチの作業を効率化する自動計測用ソフトウェアです。測定器に関する一連の作業(テストフロー)を簡単に自動化します。うんざりするような繰り返し測定作業を一気に効率化します。本セミナーでは、簡単にPCに接続して操作できるBenchVueのメリットとテストフローの作成例を紹介し、測定効率化を実感いただきます。
初めての自動計測「Excel VBAプログラミング編」1:30 p.m. – 2:30 p.m.
Excel VBAを使って、測定器の制御と測定値の取り込み、データの処理などの本格的なプログラミング環境を実現できます。Excelのセル、関数、グラフなどが使えるため、プログラミングを始める上で最もハードルが低く、これからプログラムを作成するエンジニアに最適な手法です。自動計測をどのように実現するのかプログラムを作成した経験のない方を対象に、Excel VBAでプログラムを作成する実際の手順を説明します。
実用的な自動計測「デジタルマルチメータ編」2:45 p.m. – 3:45 p.m.
キーサイトのデジタルマルチメータは、正確なDC電圧、微少電流などを高速・等間隔に長時間測定することが可能なFIFOメモリとPCとの高速インタフェースを有します。本セミナーでは、デジタルマルチメータを使用した高速サンプリング&長時間データロギングの自動計測サンプルプログラムの解説をします。また、自動計測は、測定器の基本的な動作原理を知る事が大切です。本セミナーではデジタルマルチメータの原理のおさらいと弊社に多いお問い合わせについて併せて説明します。
ご要望、ご質問はございませんか。