お探しのページはこちらでしょうか。
その他の検索結果
何をお探しですか?
関連キーワード
一致する製品が見つかりません - システム例外
検索結果
無料ハンドヘルドDMMでアプリケーションをパワーアップ
対象の電源製品をご購入の方に、Keysight U1232Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)をプレゼント。

信頼性の高いパワー測定
被試験デバイス(DUT)に電力を供給する場合、正確な試験結果が得られるに越したことはありません。DUTに電力を供給する電源によって、測定結果や信頼性が悪影響を受ける可能性があります。最高の結果を得るためには、高精度、高速、低ノイズが必要です。キーサイトの電源は、そのようなお客様のお役に立ちます:
- DUTのリモート・センス機能を内蔵し、電圧印加の安定性を向上
- 低出力リップル/ノイズとDUT保護で安心してテストが可能
- 直感的なユーザーインターフェース、広視野角の明るいカラーディスプレイ、どのようなベンチにも最適なフォームファクターで生産性を向上
期間限定で、対象のKeysight電源装置をご購入いただくと、U1232AハンドヘルドDMMを無料で差し上げます。
Keysight U1232AハンドヘルドDMMについて
U1232AハンドヘルドDMMは、過酷な作業条件に耐え、最悪のケースを想定した設計になっています。人間工学に基づいた形状のハンドヘルド・ユニットにはLEDフラッシュライトが内蔵されており、測定機能を選択しながらテストエリアを簡単に照らすことができます。このU1232Aは、次のようなことも可能にします:
- 見やすく点滅するバックライト・ディスプレイとオーディオ・アラートにより、ノイズの多い薄暗い環境でも導通テストを行うことができます。
- 低インピーダンス・モードを使用して、ゴースト電圧を排除し、測定精度を向上。
- 500時間のバッテリ寿命と、高電圧測定回路アプリケーションおよび作業員用のCAT III 600 V過電圧保護による安全性を維持します。
プロモーション条件
- 無償のU1232AハンドヘルドDMMを請求するには、以下のKeysight電源製品のいずれかをキャンペーン期間中にKeysightまたはKeysight認定パートナーから購入する必要があります。
- 対象のパワー製品を1台ご購入いただくと、U1232A DMMを1台プレゼント。
- 以下の地域でご利用いただけます:アメリカ大陸、アジア太平洋地域(APC)、ヨーロッパ、中東、アフリカ、インド(EMEAI)。対象外の国トルコ、ロシア、イスラエル、中華圏。
開始日2023年5月1日
終了日2023年12月31日
適格な電力製品
以下の一般的な電源から選択し、キーサイトまたは認定パートナーから直接購入して、このキャンペーンをご利用ください。
このオファーを利用する
U1232AハンドヘルドDMMを無償で請求するには、キャンペーン期間中にKeysightまたは認定パートナーから対象の電源をご購入ください。
Keysight eCommerceでご購入ください:
- 対象電源をカートに入れる
- www.keysight.com/find/PowerPromoClaim、商品到着後にお申し込みフォームにご記入ください。
Keysight認定パートナーを通じてご購入ください:
- ご注文は、Keysight認定パートナー(www.keysight.com/find/partners)までお問い合わせください。
- www.keysight.com/find/PowerPromoClaim、商品到着後にお申し込みフォームにご記入ください。
ヘルプが必要ですか?