バッテリーの寿命はIoTデバイスの寿命

IoTデバイスのバッテリー寿命テスト

バッテリー寿命の長さは、消費者の購買決定において重要な差別化要因である。また、バッテリーは安価だが、交換はそうではない。バッテリーの交換は、IoTデバイスよりも高くつくことがよくあります。IoTデバイスのバッテリー寿命を簡単に最適化する方法については、このeBookをご覧ください。

開発期間を数ヶ月短縮

Keysightのパワー解析ソフトウェアは、時間とコストを節約する重要な意思決定に必要な洞察を提供します。

ある水道メーターメーカーが、キーサイトのイベントベース電力解析ソフトウェアを使用することで、より優れた洞察力を獲得し、開発およびテスト期間を2か月短縮した事例をご紹介します。ソリューション 、バッテリ寿命が10年以上に延長され、設計が改善されました。

今すぐバッテリー寿命の最適化を開始

お使いのデバイスのバッテリ寿命を最適化するために、今すぐ対策を講じましょう。すでに互換性のあるDCパワーアナライザをお持ちの方は、30日間の無料トライアルでパワー解析ソフトウェアをお試しください。

ハードウェアがない?問題ありません。トライアル・ライセンスにはIoTセンサー・データがプリロードされていますので、お使いのデバイスで測定後の分析を行うことができます。 

今すぐダウンロードして、30日間の無料トライアルライセンスをインストールしてください。

 

テスト開発の簡素化

IoTデバイス試験の効率化をお考えですか?X8712A IoTデバイス・バッテリ寿命最適化ソリューション、DCパワー・アナライザ、電子DC負荷モジュール、ソフトウェアを1つに統合したソリューションです。

X8712Aは、デバイスの重要なRFまたはDCイベントと消費電力を自動的に関連付け、最も電流を使用している箇所を素早く特定するのに役立ちます。

X8712A

その他のIoTソフトウェア・ソリューション

  • NB-IoTおよびeMTC FDD測定アプリケーション

  • BenchVue電流アナライザ制御・解析アプリ

  • ヘルプが必要ですか?