何をお探しですか?
よりスマートなIoTのテスト方法
次世代のIoTイノベーション
キーサイトでよりスマートに
モノのインターネット (IoT) は常に進化と普及を続けています。デザインエンジニアとデバイスメーカーは、これらのデバイスのデザインとテストにおいてかなりの課題に直面します。デザイン、テスト、検証、セキュリティの実装における新しいレベルの複雑さによって5つのC、connectivity (接続性)、continuity(継続性)、compliance (コンプライアンス)、coexistence(共存)、cybersecurity(サイバーセキュリティ)が必要となります。
IoTの5つのCで最先端を走り続ける一方で、デザインとテストの課題を克服していきます。
Connectivity(接続性):万全なIoTデバイスを作成
Connectivity(接続性)により、IoTデバイスは他のIoTデバイス、クラウドといった周囲環境に接続することができます。万全なIoTデバイスの作成は、万全な接続性から始まります。


Continuity(継続性):IoTデバイスのバッテリー寿命の延長
Continuity(継続性)を確保するには、IoTデバイスのバッテリー寿命を延ばしてデバイス機能を長く実行できるようにする必要があります。デバイスデザイナーは、デバイスのバッテリー寿命を正確に計算して検証する際に多くの課題に直面しています。
IoTデバイスのバッテリー寿命を最適化するためのヒントをご覧いただき、デバイスの消費電力をモニターするためにデザインされたパワー解析ソフトウェアをご確認ください。
Compliance(コンプライアンス):進化する規制に対応
コンプライアンスとは、お使いのIoTデバイスが無線規格やグローバルな規制機関要件に順守していることを保証するものです。IoTデバイスメーカーにとっては、デザイン、テスト検証、製造、市場投入段階を含む製品のライフサイクル全体を通じて、プリコンプライアンステストとコンプライアンステストを実行することが不可欠です。
規制規格を学習し、厳しい実環境下に耐えうる製品をデザインおよび開発するための干渉の課題をより良く理解することができます。


Coexistence(共存):他のデバイスと共に信頼できる性能を保証
共存テストは意図した(干渉)信号が存在する中、お使いのIoTデバイスが機能的な無線性能を維持できることを保証するものです。デバイスメーカーにとって、デバイスが実環境下で直面する干渉課題や、それを回避するためのデザインを理解することは重要です。
干渉を克服するには共存テストの堅実な計画が必要です。お使いのデバイスがどんな場合でも正しく動作するよう干渉を発見して特定する方法をご覧ください。
Cybersecurity(サイバーセキュリティ):お使いのIoTデバイスのセキュリティ強化
サイバーセキュリティはサイバー攻撃の脅威からデータを保護します。広く普及した無線センサを使用して、サイバー犯罪者は最もシンプルなIoTデバイスにも高度な手段でアクセスします。これらのデバイスはサイバー犯罪者に価値の高いシステムへのゲートウェイを提供する可能性があります。
サイバー攻撃のリスクを最小限に抑えるために、企業はサイバーセキュリティの課題を克服し、堅牢なIoTインフラを構築するための究極的な手段をとる必要があります。


IOTの知見を深めるために
IoTデバイスデザインとテストの様々な課題と解決のヒントについて、キーサイトのエキスパートがウェブセミナで解説します。以下のオンデマンド・ウェブセミナーからIoT関連のテーマを選んでご視聴ください。
さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。