ホワイトペーパー
ガソリン車(ICE)が段階的に廃止され、クリーンエネルギーを使用する電気自動車(EV)に移行するには、EVを主流
市場に投入するための多大な技術投資が必要になります。2035年までにICEの製造を廃止または制限するという政府法案により、EVエコシステムの需要が急増しています。そのため、より効率的なEVバッテリーテストの方法も、いっそう求められるようになっています。市場の需要増加のカギになるのは、持続可能な電動輸送システムを可能にするEVのサブシステムであるバッテリーです。現在の課題は、高速でコストパフォーマンスが高く、エネルギー効率の優れたプロセスを使用して、耐久性、パワー密度、および動作の安全性を向上させるバッテリーを開発することです。バッテリーデザインの重要な側面の1つは、性能テストです。これは、デザイン、製造、およびシステム統合の工程を含む重要なプロセスです。自由市場に投入されるすべてのバッテリーが、最高品質の安全性と動作性能を実現していることを保証します。EVバッテリーのテストは、最新のシステムや手法がなければ、費用と時間のかかる作業になる可能性があります。バッテリー設計工程を通じてベストプラクティスと最新テクノロジーを使用することで、バッテリー設計の課題を迅速かつ容易に解決することができます。この技術記事では、エンドツーエンドのEVバッテリー・テスト・システムに投資することの重要性を説明します。さらに、最先端のテクノロジーに投資することで、EVバッテリーの品質と性能を改善し、バッテリー設計者が航続距離性能、パワー密度、安全性を損なうことなく、以下のような主要な市場の原動力に対応する方法についても紹介します。
何をお探しですか?