Column Control DTX

基地局トランスミッターの5G NRリリース16準拠を確実に

ホワイトペーパー

進化し続ける無線規格に対応するため、試験システムはより高い周波数、より広い帯域幅、新しい物理層機能をサポートする必要があります。5Gの登場で、より高速で信頼性が高く、かつ、ほぼ瞬時の接続が実現し、現在では革新的で多種多様なモバイル無線通信アプリケーションを毎日目にするようになりました。今では当たり前になったこれらのアプリケーションが確実に動作するように、基地局は新たなコンフォーマンステストに合格しなければなりません。コンフォーマンステストの実施は基地局の製品ライフサイクルの重要な部分であり、これには3GPPの仕様を正しく理解することが必要となります。この記事では、5G NRリリース16の基地局トランスミッターのコンフォーマンステストの要件と、ミリ波(mmWave)周波数テストで直面する具体的な課題について説明します。また、基地局トランスミッターのテスト時に、キーサイトの信号解析ソリューションの新しい機能を使用して規格要件を満たす方法についても説明します。

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡方法をお知らせください。 *必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えする キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX