RF Testing for Civil Unmanned Aerial Vehicles (UAV)

アプリケーションノート

RF Testing for Civil Unmanned Aerial Vehicles

An unmanned aerial vehicle (UAV), also known as a drone, is an aircraft without a human pilot aboard. The flight of UAVs is manually controlled by the remote control of a pilot on the ground, or autonomously controlled by onboard computers. In the past, UAVs have mostly been used for military and special operation applications. But it is gaining more civil applications now in the areas such as commercial aerial surveillance, journalism, commercial and motion picture filming, search and rescue, and nonmilitary security work, such as inspection of grid system.

 

Main components of a civil UAV usually include the frame, propellers (either fixed-pitch or variable-pitch), electric motors, flight controller, stabilization gimbal, camera, and wireless communication.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.