ホワイトペーパー
はじめに
IQ(In-phase Quadrature)変調は、通信アプリケーションで最も使用されている変調方式です。データ大量消費世界では帯域幅を効率的に使用することが重要な課題です。このために、IQ変調が求められます。設計者は干渉の多いスペクトラムでの帯域幅不足に直面するため、IQ信号のシミュレートによるテストが不可欠です。設計エンジニアは、実環境での性能を確認するために、設計の限界をテストする必要があります。これを行うには、理想的な信号を供給して、品質が高い、適切な既知の信号で設計性能をテストします。実環境の特性を信号に追加すれば、現実的な条件下で設計をテストできます。この技術記事では、Keysight Trueformシリーズ波形発生器のIQ信号を使用して、理想的なIQ信号と現実的なIQ信号を生成する方法を紹介します。
ジッタ/波形発生テクノロジー
IQ信号用の波形発生器を選択する際に検討すべき主要な2つの性能は、帯域幅とシグナルインテグリティーです。
帯域幅
フラットなアナログ帯域幅と周波数応答を備えた発生器が望まれます。本記事の例で使用されているKeysight 33522B Trueformシリーズ波形発生器は、帯域幅が30MHzでサンプリングレートが250MSa/sです。テストシナリオに対応するために、波形発生器が十分な帯域幅を備えていることを確認する必要があります。
シグナルインテグリティー
IQ信号用の波形発生器を選択する際に検討すべき重要な2つの性能は、帯域幅とシグナルインテグリティーです。多くの要素が、波形発生テクノロジーのシグナルインテグリティーに影響を及ぼします。その中にジッタがあります。IQ信号にダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)発生器は使用しません。ポイントのスキップと繰り返しが生じる可能性があるからです。Trueformシリーズ波形発生器は、高い確度と低いジッタを実現する忠実な波形を出力します。ジッタを測定すると、信号の一貫性と安定度を視覚的に把握できます。ジッタが低いほど信号の安定度は高くなります。図1は、33522Bから10MHzのパルス信号を出力して高性能オシロスコープで測定したジッタの例です。
オシロスコープのヒストグラム機能で、パルス信号のジッタを測定しています。標準偏差は信号のRMSジッタを表しています。図1に表示されている波形発生器のRMSジッタ信号品質は4.1psです。
波形発生器を選択後、次はIQ信号の生成と出力を行います。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?